Viziunea devine realitate în parcul All Electric Society

26.09.2023
Fotografie aeriană a parcului All Electric Society

De-a lungul drumului de acces către locația Phoenix Contact din Blomberg, a fost creată o nouă zonă de intrare pe o suprafață de aproximativ 7.600 m².

Elementul central este un parc accesibil gratuit, care face ca viziunea All Electric Society să fie tangibilă pentru toată lumea și o explică într-un mod ușor de înțeles. Elementul distinctiv este un copac solar cu un diametru de 12 metri amplasat în sensul giratoriu de lângă parc. Acesta se poate roti în jurul axei centrale, astfel încât să se afle întotdeauna la unghiul corect față de soare.

Pe baza fluxului de energie de la generare, conversie, stocare și distribuție până la utilizarea optimizată a energiei, parcul arată cum poate deveni realitate All Electric Society. Aplicațiile reale ilustrează modul în care funcționează interconectarea sectoarelor și tehnologiile care o fac posibilă. Parcul reprezintă o imagine a lumii reale într-o formă redusă. Zonele de expoziție ale parcului sunt formate din cuburi de sticlă pentru aplicațiile respective, instalații în aer liber și un pavilion cu cameră de comandă și săli de ședințe. Acesta arată o imagine unitară a utilizării economice a resurselor pe baza tehnologiilor existente.

Experimentează interconectarea sectoarelor în parcul All Electric Society
Firul comun al parcului este format de fluxul de energie și de date. Pe această temă, aplicațiile sunt plasate într-un context semnificativ și este prezentată influența lor reciprocă. Punctul de plecare este generarea de energie regenerabilă cu ajutorul energiei solare și eoliene. În parc, modulele solare furnizează energie electrică sustenabilă. Acestea sunt amplasate pe acoperișurile cuburilor și ale stațiilor de încărcare, integrate în fațada pavilionului și folosite ca panouri de podea. Aproximativ 550 de module solare sunt instalate în parc și furnizează 155.000 kWh de energie electrică pe an. Subiectul energiei eoliene este exemplificat de o gondolă eoliană în parc și de un copac eolian. Chiar și micile mișcări ale vântului fac ca frunzele sale verzi din plastic, care funcționează ca niște turbine, să se rotească și să genereze energie. Cu cele 36 de palete, așa-numitele frunze eoliene, copacul eolian poate genera în total 10,8 kWp de energie electrică.
Având în vedere că resursele de soare și vânt nu sunt întotdeauna disponibile în aceeași cantitate, trebuie să fie posibilă stocarea surplusului de energie și eliberarea acesteia la nevoie. În acest scop sunt utilizate, de exemplu, bateriile de stocare. Astfel, consumatorii de energie pot fi aprovizionați cu această energie în orice moment, atunci când este necesar. Consumatorii de energie din parc sunt clădirile, stațiile de încărcare electrică și aplicațiile din parc. Acești consumatori sunt, de asemenea, utilizați pentru a demonstra diverse măsuri de optimizare care servesc la reducerea cererii de energie și a utilizării resurselor.
Conectarea electrică a generatoarelor de energie, a dispozitivelor de stocare, a consumatorilor și a rețelei de medie tensiune se face prin intermediul unei stații de rețea locală. Un sistem de management energetic asigură un echilibru între producători, dispozitivele de stocare și consumatori. Astfel, energia este furnizată în domeniile de curent și tensiune necesare. Acest sistem înregistrează toate datele caracteristice relevante și controlează fluxurile de energie corespunzătoare prin intermediul stației de rețea locală. Cu toate acestea, în parcul All Electric Society, nu este nevoie doar de energie electrică, ci și de alte surse de energie. Cuburile și pavilionul din parc trebuie să fie alimentate cu căldură sau cu frig, de exemplu. Acest flux de energie este controlat de un sistem independent de management energetic de încălzire și răcire. În acest caz, sunt luate în considerare și utilizate și pierderile de căldură care apar în timpul conversiei de energie. Se utilizează o instalație de stocare a gheții cu două pompe de căldură.

Cele două sisteme independente de management energetic „energie electrică” și „încălzire/răcire” sunt combinate și gestionate la nivel central într-un sistem de management energetic supraordonat. Acesta controlează întregul parc în toate zonele energetice.

Eficiența energetică, un element important în cadrul All Electric Society
Măsurile de eficiență care reduc consumul de energie sunt la fel de importante ca și colectarea și evaluarea datelor privind consumul de energie și producția de energie pentru a putea controla fluxul de energie. Acesta este un punct esențial pentru ca All Electric Society să devină o realitate. Numai cu o reducere suplimentară a cererii de energie primară prin măsuri de eficiență poate funcționa o alimentare cu energie bazată pe resurse regenerabile. Parcul prezintă puncte de plecare în acest sens, cu o funcționare optimizată din punct de vedere energetic a clădirilor.
Subiectul eficienței este, de asemenea, strâns legat de sustenabilitate. Acest aspect este, de asemenea, luat în considerare în parc: pavilionul este construit în conformitate cu principiul „Cradle to Cradle”, fiind folosite numai materiale reciclabile. Această abordare a unei economii circulare continue și consecvente plasează producția sustenabilă în prim-plan.
Parcul All Electric Society reprezintă utilizarea sustenabilă a resurselor și constituie astfel un exemplu de realizare a All Electric Society.

Parcul a fost deschis pentru vizitatori din septembrie 2023. Pentru o primă imagine de ansamblu, informații detaliate sunt disponibile pe pagina cu link-ul de mai jos. În acest fel, vizita poate fi planificată în avans.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications