지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

Manufacturing-X

업계 공급망 디지털화를 위한 공동 이니셔티브입니다.
생산 현장의 직원

모든 것은 흐른다: 공통 데이터 공간으로서의 Manufacturing-X

기업이 전체 생산 및 공급망에서 데이터를 안심하고 공동으로 사용하기 위해서는 데이터 교환을 위한 개방형 환경이 필수적입니다. 이는 표준화된 규칙에 기반합니다. Manufacturing-X는 디지털 네트워크 산업 개념의 실현을 목표로 합니다. "X"는 "교환(exchange)"을 의미하며 다양한 산업 분야의 복잡한 부가가치 시스템에서 데이터 교환과 협업을 상징합니다.

독일 정부의 자금 지원을 받는 Manufacturing-X에 대한 작업은 아직 초기 단계입니다. Plattform Industrie 4.0의 기치 아래, 기업, 중소기업 및 협회가 산업 공급망의 디지털화를 위한 개념을 개발하고 있습니다. 이 컨소시엄의 회원인 피닉스컨택트는 Manufacturing-X 개발을 돕고 있으며 시스템이 업계와 국가 전반에 걸쳐 동일한 언어를 사용할 수 있도록 하는 기술 솔루션을 제공하고 있습니다. 이를 통해 기업이 민감하고 수익성 있는 데이터에 대한 통제력을 상실하거나 사용된 인터페이스를 변경하지 않고도 Manufacturing-X에서 에너지와 데이터 흐름을 유지할 수 있도록 합니다.

보안을 상징하는 기호 뒤에 있는 사람들

공장의 OT 보안 공장이 해커에 취약해지는 것을 방지하는 피닉스컨택트의 솔루션

네트워크의 모든 장치를 인터넷에 연결하면 생산 작업에 많은 이점을 제공합니다. 여기에는 언제 어디서나 쉽게 센서, 기계 및 시스템에 액세스하여 필요 시 상태를 확인하거나 서비스 파트너가 유지 관리 작업을 수행할 수 있는 기능이 포함됩니다.

그러나 이러한 유형의 네트워킹에는 사이버 공격과 같은 위험도 존재합니다. 특히 장치의 소프트웨어가 최신 상태가 아닌 경우 더욱 위험합니다. 생산 시스템의 모든 장치에 필요한 업데이트를 현지화하려면 모든 장치의 디지털 트윈과 해당 소프트웨어 업데이트를 모두 사용할 수 있는 공통 데이터 공간이 필요합니다.

PC에서 제품의 디지털 트윈을 보고 있는 남성

디지털 트윈 – Industry 4.0의 핵심 개념

디지털 트윈 개념은 IDTA(Industrial Digital Twin Association; Plattform Industrie 4.0의 파트너)의 노력을 통해 국제 산업 표준이 되었습니다. 여기에서 업계의 데이터 요구 사항이 하나로 통합되고 조화롭게 일치됩니다. AAS(자산 관리 셸)는 이러한 목적에 사용되는 기술입니다.

해변에 떠다니는 AAS라고 적힌 파란색 컨테이너

디지털 트윈을 위한 표준 인터페이스: 자산 관리 셸

AAS는 자산에 대한 여러 하위 모델을 제공합니다. 각 하위 모델은 제품의 특정 측면에 대한 데이터를 제공합니다. 예를 들면, 인쇄된 명판에 표시되는 내용과 같이 인증과 같은 기본적이고 법적으로 요구되는 데이터를 디지털 방식으로 제공하는 "산업 제품용 디지털 명판" 하위 모델이 있습니다.

"인계 문서"는 또 다른 하위 모델입니다. 일반적으로 인쇄된 하드카피 형식의 문서는 디지털 방식으로 제공됩니다. 이러한 방식으로 작동 매뉴얼을 보다 지속 가능한 방식으로 제공할 수 있습니다. 또한 AAS는 표준화된 데이터와 함께 다른 데이터 모델을 하위 모델로 전송할 수 있도록 하는 개방형 시스템이기 때문에 전문적인 솔루션도 제공할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 앞으로 Manufacturing-X 데이터 공간에서 사용할 수 있도록 제품에 관리 셸을 점진적으로 추가할 예정입니다.

디지털 데이터 체인

디지털 데이터 체인의 세 가지 기술

자산 관리 셸은 보안이 균일하게 보장되는 제품 데이터 및 하위 모델을 호출하기 위해 제조업체에 독립적으로 통일된 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 제공합니다. 이는 처음으로 모든 공급업체 데이터를 기계 및 시스템 운영자가 일관되게 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

디지털 데이터 체인은 세 가지 기술을 결합하여 작업 프로세스에서 개체를 자동으로 식별하고 개체에 대한 정보에 자동으로 액세스하기 위한 조정된 접근 방식을 만듭니다.

  • 식별: 물리적 객체의 자동 식별(IEC 61406)
  • 데이터(액세스) 관리 : API 관리(OpenAPI)
  • 개방형 데이터 표준화: 관리 셸(IEC 63278)
제품의 QR 코드를 이용한 디지털 식별

디지털 식별을 통한 손쉬운 스캔: 디지털 명판

IEC 61406(이전의 DIN SPEC 91406)에 따른 QR 코드를 사용하면 전 세계적으로 고유한 제품 식별자를 통해 고객이 정보를 자동으로 사용할 수 있습니다. 이 제품 식별자는 사람이 읽을 수 있는 정보 및 연관된 디지털 트윈(예:AAS)에 액세스하는 데 사용됩니다. 전세계적으로 디지털 트윈을 위한 다양한 데이터 포맷과 버전이 있습니다.

디지털 트윈: 우리는 합류했습니다!

피닉스컨택트는 처음부터 DDCC(디지털 데이터 체인 컨소시엄), Plattform Industrie 4.0, IDTA(Industrial Digital Twin Association) 등과 같은 다양한 조직에서 디지털 트윈의 개념을 장려해왔습니다.

피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.

Björn Axenath, 디지털 혁신 수석 프로젝트 관리자, 피닉스컨택트
Björn Axenath
수석 프로젝트 관리자, 디지털 혁신
+49 5233 3-48803
“Manufacturing-X에 관한 모든 질문에 답변해 드리겠습니다.”
Plattform Industrie 4.0 로고
IDTA 로고
디지털 데이터 체인 컨소시엄 로고