ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

オートメーションにおけるシールド

シールドは電磁干渉の発生源に対する特に効果的な保護措置です。プロフェッショナルなシールドがないと、この電磁干渉により最悪の場合システム障害が発生することもあります。そのためEMC対応の配線が非常に重要です。
オートメーションにおけるシールド

電磁場干渉

電子時代の初期には、無線伝送中に電波障害や受信障害が発生することがよくありました。当時、プロフェッショナルなシールドはほとんど知られていませんでした。この数十年で電子機器の人気が高まり、上記の干渉のタイプの増加も見られました。この状況から、干渉は機器自身によって生じていると想定されました。隣接する通電導体(+/-)を調査すると、その間に電圧差があることが分かりました。この差によって、各電子機器が電磁干渉を放出するようになります。さまざまな機器からのさまざまな電磁干渉の重複により、電磁干渉全体のレベルが上がります。そのため、すべての機器を電磁干渉から保護することが必要になりました。電磁干渉の影響は、特に産業プロセスおよび製造テクノロジにおいて、多大な損害を引き起こす可能性があります。従って、MCR(計測制御テクノロジ)の電気機器には、特に高い耐性が必要です。機器メーカーは、この耐性を保証するために、製品の適合性宣言書を発行する必要があります。機器は、EMC規格に準拠している場合にのみ市場に投入することが可能です。

EMCとは
ヨーロッパのEMC法には次のように記載されています。
電磁適合性とは、電磁環境内で機器が満足に機能する能力です。機器自体が、この環境に存在する他の機器が受け入れられないような電磁干渉を発生させてはなりません。