出典:住友商事の物流施設|SOSiLA(ソシラ)物件詳細より
ディストリビューションセンター移転のご案内
ドイツに本社を置き、産業用接続機器から制御・通信機器まで供給・販売するフエニックス・コンタクト株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:青木良行)は、この度さらなるサービス向上を目的とし、神奈川県川崎市にあるディストリビューションセンターを、神奈川県大和市の物流施設「SOSiLA中央林間」に移転し、2023年1月20日(金)より通常業務を開始する予定です。今回の移転により、ディストリビューションセンターの保管能力は従来の約1.7倍となる予定です。
「SOSiLA中央林間」は2022年8月に竣工した物流施設です。耐震に優れた構造で、災害時のBCP対応や環境に配慮した省エネ対策設備を完備しています。
移転先およびスケジュールは下記のとおりです。移転に伴い出荷業務を停止させていただく期間がございます。大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
フエニックス・コンタクトは今回の移転により、今後ますます皆様のご期待にお応えできるよう一層業務に精進してまいります。
【概要】
名 称 :フエニックス・コンタクト株式会社 ディストリビューションセンター
新 住 所 :〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西3-7-1
SOSiLA中央林間 4階
TEL 046-259-8105 FAX 046-259-8375
ディストリビューションセンター長:阿部 美穂子
通常業務開始日:2023年1月20日(金)
※2023年1月10日(火)~19日(木)は移転業務のため
出荷業務を停止させていただきます。
■アクセス
・小田急電鉄江ノ島線・東急電鉄田園都市線「中央林間駅」より約1.3km
・東名高速道路「横浜町田IC」より約5km
・首都圏中央連絡自動車道「圏央厚木IC」より約6km
■アクセスマップ
※以下よりニュースリリース(PDF)をご参照ください