リレーシステムにより、フライス盤における設置スペースの削減と配線作業の省力化が実現します。 RödersTEC GmbH社の高速フライス盤は、切削性能および表面仕上げにおける需要が高い場所で使用されています。多くのカップリングリレーは効率的に設置および配線される必要があり、フライス盤を制御するために使用されています。RIFLINE completeの製品シリーズのリレーモジュールは、設置時間を短縮するだけでなく、制御盤内のスペースを節約することもできます。

フライス盤の高速写真
Röders TEC社の高速フライス盤

Röders TEC GmbH―高速フライス盤メーカー

Röders TEC GmbH社の高速フライス盤は、50ヵ国を超える地域で2,000台以上設置され(2014年現在)、とりわけ医療技術向けの高精度金型、また硬貨を鋳造するための金型を製造するために使用されています。

同社は中国、フランス、米国、ベトナムに子会社があります。

Röders TEC社でフライス盤の制御盤内に設置されるRIFLINEリレー

フライス盤におけるRIFLINEリレーシステムの使用

Röders TEC社は幅広いスイッチングタスクを実装する必要があるため、フライス盤を制御するためのカップリングリレーを多数使用しています。
「当社では高速RIF-0リレーモジュールを使用して、コントローラとフィールド間の信号を結合します。 外部塵抽出プラントからのフィードバック信号である可能性があり、例えば、サイズはわずか24 Vで数mAです。
信号を増やすには、最大4c接点まで提供できるRIF-2リレーモジュールを使用します。」と、機械の電気設計担当のOlaf Hartmann氏は報告しています。
切削速度が速いためスピンドルに高い要求が課せられるため、3秒ごとに油/空気混合物でコーティングされます。ソリッドステートリレーにより潤滑油混合物を提供するオイルポンプが作動します。リレーは摩耗せずに動作するため、信頼性の高い機械動作を保証します。

RIFLINEシリーズのRIFLINEリレーは配線が簡単で便利です。

RIFLINEリレーシステムによる効率的な組立てと配線

フライス盤には多数のカップリングリレーが含まれているため、モジュールの効率的な組立てと配線が重要な役割を果たします。「これがRIFLINE completeの製品ラインアップからリレーモジュールを選択したもう一つの理由です。」とOlaf Hartmann氏は述べています。「RIFLINEリレーは配線が簡単で便利です。」 これが革新的なPush-inテクノロジの結果であり、断面積0.34 mm²からのフェルール付きの単線と撚線を、工具を使用せずに安全かつ迅速に接続することができます。
RIFLINE completeリレーシステムでは、プラグインブリッジ、マーキング部材、CLIPLINE complete端子台ラインアップのテストプラグが使用されています。これにより、部品の設計、購入、および保管に関する手間が軽減されます。

日本の連絡先
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
RIFLINE completeリレーシステム

工作機械のあらゆるアプリケーション向けのリレー

工作機械における信号の隔離、増倍、増幅のいずれでも、違いはありません:ここに最適なソリューションがあります。セーフティーリレーの詳細情報は、お電話またはメールをいただくかリンク先をご覧ください。