ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ビルディングオートメーション向けの前面Push-in接続式電子機器用ケース Neuberger Gebäudeautomation GmbH社は、電子機器用ケースME-IOを使用しています。

コントローラおよびI/Oモジュール向け電子機器用ケースME-IOシリーズ

お客様情報 Neuberger Gebäudeautomation GmbH社

ドイツのローテンブルク(Rothenburg)のNeuberger Gebäudeautomation GmbH社は、ビルディングオートメーション用のシステムの主要なプロバイダーです。この会社はオフィスビル、ホテル、病院、学校の室内オートメーション向けのソリューションを開発しています。 同社の産業固有のケースソリューションは、電子機器開発と機器用ケース自体に高い要求を課します。温度、照明、遮光を個別に規制するのは、ユーザーの快適さだけが理由ではありません。エネルギー効率、さらなる利便性、コスト最適化はますます重要になっています。

ME-IOケースシリーズを使用した固有の電子モジュール

ME-IOケースシステムのモジュール型設計により、コントローラやI/Oモジュールを簡単に組み立てられます。

課題

Neuberger社は2015年、新しい室内オートメーションのシステムの開発を開始し、この目的に適したケースシステムを探していました。主な要件は、多くのケーブルを前面接続式で接続でき、いまや広く使用されているPush-in式接続テクノロジで接続できることでした。ケースシステムに対する追加要件は、ケースバリエーションとT-BUSコネクタの高いレベルのモジュール性能でした。

それは、空の電子機器用ケースの主要なプロバイダーであるフエニックス・コンタクトが、前面接続式のまったく新しい製品シリーズME-IOを発売したばかりであるという事実にうまく適合しました。Neuberger社の開発者は、適したケースシステムを探し求める中でフエニックス・コンタクトに注目しました。Neuberger社がすでに細かく定義していた要件が、ME-IOケースシステムの機能と比較されました。

大きくオーバーラップすることが明らかになったとき、緊密な協力関係が確立されました。Neuberger社を主要顧客として、新しい室内オートメーションシステムOpen.Roomの指定された要件によって、前面接続式のケースを共同プロジェクトの要件に適応することに成功しました。

電子機器用ケースME-IOシリーズ:前面接続の個別グループ化

Push-in前面接続とコンパクトデザインで、18.8 mmに最大54極までの機器が可能です。

ソリューション

ME-IOケースシステムの特殊機能の1つは前面接続式であることで、Push-in式接続に基づいています。Push-inスプリングケージ接続方式により工具不要で便利に配線 – 従来型のねじ接続方式またはスプリングケージ接続方式と比較して大きなメリットです。これは、Push-in式接続では、特殊なコンタクトスプリングが高い接触力と電線引張力、耐振動性接触を確保するからです。前面接続式により、Open.Roomモジュールに簡単にアクセスできます。

コーディング可能なプリント基板コネクタは、確立されたロック・アンド・リリーステクノロジで簡単にリリースできます。そのためには、単独のリリースレバーを起動してプラグイン連結端子台をリリースしてソケットから持ち上げます。これにより、電源から切断するときにプラグイン位置から簡単に取り外せます。そのためエラーのない機器の交換は問題ではありません。

前面コネクタは5種類から選択して接続方式を設定できます。自由に組合せ可能です。そのため、4極と6極の連結端子台を組み合わせることができます。より高い電圧の端子台では、低電圧範囲の連結端子台に分割することができます。Push-in式接続向けの連結端子台と作動部品には、さまざまな色があり、お客様の希望どおりに配置することができます。6極の接続部品では、最高54個の接続を利用することができます。

ME-IOケースシステムは、多数のアプリケーションに対応でき、それはモジュール原理だけが理由ではありません。ケースモジュールが最初に機器メーカーの要件に従って設定された場合、複数のモジュール間の通信はT-BUSコネクタ経由で便利に実現することができます。T-BUSコネクタは標準DINレールへスナップ止めされます。ME-IOケースシステムの個々のI/Oモジュールは、ロックされたバスコネクタでDINレール上で変更することなく開くことができ、すばやく安全に相互接続が可能です。

ME-IO電子機器用ケース

製品 電子機器用多機能ケースME-IO

ME-IOシリーズの電子機器用ケースは、設置スペースが限られ、かつ高い機能が求められるアプリケーションに特に適しています。モジュール型デザインのため、コントローラやI/Oモジュールなどのオーダーメイドのモジュールを簡単に組み立てることができます。

無料サンプル
多機能ケースME-IOシリーズの試用

モジュール型前面接続テクノロジを採用した電子機器用ケースME-IOシリーズの試用をご希望ですか。今すぐお客様用のサンプルセットをご注文ください。ご希望のアプリケーションでのケースの選択およびデザイン・インに関して、エキスパートがアドバイスいたします。フエニックス・コンタクトのソリューションの特長をご確認ください。

無料サンプルを注文する
電子機器用ケースME-IOシリーズ
Neuberger社のスマートコントローラ

Open.Roomコントローラはコストを削減し生活の快適性を向上させます。

まとめ

複雑なビルの制御と調整には、柔軟で将来に備えた、インテリジェントな室内オートメーションシステムが必要です。Neuberger社は、適したケースソリューションを探し求める中で、フエニックス・コンタクトのME-IOを選択しました。

フエニックス・コンタクトは主要顧客であるNeuberger社と協力して、ME-IOシリーズのモジュール式電子機器用ケースをすべての要件を満たすように改良しました。Neuberger社は、Push-in式テクノロジの前面接続ケースを、非常に柔軟な室内オートメーションシステムOpen.Roomに使用しています。

Open.Roomは、照明、遮光、メディアテクノロジから室内環境制御まで、室内オートメーションのすべての機能を実行します。ME-IOケース内のモジュールの配置と数は柔軟なため、すべてのOpen.Roomモジュールを互いに組み合わせることができます。Push-in式接続テクノロジで、配線は迅速かつ簡単で、工具は不要です。直感的に分かる嵌合ロック機構により、モジュールは運用中に必要に応じて迅速に交換することができます。