Palkinnot katkaisijalle varustetulle PLC-INTERFACE-releelle Yhdysvalloissa

10.06.2025
Katkaisijalla varustettu PLC-INTERFACE-rele ja palkintologot

Phoenix Contactin katkaisijalla varustettu PLC-INTERFACE-rele voittaa kultaa Control Engineering 2025 Product of the Year Awards -kilpailussa ja "arvokkaimman tuotteen" tittelin Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards -kilpailussa Yhdysvalloissa.

"Control Engineering Product of the Year" -kilpailu on palkinnut automaatio- ja ohjaustekniikan uraauurtavia teknologioita jo lähes neljän vuosikymmenen ajan. Myös vuonna 2025 palkitaan teollisuustekniikan tulevaisuutta muokkaavia tuotteita. Ehdolla olevat tuotteet tulivat ensi kertaa Pohjois-Amerikan markkinoille 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta 2024 välisenä aikana. PLC-INTERFACE-katkaisijalla Phoenix Contact saa kultaisen palkinnon kategoriassa "Power".

"Plant Engineering Product of the Year" -ohjelma viettää tänä vuonna 37-vuotisjuhlavuottaan, ja se on edelleen johtava palkinto innovatiivisimmille ja vaikutusvaltaisimmille uusille tuotteille valmistusteollisuudessa ja muilla teollisuudenaloilla. Tässä vuosittain lukijoiden valintaan perustuvassa ohjelmassa korostetaan innovaatioita, jotka mullistavat laitosten toimintaa ja edistävät alan kehitystä. Phoenix Contact sai PLC-INTERFACE-katkaisijallaan "Most Valuable Product (MVP)" -palkinnon.

Nämä palkinnot kuvastavat Phoenix Contactin sitoutumista jatkuvaan innovointiin kytkentätekniikan ja teollisuuden automaation alalla. PLC-INTERFACE-katkaisija on kompakti ratkaisu kytkentään ja suojaukseen: se tarjoaa releliitännän ja elektronisen sulakkeen (johdonsuojakatkaisijan) innovatiivisen yhdistelmän vain 6,2 mm:n leveydellä, mikä säästää tilaa kytkentäkaapissa. Nimellisvirta (1–6 A) ja poiskytkentäominaisuus voidaan konfiguroida yksilöllisesti laitteessa olevien DIP-kytkimien avulla. Aktiivinen diagnostiikkalähtö antaa luotettavan tilailmoituksen ylemmän tason ohjausjärjestelmälle. Optinen tilailmoitus annetaan vihreällä, keltaisella ja punaisella LED-valolla.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director