Værd at vide
04.12.2024

Hvad er Power-to-liquid? Power-to-liquid (P2L/PtL) omdanner vedvarende energi til flydende brændstoffer, der kan opbevares, og reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer.

Tankbil foran industritanke

Resumé

Power-to-liquid er en proces, hvor vedvarende energi bruges til at producere brint gennem elektrolyse. Denne brint omdannes med CO₂ til syntetiske flydende brændstoffer som paraffin. PtL-brændstoffer er klimaneutrale, kan bruges i eksisterende infrastrukturer og erstatte fossile brændstoffer.

Skematisk fremstilling af Power-to-X-processen

Hvordan fungerer Power-to-liquid?

Elektrolyse bruger vedvarende energi til at nedbryde vand til brint og ilt. I et andet trin reagerer brinten kemisk med kuldioxid, som kan hentes fra atmosfæren eller industrielle udstødningsgasser. Fischer-Tropsch-processen, som har været brugt til produktion af flydende brændstoffer siden 1925, bruges ofte her. Det syntetiske brændstof, der opnås på denne måde, kan bruges til mobilitetssektoren eller som råmateriale til den kemiske industri.

Udsigt over et industrianlæg

Anvendelsesmuligheder

Køretøjer med forbrændingsmotorer kan køre næsten emissionsfrit på PtL-brændstoffer uden omfattende ombygning af den eksisterende infrastruktur. Desuden kan PtL bruges i luftfarts- og skibsfartsindustrien, hvor andre dekarboniseringsløsninger i øjeblikket er begrænsede.

Den kemiske industri kan bruge PtL som råmateriale til forskellige kemiske processer og dermed reducere sit CO₂-fodaftryk. I regioner med forskellige potentialer for vedvarende energi kan PtL fungere som en integreret platform til at udnytte vedvarende energi effektivt og fleksibelt, hvilket styrker den regionale energisikkerhed og bidrager til en global reduktion af CO₂-udledningen.

Udstødningsgasser strømmer ud af et udstødningsrør

Hvordan støtter PtL energiomstillingen?

Power-to-liquid optimerer brugen af vedvarende energi og bygger bro mellem forskellige energibehov. Ved at omdanne vedvarende energi til flydende brændstoffer, der kan lagres, reducerer PtL ikke kun afhængigheden af fossile brændstoffer. Samtidig forbedres netstabiliteten af fleksible lagringsmuligheder. Denne evne til at lagre energi er med til at reducere ubalancen mellem energiproduktion og -udnyttelse. Det gælder især på dage, hvor vedvarende energikilder som vind og sol genererer mere energi, end der umiddelbart er brug for.

Ved at producere næsten emissionsfrie brændstoffer støtter PtL dekarboniseringen af transportsektoren og muliggør en mere bæredygtig mobilitet. Det giver også industrier, der er afhængige af kulstofintensive processer, en levedygtig måde at reducere deres CO₂-udledning på ved at omlægge deres energiforsyning til grønnere alternativer. Endelig kan teknologien bidrage til produktionen af grønne kemikalier, hvilket yderligere reducerer den kemiske industris afhængighed af fossile råmaterialer. Det reducerer miljøpåvirkningen og fremskynder energiomstillingen.

Solcellepaneler med vindmøller i baggrunden

Fordele ved Power-to-liquid

PtL fungerer som en CO₂-neutral løsning til lagring og udnyttelse af vedvarende energi. De flydende brændstoffer, der opnås, optager betydeligt mindre volumen end brint. De er derfor lettere at opbevare og transportere. Køretøjer med konventionelle forbrændingsmotorer kan nemt skifte til disse miljøvenlige brændstoffer uden behov for komplicerede ombygninger. PtL's fleksibilitet gør det muligt at tilpasse forskellige processer til de respektive regionale energikilder. Endelig giver PtL den kemiske industri mulighed for at reducere sit CO₂-fodaftryk ved at fungere som råmateriale til grønne kemiske processer.

Konklusion

Power-to-liquid (PtL/P2L) er en banebrydende teknologi, der bidrager til dekarbonisering af vores energiforsyning og bygger bro til en mere bæredygtig fremtid. PtL omdanner vedvarende energi til flydende brændstoffer, der kan lagres, og tilbyder en CO₂-neutral løsning med økologiske og økonomiske fordele.

Teknologien forbedrer netstabiliteten og reducerer afhængigheden af fossile ressourcer, hvilket er afgørende for omstillingen af energibranchen. PtL gør det muligt for den kemiske industri og transportsektoren at reducere deres CO₂-udledning og dermed fremskynde energiomstillingen.

PtL og the All Electric Society

The All Electric Society er en verden, hvor energi fra vedvarende ressourcer står til rådighed i tilstrækkeligt omfang og til en overkommelig pris. Vedvarende energi genereres og udnyttes konsekvent. Desuden reduceres behovet for primærenergi gennem effektiviseringstiltag, og der skabes intelligente og netværksforbundne systemer. En central udfordring i the All Electric Society er at gøre vedvarende elektricitet transportabel, mulig at lagre og dermed brugbar i tidsmæssigt afkoblet form. PtL er en måde at opnå dette på.

Forfatter: Phoenix Contact

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag