Værd at vide
13.11.2024

Hvad er Power-to-heat? Power-to-heat (PtH/P2H) beskriver en proces, hvor elektrisk energi omdannes til varme. Denne varme kan stilles til rådighed til direkte brug eller tilføres et varmelagringssystem.

Vindenergianlæg, solcelleanlæg og energilagringssystem til Power-to-heat

Resumé

Power-to-heat giver mulighed for at udnytte ustabile og svingende vedvarende energikilder mere effektivt. I årenes løb har konceptet udviklet sig, især med fremskridt inden for lagringsteknologi og den stigende efterspørgsel efter bæredygtige energiløsninger. Den danner bro mellem elproduktion og varmesektoren og hjælper med at optimere energiforsyningen.

Solpaneler foran en blå himmel

Hvordan fungerer Power-to-heat?

For at opvarme vand eller andre medier bruger P2H elektrisk energi, som regel fra vedvarende kilder som vind eller sol. Det sker i særlige Power-to-heat-systemer, som ofte er udstyret med elektriske varmeelementer eller varmepumper. Den varme, der genereres på denne måde, kan udnyttes i lokale varmesystemer eller fjernvarmerør. Det optimerer integrationen af vedvarende energi i det eksisterende energisystem. En afgørende fordel er fleksibiliteten: Lagringsteknologier er integreret i systemet, og den omdannede varme kan hentes frem efter behov. Netstabiliteten øges, og CO₂-udledningen reduceres på samme tid. Power-to-heat er derfor en af Power-to-X-teknologierne.

Power-to-heat og fjernvarmeforsyning

Fjernvarmeforsyningsnetværk kan effektivt distribuere den varme, der genereres af P2H i byområder. I byområder, hvor efterspørgslen efter varme er særlig stor, gør denne kombination det muligt at udnytte den eksisterende infrastruktur effektivt og dermed reducere afhængigheden af fossile brændstoffer yderligere. Derudover bidrager sådanne systemer til netstabiliteten ved at omdanne og lagre overskydende elektrisk energi til varme, som derefter kan føres ind i fjernvarmenettet, når der er behov for det. Virksomheder og lokale myndigheder får ikke kun økonomiske fordele ved at reducere driftsomkostningerne, men yder også et vigtigt bidrag til klimabeskyttelsen.

Hustag med solpaneler til Power-to-heat

Power-to-heat i et parcelhus

Husejere kan bruge den varme, der genereres af PtH, til at opvarme vand eller rum. I parcelhuse bruges denne teknologi ofte i kombination med solcelleanlæg. Systemet kan fungere som et supplement til konventionelle opvarmningsmetoder og giver mulighed for at reducere varmeudgifterne, da der kræves mindre fossilt brændstof. For præcist at kunne opfylde individuelle energibehov kan varmeproduktionen optimeres ved at integrere intelligente styringssystemer. Power-to-heat tilbyder derfor et bæredygtigt, omkostningseffektivt og miljøvenligt opvarmningsalternativ i hjemmet, som kan være med til at aflaste det offentlige strømnet.

Industrianlæg og tanke ved havet med PtH

Power-to-heat i industrien

Især i energiintensive sektorer, som f.eks. den kemiske industri og stålindustrien, kan teknologien hjælpe med at optimere energiforbruget. Den genererede varme kan bruges i produktionsprocesser, f.eks. til at generere damp eller tørre materialer. Power-to-heat-systemer giver ikke kun økologiske fordele, men også økonomiske incitamenter, da energiomkostningerne reduceres, og de lovbestemte klimamål nås. Fleksibiliteten i den industrielle energiforsyning øges, hvilket er en vigtig faktor i tider med svingende energipriser. Virksomheder kan øge deres konkurrenceevne og samtidig yde et væsentligt bidrag til energiomstillingen.

Nøglerollen i energiomstillingen

Power-to-heat spiller en nøglerolle i energiomstillingen. Den omdanner overskydende elektrisk energi til varme, hvilket stabiliserer brugen af sol- og vindenergi. Det optimerer udnyttelsen af nettet og øger forsyningssikkerheden. P2H reducerer udledningen af drivhusgasser ved at erstatte fossile brændstoffer og fremmer energisystemets fleksibilitet gennem innovative lagringsløsninger. Denne teknologi kombinerer el- og varmesektoren, understøtter decentraliseringen af energisystemet og letter overgangen til en mere bæredygtig energifremtid.

Fordele

P2H integrerer vedvarende energi i eksisterende systemer, reducerer CO₂-udledningen og forbedrer netstabiliteten ved at tilføre færre overskud. Det øger energisystemets fleksibilitet, da den producerede varme kan lagres eller udnyttes efter behov. Det er især en fordel, når energiproduktionen svinger. PtH reducerer også omkostningerne til energiimport og styrker energiuafhængigheden ved hjælp af lokale ressourcer. I sidste ende fremmer det decentrale energiløsninger og øger energisystemets modstandsdygtighed, hvilket er afgørende for energiomstillingen.

Konklusion

Power-to-heat er en banebrydende teknologi, der gør det muligt at udnytte overskydende elektrisk energi på en fornuftig måde på mange områder. Ved at omdanne denne energi til varme giver P2H ikke kun økologiske, men også økonomiske fordele, da det reducerer både CO₂-udledningen og afhængigheden af fossile brændstoffer. P2H er især relevant i by- og industriområder, hvor det bidrager til stabilisering og optimering af eksisterende net. Power-to-heat yder trods alt et afgørende bidrag til energiomstillingen ved at fremme brugen af vedvarende energikilder og styrke energisystemets modstandsdygtighed.

Forfatter: Phoenix Contact

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag