Udmærkelser for PLC-INTERFACE-relæ Circuit Breaker i USA

10.06.2025
PLC-INTERFACE-relæ med Circuit Breaker og Award-logoer

PLC-INTERFACE-relæ med Circuit Breaker fra Phoenix Contact vinder guld ved Control Engineering 2025 Product of the Year Awards og titlen "Most Valuable Product" ved Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards i USA.

"Control Engineering Product of the Year" har hædret banebrydende teknologier inden for automatisering og styring i næsten fire årtier. Produkter, der former fremtidens Industrial Engineering, vil også blive hædret i 2025. De nominerede produkter var nye på det nordamerikanske marked mellem 1. januar og 31. december 2024. Med PLC-INTERFACE Circuit Breaker præmieres Phoenix Contact med guld i kategorien "Power".

Plant Engineering Product of the Year-programmet fejrer 37 års jubilæum i år og er fortsat den førende pris for de mest innovative og indflydelsesrige nye produkter i produktionsindustrien og andre industrier. Dette årlige program, som vælges af læserne, fremhæver innovationer, som revolutionerer driften af anlæg og skaber fremskridt i branchen. Phoenix Contact modtog prisen "Most Valuable Product (MVP)" for PLC-INTERFACE Circuit Breaker.

Disse priser afspejler Phoenix Contacts engagement i kontinuerlig innovation inden for kobling og industriel automatisering. PLC-INTERFACE Circuit Breaker er den kompakte løsning til kobling og sikring: Den tilbyder en innovativ kombination af relægrænseflade og elektronisk sikring (circuit breaker) i en bredde på kun 6,2 mm, hvilket giver mere plads i styretavlen. Mærkestrømmen (1 til 6 A) og nedlukningsreglerne kan konfigureres individuelt via DIP-switches på enheden. En aktiv diagnoseudgang leverer en pålidelig statusmeddelelse til den overordnede styring. Den visuelle statusmeddelelse angives med en flerfarvet LED i grøn, gul og rød.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications