The smarter E Europe: Sammen om at udforme energiomstillingen med tekniske løsninger

07.05.2025
Medarbejdere i solcelleparken med Smarter E-logoet

For at nå klimamålene skal udledningen af CO2 minimeres i løbet af de næste par år. Phoenix Contact tager denne udfordring op med fremtidsvisionen All Electric Society. Den beskriver en verden, hvor der altid er tilstrækkelig og økonomisk overkommelig elektrisk energi fra vedvarende ressourcer. For at nå dette mål tilbyder virksomheden tekniske løsninger, produkter og tjenester.

Interesserede kan få mere at vide om det omfattende produktprogram på The smarter E Europe-messen den 7.-9. maj 2025. Standen er placeret i hal B5, stand 110 i Münchens messecenter.

Overvågnings-, styrings- og softwareløsninger til solcelleanlæg vil være omdrejningspunktet for messepræsentationen. Der vil blandt andet blive udstillet forsyningsstyring med regulatorer til energiudvindingsanlæg, energiovervågning og tilslutningsbokse til solcelleanlæg til tage og fritstående anlæg. Dette suppleres med passende klemmer, tilslutningsstik, strømforsyninger, overspændingsbeskyttelsesenheder og værktøjer. Messepræsentationen vil også fokusere på elektromobilitet. Besøgende på dette område kan deltage i en eksklusiv produktpremiere på Phoenix Contacts stand den 7. maj 2025 kl. 11 med titlen "Megawatt-opladning med CCS-ladekabler". Derudover vil der blive vist nye produktudviklinger til lynopladning af elbiler og elektriske erhvervskøretøjer og til etablering af en netværksbaseret og effektiv ladeinfrastruktur. Den brede sortiment inden for CHARX-opladningsteknologi er specielt udviklet til krævende elektromobilitet. Det dækker hele ladeprocessen med ladestikdåser og -kabler, styringer og DC-effektelektronik og -fordeling.

På grund af koblingen mellem de forskellige sektorer og aktører – såsom energinet, bygninger, lokale producenter, ladestationer og elkøretøjer – er overførslen af de relevante data af stor betydning. Samtidig skal kommunikationen altid være designet til at være adgangssikret. Phoenix Contact har været aktiv inden for cybersikkerhed i mange år. På The smarter E Europe vil eksperterne præsentere passende løsninger til beskyttelse mod cyberangreb. Dette omfatter en Security-router, der er certificeret og bekræftet af TÜV Rheinland i overensstemmelse med IEC 62443-4-2. Interesserede messegæster kan se samspillet mellem de udstillede komponenter og systemer i forbindelse med sektorkobling live i All Electric Society Park i Blomberg.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications