Funktionsudvidelser for AC-ladestyringer: Nyt koncept mht. lovgivningen om kalibrering forenkler certificering gennem softwareopdatering

22.07.2025
AC-ladestyringer CHARX control

AC-ladestyringerne CHARX control modular fra Phoenix Contact udgør kernen i en intelligent og bæredygtig ladeinfrastruktur til Mode 3-opladning af elkøretøjer.

Softwareversion 1.8.0 implementerer et nyt, forenklet koncept mht. lovgivningen om kalibrering med OCMF-understøttelse, som fjerner ladestyringen fra den målekapsel, der er relevant for kalibreringsloven. Dette forenkler systemarkitekturen og reducerer arbejdet med certificering og vedligeholdelse betydeligt for producenter og operatører af ladeinfrastruktur.

Det nye koncept mht. lovgivningen om kalibrering for AC-ladestyringerne CHARX control modular definerer energimåleren som den eneste komponent i den såkaldte målekapsel. I denne model fungerer ladestyringen kun som en gennemsigtig grænseflade mellem energimåleren og OCPP-backend uden at behandle eller ændre de data, der er relevante for kalibreringsloven.

Denne nye orientering i forhold til konceptet har mange fordele:
• Forenklet certificering: Tests iflg. lovgivningen om kalibrering er fortsat en central del af certificeringen. Men processen er nu meget enklere: Da ladestyringen ikke længere er en del af målekapslen, er det ikke længere nødvendigt med komplekse softwaretests. Dette omfatter især validering af signerings- og dekrypteringsmekanismer, behandling af målte værdier og vedligeholdelse af en logbog, der er et krav i lovgivningen om kalibrering. Denne forenkling reducerer testarbejdet betydeligt og fremskynder certificeringsprocessen.
• Fremtidssikret: Softwareopdateringer til ladestyringen fører ikke længere til tab af kalibreringscertificering – certifikatet forbliver gyldigt.
• Fleksibilitet i designet: Ladestyringssoftwaren er ikke længere tilpasset en bestemt energimålermodel. Det betyder, at der kan bruges forskellige målermodeller, hvilket giver mulighed for et fleksibelt og skalerbart design af opladningsløsningen.
• Funktionel lighed for alle brugere: Med det nye koncept mht. lovgivningen om kalibrering får alle brugere – uanset om kalibreringslovsfunktionen er aktiveret eller ej – glæde af et ensartet højt funktionsniveau.

Den konsekvente adskillelse af måling og kommunikation, der er relevant i forhold til lovgivningen om kalibrering, gør ikke kun ladeinfrastrukturen enklere og mere robust, men også lettere at tilpasse til fremtidige krav. Det nye koncept mht. lovgivningen om kalibrering implementeres via en softwareopdatering, som vil være tilgængelig fra august i downloadområdet på den respektive vareside.
Takket være den åbne Linux-platform er AC-ladestyringerne fra Phoenix Contact optimalt forberedt til IoT-platforme, Smart Services og sektorkobling og nu også til en endnu mere effektiv implementering af kravene i lovgivningen om kalibrering.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications