Geleceğin vizyonu All Electric Society Parkı'nda hayata geçirildi
Phoenix Contact'ın Blomberg tesisine erişim yolu boyunca yaklaşık 7.600 m²'lik bir alan üzerine yeni bir giriş inşa edildi.
Bu girişin merkezinde All Electric Society'nin gelecek vizyonunu herkes için somut hale getiren ve bunu anlaşılır şekilde açıklayan, ücretsiz erişilebilen bir park yer alıyor. Parkın alamet-i farikası, hemen yanındaki dönel kavşakta yer alan 12 metre çapındaki güneş ağacıdır. Ağaç, güneşe daima doğru açıyla bakacak şekilde merkezi ekseni etrafında döndürülebiliyor.
Üretimden dönüşüme, depolamaya, dağıtıma ve optimize edilmiş kullanıma kadar enerji akışını kullanan park, All Electric Society'nin nasıl gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Gerçek uygulamalar sektör entegrasyonunun nasıl çalıştığını ve hangi teknolojilerin bunu kolaylaştırdığını göstermektedir. Park, gerçek dünyanın küçültülmüş bir yansımasıdır. Her uygulama için camdan yapılmış küpler, açık alan sistemleri ve kontrol odası ile toplantı odalarının yer aldığı pavyon, parkın sergi alanları arasında yer alıyor. Park, mevcut teknolojileri kullanarak kaynakların nasıl tutumlu şekilde tüketilebileceğine dair bütünsel bir imaj çiziyor.
All Electric Society Parkı'nda sektör entegrasyonunu tecrübe edin
Park'ın ana teması enerji ve veri akışıdır. Bu temayı, uygulamaları gerçekçi bir bağlama oturtarak birbirleri üzerindeki karşılıklı etkilerini göstermek takip ediyor. Güneş ve rüzgâr enerjisi kullanarak yenilenebilir enerji üretimi başlangıç noktasını oluşturuyor. Parktaki güneş panelleri parkın tamamına sürdürülebilir elektrik sağlıyor. Küp ve şarj istasyonlarının çatılarında yer alan güneş panelleri ayrıca pavyonun cephesine entegre edilmiş şekilde ve zemin paneli olarak kullanılıyor. Parkta yılda 155.000 kilowatt saat elektrik üreten yaklaşık 550 güneş paneli kuruldu. Rüzgâr enerjisi konusu, parkta içine girilebilen bir rüzgâr türbini motor bölmesinin yanı sıra bir rüzgâr ağacı ile gösterilmektedir. En ufak bir esinti bile ağacın enerji üretmek için türbin görevi gören yeşil plastik yapraklarını çeviriyor. Rüzgâr ağacı, Aeroleaf adı verilen 36 yaprağıyla toplam 10,8 kilowatt-pik elektrik üretebiliyor.
Güneş ve rüzgâr kaynakları her zaman sabit seviyede olmadığından, fazla enerjinin depolanıp ihtiyaç duyulduğunda tekrar serbest bırakılması mümkündür. Örnek olarak, batarya depolama sistemleri bu amaçla kullanılıyor. Enerji yükleri daha sonra ihtiyaç duyulduğunda bu enerji ile beslenebiliyor. Parktaki enerji yükleri; binalar, elektrik şarj istasyonları ve parkın içindeki uygulamalardır. Bu yükler aynı zamanda enerji talebini ve kaynakların kullanımını azaltmak için tasarlanmış çeşitli optimizasyon önlemlerini göstermek için de kullanılıyor.
Elektrik jeneratörleri, enerji depolama sistemleri, enerji yükleri ve orta gerilim şebekesi, bir ikincil trafo merkezi üzerinden elektriksel olarak bağlanıyor. Enerji yönetim sistemi; jeneratörler, depolama sistemleri ve yükler arasında denge sağlıyor. Bu sistem, enerjinin gerekli akım ve gerilim aralıklarında sağlanmasını garanti ediyor. Sistem tüm ilgili özellikleri kaydediyor ve ikincil trafo merkezi üzerinden ilgili enerji akışlarını kontrol ediyor. Ancak All Electric Society Parkı'nda sadece elektrik enerjisine değil, diğer enerji taşıyıcılarına da ihtiyaç duyulacak. Örneğin parktaki küplere ve pavyona ısıtma ve soğutma sağlanması gerekmektedir. Bu enerji akışı, bağımsız bir ısıtma ve soğutma enerji yönetim sistemi tarafından kontrol ediliyor. Enerjinin dönüşümü sırasında meydana gelen ısı kaybı da dikkate alınıyor ve kullanılıyor. Aynı zamanda iki ısı pompalı bir buz depolama tankı da kurulmuş bulunuyor.
“Elektrik enerjisi” ve “ısıtma/soğutma” için bu iki bağımsız enerji yönetim sistemi, üst düzey bir enerji yönetim sisteminde birleştiriliyor ve merkezi olarak yönetiliyor. Bu, tüm enerji alanlarında parkın tamamını kontrol ediyor.
All Electric Society için önemli bir yapı taşı olarak enerji verimliliği
Enerji akışlarının kontrolü söz konusu olduğunda, enerji tüketimini azaltan verimlilik önlemleri, enerji tüketiminin ve üretim verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi kadar önemlidir. Bu, All Electric Society'nin gerçeğe dönüştürülmesinde önemli bir noktadır. Yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji temini ancak verimlilik önlemleri yoluyla birincil enerji talebinin ek olarak azaltılmasıyla işe yarayabilir. Park, enerji optimizasyonlu bina işletimiyle bu konuda çeşitli yaklaşımlar göstermektedir.
Verimlilik konusu aynı zamanda sürdürülebilirlikle de yakından ilgilidir. Bu husus parkta da dikkate alınmıştır. Pavyon, “beşikten beşiğe” ilkesine göre inşa edilmiştir; bu, yalnızca geri dönüştürülebilen malzemelerin kullanıldığı anlamına geliyor. Sürekli ve tutarlı bir döngüsel ekonomiye yönelik bu çözüm, sürdürülebilir üretimi ön plana çıkarıyor.
All Electric Society Parkı, kaynakların sürdürülebilir kullanımını temsil ediyor ve bu nedenle All Electric Society'nin gerçekleştirilmesine örnek teşkil ediyor.
Park, Eylül 2023'ten bu yana ücretsiz olarak ziyaretçilere açık. Size bir başlangıç değerlendirmesi sunmak için aşağıda bağlantısı verilen sayfada kapsamlı bilgi mevcuttur. Bu sayede ziyaretinizi önceden planlayabilirsiniz.