Yeni fotovoltaik panel montaj aparatı - kurulumu hızlı, kullanımı esnek

2025-09-18
Bir direğe takılı POS Panelfix PV panel montajı

Phoenix Contact'ın yeni POS Panelfix bağlantıları, 20 ila 200 Wp aralığındaki PV panellerin üreticiden bağımsız olarak hızlı ve kolay bir şekilde monte edilmesini sağlar.

Bir kişi montaj aparatını 15 dakika içinde kurabilir. Bu, çabayı azaltır ve şantiyede değerli kurulum süresinden tasarruf sağlar. FV panelleri kalıcı ve sabit bir şekilde sabitlemek için gereken tek şey tek bir alettir - verimliliğin önemli olduğu uygulamalar için idealdir. Montaj parçası standart PV panellerle uyumludur ve bu nedenle çeşitli ortamlarda üreticiden bağımsız kullanımı destekler. Bu da onu modüler güneş enerjisi sistemleri için ideal bir çözüm haline getirir. Hava koşullarına dayanıklı tasarım, zorlu koşullar altında bile güvenli bir tutuş ve uzun bir hizmet ömrü sağlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim