Connect what matters

Bağlantı çözümlerimiz, güç, sinyal ve verileri güvenilir ve verimli bir şekilde iletir; böylece temasın etkiye dönüşmesini sağlar.
Endüstriyel robotlar, bir güneş parkı ve rüzgâr türbini jeneratörlerinden oluşan bir grubun önünde elinde bir tablet bilgisayar tutan bir kişi

1.000 çığır açan uygulama. Tüm bağlantılar için tek bir ortak

Uygulamaların yeni olanaklar yarattığı yerlerde, çığır açan bağlantılara ihtiyaç duyulur. Bağlantı ortağı olarak, güç, sinyal ve verileri hedeflerine emniyetli, verimli ve güvenilir bir şekilde ulaştırıyoruz. Bu, süreçleri hızlandıran ve yenilikçiliği mümkün kılan özel sistemlerin ortaya çıkmasına yol açar. İster otomasyon, ister mobilite, ister altyapı ya da dijital çözümler alanında olsun, bağlantı her şeyi birbirine bağlamaz – önemli olan şeyleri, somut bir fark yaratan şeylere bağlar: Connect what matters.

Bir batarya depolama sisteminin önünde duran, ameliyat önlüğü giymiş bir sağlık çalışanı

Bağımsız bir güç kaynağı için 1.000 kW Bağlantı çözümlerimiz, kritik altyapı içindeki enerji akışlarını dengeler – teması sağlığa dönüştürür

Bağlantılar, enerjinin kontrollü bir şekilde aktığı, sistemlerin istikrarlı bir şekilde tepki verdiği ve zorlu koşullarda bile kritik süreçlerin güvenilirliğini koruduğu durumlarda emniyeti sağlar. Bu, ihtiyaç duyulduğunda her zaman elektriğe ulaşılabileceği konusunda iç rahatlığı sağlar. Kritik uygulamaların işletmecileri, gerekli olan her yerde kesintisiz performans sağlamak için batarya depolama sistemleri şeklinde sağlam bir altyapıdan yararlanabilir: Connect what matters.

DC teknolojisinin kullanıldığı otomatik bir üretim tesisinde, elinde tablet bilgisayarı olan bir mühendis

Gelecekte daha fazla güvenlik için %10’a varan enerji tasarrufu Bağlantı çözümlerimiz, enerji verimli DC şebekelerinin temelini oluşturur – bağlantıyı geleceğe dönüştürür

Doğru akım, enerjiyi üretildiği yerde doğrudan kullanılabilir hale getirir. Dönüşüm kayıplarının azalması, işletme maliyetlerini düşürür ve sistem verimliliğini artırır. Ancak, yük altındayken bağlantıyı kesmek tehlikeli bir elektrik arkına neden olabilir ve bu da insanlar ve sistemler için risk oluşturabilir. DC şebekeler için ürettiğimiz konnektörler, yük altındayken takılıp çıkarılabilme özelliğine sahiptir. Bu sayede kullanıcılar korunur, arıza nedeniyle yaşanan duruş süreleri azalır ve sistem kullanılabilirliği artar. Connect what matters.

Tablet bilgisayar kullanarak görüntülü görüşme yapan bir adam; arka planda sunucu rakları görünüyor

İnsanları birbirine bağlayan %100 güvenilirlik Bağlantı sistemimiz, arka planda güvenilir bir güç kaynağını garanti eder – böylece teması yakınlığa dönüştürür

Bağlantılar; birlikte çalışması gereken unsurları, yani insanları, sistemleri, uygulamaları ve bilgileri bir araya getirir. Mesafeleri aşar, karmaşık yapılarda etkili haberleşmeyi mümkün kılar ve kullanılabilirlik ile güven için hassas, sağlam ve yüksek performanslı bir temel oluştururlar. Dijital hizmetler aileleri, ekipleri ve altyapıları bir araya getirirken, elektrik bağlantıları somut bir yakınlık hissi yaratır. Connect what matters.

Bir baba ve kızı elektrikli otomobillerini şarj ediyor; arka planda ise bir elektrikli otomobil, bir elektrikli araç şarj istasyonunda şarj oluyor

İnsanları taşıyan 500 kW Bağlantı çözümlerimiz, enerjinin hızla aktarılmasını sağlayarak bağlantıyı mobiliteye dönüştürür

Günlük kullanıma uygun E-mobilite, güvenilir bir şarj altyapısı gerektirir – ve bu altyapının, şarj süreçlerinin hızlı, rahat ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için yüksek performanslı bağlantı teknolojisine ihtiyacı vardır. Yüksek Güçlü Şarj için sunduğumuz bağlantı çözümlerimiz tam da bu gereksinimleri karşılamaktadır. Enerjinin araca güvenli ve verimli bir şekilde aktarıldığı noktada ise bağlantı, mobiliteye dönüşür: gelecekteki yolculuklar için. Connect what matters.

Bir anne ve çocuğu birlikte kitap okuyor; arka planda evde depolama sistemi görünüyor

%100 gönül rahatlığı için 15 kWh Bağlantı hizmetimiz, evinizdeki elektrik tedarikini garanti eder – bağlantıyı güvenilirliğe dönüştürür

Bir ev, enerjiye her an kolayca erişilebildiğinde emniyetli hissettirir. Bunun için ev tipi enerji depolama sistemlerinde elektrik gücünü güvenli bir şekilde ileten, akıllı kontrolü mümkün kılan ve enerji akışının sürekliliğini sağlayan bağlantı teknolojilerine ihtiyaç duyulur. İşte bu yüzden kendi elektriğinizi üretmek, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda size iç huzur sağlar. Connect what matters.

PCB bağlantı teknolojisi

Connections that matter: PCB klemensleri ve PCB konnektörleri sayesinde, geleceğin elektronik sistemleri için güvenilir arayüzler oluşturabilirsiniz. Phoenix Contact’ın ürün yelpazesi, kompakt cihaz bağlantı teknolojisinden yüksek performanslı güç aktarımına kadar, sinyalleri, verileri ve gücü güvenli, verimli ve her bir uygulamaya özel olarak bağlar. Bu, asıl önemli olan şey için, yani uygulamanız için doğru bağlantıyı elde edeceğiniz anlamına gelir.

Konnektörler ve dağıtıcılar

İster sahada, ister cihazlarda, ister altyapıda olsun, Phoenix Contact’ın geniş konnektör portföyü, yuvarlak konnektörlerden veri, enerji depolama ve fotovoltaik konnektörlere, hatta sanayi tipi endüstriyel konnektörlere kadar, endüstriyel ve yarı endüstriyel uygulamalar için güvenilir çözümler sunar. Tamamlayıcı dağıtıcılar, adaptörler, ön montajlı kablo ve hatların yanı sıra montaja yönelik kablo ve hatlar da tam ihtiyaç duyulan noktada kesintisiz bağlantı çözümleri sunar.

E-mobilite için konnektörler

Verimli ve güvenilir bir şarj altyapısı, yüksek akımları emniyetli bir şekilde ileten ve modern e-mobilitenin gereksinimlerini karşılayan bağlantı teknolojisi gerektirir. Phoenix Contact, CHARX connect ile özel, ticari ve kamuya açık şarj uygulamalarında esnek kullanım için DC ve AC şarj kablosu, şarj girişi ve altyapı şarj soketlerinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu sayede, elektrikli araçların şarjı için verimli, emniyetli ve ilgili uygulamaya özel olarak tasarlanmış, sağlam ve geleceğe hazır arayüzler ortaya çıkmaktadır.