Premii pentru releul INTERFAȚĂ PLC cu întrerupător de circuit în SUA

10.06.2025
Releu INTERFAȚĂ PLC cu întrerupător de circuit și logouri ale premiilor

Releul INTERFAȚĂ PLC cu întrerupător de circuit de la Phoenix Contact a câștigat aurul la premiile Control Engineering 2025 Product of the Year și titlul „Most Valuable Product” (Cel mai valoros produs) la premiile Plant Engineering 2025 Product of the Year în SUA.

Premiul „Control Engineering Product of the Year" onorează tehnologiile de pionierat în automatizare și control de aproape patru decenii. Produsele care modelează viitorul ingineriei industriale vor fi, de asemenea, premiate în 2025. Produsele nominalizate au fost noi pe piața nord-americană între 1 ianuarie și 31 decembrie 2024. Phoenix Contact a primit premiul de aur la categoria „Power” (Putere) pentru întrerupătorul de circuit INTERFAȚĂ PLC.

Programul „Plant Engineering Product of the Year” sărbătorește anul acesta cea de-a 37-a aniversare și continuă să fie cel mai important premiu pentru cele mai inovatoare și influente produse noi din industriile de producție și fără producție. Acest program anual ales de cititori evidențiază inovațiile care revoluționează funcționarea instalațiilor și determină progresul în domeniu. Phoenix Contact a primit premiul „Most Valuable Product (MVP)” pentru întrerupătorul de circuit INTERFAȚĂ PLC.

Aceste premii reflectă angajamentul Phoenix Contact față de inovarea continuă în domeniul comutării și automatizării industriale. Întrerupătorul de circuit INTERFAȚĂ PLC este soluția compactă pentru comutare și protecție: oferă combinația inovatoare dintre interfața de releu și siguranța electronică (întrerupător) cu o lățime de doar 6,2 mm, pentru mai mult spațiu în tabloul electric. Curentul nominal (de la 1 la 6 A) și comportamentul la oprire pot fi configurate individual prin intermediul comutatoarelor DIP de pe dispozitiv. O ieșire de diagnostic activă furnizează un mesaj de stare eficient către controlerul de nivel superior. Mesajul de stare vizual este redat de un LED multicolor în verde, galben și roșu.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications