통합된 PV로 복원된 이전 농장 건물

개요

빌딩 통합 PV용 태양광 셔터  

빌딩 통합 PV용 태양광 셔터

  • BIPV(빌딩 통합 PV)는 여전히 건설 및 PV 분야의 틈새 시장입니다.
  • 그러나 이 분야에서 아키텍트와 건물 소유주에게 BIPV가 채택되는 경향이 점점 더 커지고 있습니다.
  • 이전 농장 건물을 개조할 때 PV 모듈이 피닉스컨택트의 SUNCLIX 미니 제품군 커넥터를 사용하여 케이블링되었습니다.
  • 창문의 셔터조차도 PV 모듈 역할을 수행합니다.

고객 프로파일

빌딩 통합 PV를 사용하여 콤바인 창고 복원  

Uckermark의 콤바인 창고

Nechlin의 작은 마을은 베를린의 북동쪽으로 약 1시간 30분 거리인 Uckermark 지역에 있습니다. 마을의 중심부에는 수확기라고도 하는 콤바인을 보관하는 콤바인 창고가 있습니다.

몇 년 전에 이전 농장 건물은 에너지 소모량이 적은 시설이 되도록 정성스럽게 복원되었습니다.

적용

솔라 아키텍트 Astrid Schneider  

BIPV를 알리는 데 앞장서는 솔라 아키텍트 Astrid Schneider

빌딩 통합 PV 또는 줄여서 BIPV는 PV를 건물 외관에 완전히 통합하는 것을 의미합니다. 따라서 PV는 지붕 공사, (절연) 외관, 차광 부품, 발코니 난간 또는 피복과 같은 외부 쉘의 다양한 기능을 담당합니다.

태양광 셀이 단일 또는 이중 유리창에 통합될 수도 있습니다. 이러한 부품은 주로 건물 요소로 기능하지만 에너지 생성에도 사용될 수 있습니다.

"콤바인 창고를 광범위하게 복원하는 동안 에너지 집중 개념을 구현하기 위해 기존 건축 자재를 PV 컴포넌트로 교체해야 했습니다. PV에 추가하여 건물 요소가 이전 창고를 혁신적인 자체 에너지 발전기로 만드는 데 일조했습니다."라고 PV를 건물 외관에 통합한 유명한 솔라 아키텍트인 Astrid Schneider는 설명했습니다.

솔루션

콤바인 창고의 PV 셔터  

창과 평행하게 기울어질 수 있는 PV 셔터

Schneider는 전체 지붕 피복을 따라 PV 패널을 배치했을 뿐만 아니라 미적 감각의 유리 모듈을 남서쪽 외관의 창 위에 차광 부품으로 사용했습니다. 필요한 경우 앞쪽의 태양광 셔터를 아래로 당겨 창과 나란히 만들 수 있습니다. 따라서 태양광 셔터는 차광 및 시각적 덮개의 역할을 수행합니다.

"여기서 해결해야 할 구조적인 과제는 셔터의 이동 메커니즘과 모듈의 안전한 전기 연결을 최적으로 통합하는 것이었습니다. 따라서 공급 라인이 메커니즘의 프로파일을 통해 라우팅되었습니다. 30년 이상으로 늘어난 태양광 모듈의 긴 서비스 수명 동안 계속 이동하면서 이러한 민감한 지점에서 라인이 마모될 수 있기 때문에 양쪽 끝에 안정적인 커넥터를 배치했습니다. 따라서 모듈을 손쉽게 유지 관리할 수 있으며 오류 발생 시 공급 라인을 손쉽게 교체할 수 있습니다."라고 Schneider는 덧붙였습니다.

PV 빌딩 통합용 SUNCLIX 미니  

컴팩트한 외부 치수로 인해 빌딩 통합에 이상적인 SUNCLIX 미니

열린 공간이나 지붕 위의 부수적인 요소는 눈에 보일 경우 미적인 측면에 영향을 주기 때문에 더 중요합니다. 모듈은 시각적으로 매력적일 뿐만 아니라 연결 기술이 숨겨져 있어야 합니다. Schneider는 좁은 설계의 BIPV용으로 특별히 개발된 피닉스컨택트의 SUNCLIX 미니 커넥터를 선택했습니다. 이를 통해 연결 기술을 숨길 수 있습니다.

8개의 태양광 셔터의 단결정 유리 모듈은 1160 W의 누적 출력을 가지며 목재 프레임으로 건물의 시각적 외관을 보완합니다. 요소 내부의 PV는 정밀 검사 시에만 볼 수 있습니다. 초기 상태에서 셔터는 창 옆에 있습니다. 시각적인 덮개 또는 차광 요소로 사용하기 위해 특수 설계된 메커니즘을 통해 창문 앞으로 움직이고 안쪽에서 고정됩니다.

요약

솔라 아키텍트인 Astrid Schneider는 Nechlin의 콤바인 창고에서 PV가 역사적인 건물에 얼마나 쉽게 통합되는지 보여줄 수 있었습니다. 정교한 연결 기술 덕분에 건물의 전반적인 미적이고 시각적인 인상에 영향을 주지 않으면서 유지 관리가 특히 적게 필요하도록 설계되었습니다.

"계획자부터 임차인에 이르는 모든 사람들의 기대를 충족하는 콤바인 창고 프로젝트를 수많은 흥미진진한 프로젝트의 참고 자료로 사용할 수 있었습니다. EU 건물 지침 덕분에 BIPV는 더욱 빠르게 개발되고 있습니다."라고 Schneider 언급했습니다.

Referrer: