IO-Link Safety

새로운 표준: 처음부터 끝까지 안전한 커뮤니케이션.

IO-Link Safety란 무엇입니까?

IO-Link Safety는 기능 안전에 대한 요구 사항을 포함하기 위해 전 세계적으로 표준화된 IO-Link 통신을 확장한 것입니다. 그 일환으로 IO-Link Safety는 제어 레벨에서 현장의 안전 관련 센서 및 액추에이터에 이르기까지 자동화 시스템에서 일관된 통신을 가능하게 합니다.

이러한 기술 확장을 통해 사용자는 기능 안전 분야에서 IODD를 통한 간단한 구성 및 빠른 장치 교체와 같은 일반적인 IO-Link의 이점을 누릴 수도 있습니다. 이를 통해 보편적이고 간단하며 비용 효율적인 안전 솔루션을 만들 수 있습니다. IO-Link 및 IO-Link Safety의 상호 작용은 제조업체와 무관한 새로운 기계 및 시스템 개념을 약속합니다.

IO-Link Safety의 이점

IO-Link Safety는 IO-Link 기술의 입증된 이점과 기능 안전 분야를 결합합니다.

  • 상세한 상태 데이터를 통한 생산성 향상
  • 구현된 표준을 통한 설치, 유지 관리 및 교체 프로세스의 간소화
  • 간단한 A/D 변환을 통한 데이터 가용성 및 정확성의 향상
  • 원격 진단을 통한 빠른 구성
  • 안전 기능을 통한 안전 구성 요소의 통합
백서
새로운 표준: IO-Link Safety

IO-Link Safety를 통해 새로운 기계 및 시스템 개념을 실현하고 싶으십니까? 피닉스컨택트 백서에서 IO-Link 및 IO-Link Safety 시스템의 구조와 이점, 중요한 기술적 배경 정보, 머신 빌딩 산업의 기본적인 실무 사례에 대한 모든 내용을 알아볼 수 있습니다.

지금 백서 다운로드
공장의 IO-Link Safety

IO-Link Safety는 어떻게 작동합니까?

IO-Link는 센서와 액추에이터를 자동화 시스템에 연결하기 위한 직렬 포인트-투-포인트 통신 프로토콜입니다.

블랙 채널을 통한 IO-Link Safety 데이터 전송

블랙 채널을 통한 IO-Link Safety 데이터 전송

블랙 채널 원리

IO-Link Safety 기술 확장은 블랙 채널 원리에 기반합니다. 이 원리는 표준화된 IO-Link 통신 매체를 통한 안전한 통신을 가능하게 합니다. 또한, 안전 관련 신호와 표준 신호를 하나의 통신 채널에서 함께 전송할 수 있습니다.

IO-Link Safety를 통한 안전하고 fieldbus 독립적인 통신

IO-Link Safety를 통한 안전하고 fieldbus 독립적인 통신

Fieldbus 독립적인 통신

IO-Link Safety를 통한 일관된 통신 덕분에 앞으로 많은 수의 IO-Link 장치를 줄일 수 있습니다. 따라서 fieldbus 독립적인 통신은 구매를 단순화하고 창고 비용을 절감합니다.

시스템 아키텍처

IO-Link Safety 시스템의 아키텍처는 컨트롤러, IO-Link Safety 기능이 있는 마스터 및 하나 이상의 장치로 구성됩니다. 안전 데이터를 처리하려면 세이프티 컨트롤러가 필요합니다.

IO-Link 및 IO-Link Safety 시스템 아키텍처
IO-Link Safety 마스터 및 IO-Link Safety 장치

IO-Link Safety 마스터 및 IO-Link Safety 장치

IO-Link Safety 마스터

IO-Link Safety 마스터는 상위 레벨 안전 컨트롤러에 대한 인터페이스이며 연결된 IO-Link 장치와의 안전한 통신을 가능하게 합니다.

IO-Link Safety 장치

IO-Link Safety 기술 확장 덕분에 안전 센서, OSSD를 통한 안전 센서, 안전 액추에이터, 혼합 안전 장치(예: 메카트로닉 장치)와 같은 안전 관련 장치를 기존 표준 IO-Link 장치와 함께 IO-Link Safety 마스터에 연결할 수 있습니다.

애플리케이션의 IO-Link Safety

다음 적용 사례는 IO-Link Safety가 다양한 산업에서 얼마나 다재다능하고 유용한지 보여줍니다.

로봇이 있는 생산 라인

로봇이 있는 생산 라인

로봇 위치의 안전한 모니터링

로봇은 생산 라인에서 제품 제조를 위한 원자재 선별 작업을 지원합니다.

IO-Link Safety를 사용하면 로봇 위치를 비용 효율적으로 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 다양한 진단 옵션을 통해 유지 관리를 계획하고 오류를 탐지하며 문제를 해결할 수 있습니다. IO-Link 데이터 저장 기능을 사용하면 장치가 손상되었을 때 손쉽게 교체할 수 있습니다.
표준화된 케이블을 사용하면 배선 작업이 간소화됩니다.

공압 밸브 단자의 마스터

공압 밸브 단자의 마스터

공압 밸브 단자의 안전 종료

비상 정지 버튼이 작동하면 밸브 단자의 공급 전압이 차단되어 실린더의 공압 공기 공급도 차단됩니다.

IO-Link 통신을 통해 밸브 단자의 진단 메시지에 자유롭게 액세스할 수 있습니다. 안전 관련 종료는 PLe 또는 SIL 3까지 수행됩니다. IP65/IP67 보호 등급의 강화된 보호 조건에서도 연결이 가능합니다. 푸쉬-풀 연결이 있는 M12 케이블을 사용하면 배선 작업을 간소화되고 최적화할 수 있습니다.

IO-Link Safety 백서

IO-Link-Safety 백서

IO-Link Safety에 대한 추가 정보

IO-Link Safety에 대한 추가 정보를 받으시겠습니까?

백서에서 다음에 대한 자세한 내용을 알아보십시오:

❯ IO-Link 및 IO-Link Safety의 구조
❯ 기능 안전 맥락에서의 IO-Link Safety
❯ IO-Link Safety로 인한 변경 사항