새로 건설된 터널 시스템의 운영자는 벨기에 조명 전문업체인 Schréder의 LED 조명을 사용하고 있습니다. Phoenix Contact는 조명 자동화 및 연결 기술을 위한 전체 시스템 제품군을 제공합니다. 함께 개발된 솔루션을 사용하면 현장에서 빠르고 효율적으로 설치 및 시운전할 수 있습니다.
브라질에서 가장 긴 터널의 효율적인 조명 앞으로 구불구불한 Rodovia dos Tamoios 고속도로 사용자는 해안에서 내륙까지 더욱 빠르고 안전하게 도달할 수 있을 것입니다. 터널 내 조명을 최적으로 제어하면 에너지도 절약됩니다.
고객 프로필
브라질 상파울루 주에 위치한 길이 82 km의 Rodovia dos Tamoios 고속도로는 Serra do Mar 산맥을 구불구불 통과합니다. 4개의 새로운 터널 시스템은 해안 도시인 Caraguatatuba와 내륙의 기술 대도시인 São José dos Campos 사이의 여행을 단축하고 더욱 안전하게 만듭니다.
과제
모든 터널의 안전성과 가시성
Tamoios 터널의 입구 및 출구 조명은 서로 다른 조명 조건으로 설정되어야 합니다. 터널 사용자의 눈에 밝기 차이를 최대한 원활하게 전달하기 위해서는 인텔리전트 조명 솔루션이 필요합니다. 또 다른 중요한 목표는 LED 조명을 효율적으로 운영하여 에너지를 절약하는 것입니다. 또한 조명의 높은 가용성을 보장하기 위해 개별 LED 조명을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 전체 조명 시스템의 설치와 시운전이 오류 없이 신속하게 수행되어야 합니다.
솔루션
터널 조명을 위한 연결 및 공급 솔루션
예를 들어 밤에 조명이 크게 어두워지면 피닉스컨택트의 제어 시스템이 특정 조명을 끄고 그에 따라 나머지 조명의 조명 강도를 높입니다. 이를 통해 서비스 수명이 연장되고 역률이 최적화되며 무효 전력이 감소합니다. 이와 관련하여 청소 간격 및 노후화로 인한 손실과 같은 기타 요인도 고려됩니다.
또한 Lumgate 활성화 전자 장치는 개별 조명의 전류를 측정하고 모니터링합니다. 이를 위해서 Schréder는 Lumgate를 조명 또는 해당 드라이버 박스에 직접 설치했습니다. 그런 다음 활성화 전자 장치를 통해 자유롭게 선택 가능한 LED 드라이버를 제조업체 독립적으로 제어할 수 있게 되었습니다.
QPD 설치 시스템을 사용하여 Tamoios 터널의 전기 설비 계획이 크게 단축되었습니다. 이를 위해 필요한 케이블이 준비되었고 건설 현장으로 운송되기 전에 플러그 및 관련 마킹이 조립되었습니다. QUICKON 연결 기술은 터널 내 LED 조명 및 드라이버 캐비닛의 파워 서플라이에 대한 연결 시간을 크게 줄여줍니다.
TCS(터널 제어 시스템)가 Tamoios 프로젝트의 모든 터널에 터널 제어 센터의 단일 진입 지점으로 설치되었습니다. TCS는 하위 레벨 유닛과 터널 제어 센터(SCADA 시스템) 간의 데이터 전송을 제어합니다. 또한 센서가 터널의 밝기를 확인하고 이를 TCS를 통해 터널 관제 센터에 보고합니다. 이 시스템은 터널 제어 시스템에 연결하지 않고도 조명이 오류 없이 작동할 수 있도록 설계되었습니다. 전체 네트워크에 장애가 발생하더라도 다양한 시스템이 계속해서 독립적으로 작동합니다.
연락처
요약
목적지까지 더욱 빠르고 안전하게 도착
4개의 Tamoios 터널은 수년간의 공사 끝에 2022년 봄 개통되었습니다. Rodovia dos Tamoios 고속도로 사용자는 이제 해안에서 São José dos Campos까지 더 빠르고 안전하게 이동할 수 있습니다. 여기에는 낮, 황혼, 밤 등의 외부 조건에 맞춰 조정되는 터널 조명이 큰 도움이 되고 있습니다. 이러한 적응성은 터널 외부와 내부의 다양한 조명 상황 변화에 따른 원활한 전환을 보장합니다.