RFID 마커는 신속하게 데이터를 제공합니다 낙뢰 보호 시스템의 효율적인 테스트를 위한 앱이 있는 맞춤형으로 개발된 RFID 마커

맞춤형으로 개발된 RFID 마커

미래를 위해 낙뢰 보호 시스템의 기능을 보호하려면 이러한 시스템을 정기적으로 유지 관리 및 테스트하는 것이 매우 중요합니다. 현장에서는 최신 기술 문서에 직접 액세스하는 것이 필수적입니다. 이는 종이를 사용하는 관리 시스템이 직면한 중요한 문제입니다. 특별히 개발된 스마트폰 앱과 결합된 PMSP-RFID/NFC 제품 그룹의 RFID 마커는 이러한 점을 정확하게 반영하여 해당 요구 사항에 대한 효율적인 시스템 솔루션을 제공합니다.

Hans Thormählen GmbH & Co KG 로고

Hans Thormählen GmbH & Co KG 로고

회사 Hans Thormählen GmbH & Co. KG

낙뢰 및 서지 보호 분야에서 업계를 선도하는 독일의 주요 기업 중 하나인 Hans Thormählen GmbH & Co. KG는 70년 동안 낙뢰 보호 시스템을 설치해왔습니다. 이 기간 동안 거의 20,000명의 고객을 위해 100,000개 이상의 낙뢰 보호 시스템이 설치되었고 정기적으로 테스트되었습니다. 이 회사는 낙뢰 보호 서비스의 전체 영역을 다룹니다. 여기에는 개인 및 상업용 재산을 위한 외부 및 내부 낙뢰 보호 시스템의 계획, 설치 및 테스트는 물론 산업용 플랜트 및 공공 기관을 위한 특별한 보호가 포함됩니다. Hans Thormählen GmbH & Co KG는 독일 전역의 15개 지역에서 120명의 직원을 보유하고 있습니다.

Hans Thormählen GmbH & Co. KG의 낙뢰 보호 전문가

Hans Thormählen GmbH & Co. KG의 낙뢰 보호 전문가

고객 요구 사항

낙뢰 보호 시스템을 테스트하고 이러한 테스트를 문서화하는 데 필요한 작업은 만만치 않습니다. 따라서 Hans Thormählen GmbH & Co. KG는 설치된 낙뢰 보호 시스템의 종이가 필요 없는 디지털 방식 테스트를 채택하면 막대한 부가가치를 얻을 수 있다는 것을 일찍이 인식했습니다. 산업용 식별 솔루션의 시스템 공급자로서 피닉스컨택트는 이러한 요구 사항을 고려하여 맞춤형 솔루션 개념을 개발했습니다. 목표는 효율성을 높이는 데 도움이 되는 완벽하게 조정된 시스템 솔루션을 개발하는 것이었습니다. 여기에서 핵심 요소는 뛰어난 내구성 및 내성을 가진 마킹 솔루션과 현장에서 바로 데이터를 비접촉식으로 쓰고 읽는 기능입니다.

맞춤형 제품


맞춤형 설계가 적용된 PMSP-RFID/NFC 마커

디지털 기술 문서용 URL이 있는 맞춤형 설계가 적용된 PMSP-RFID/NFC 마커

RFID 마커

낙뢰 보호 시스템은 옥외에 있습니다. 이 시스템은 1년 365일 변화하는 계절의 환경 조건에 노출되어 있습니다. 이러한 이유로 영구 식별 솔루션에 대한 요구가 특히 높습니다. 이 애플리케이션의 경우 PMSP-RFID/NFC 제품군의 내후성 마커가 이상적인 솔루션입니다. 이 마커는 내자외선 특성이 우수하고 -25°C에서 +60°C 사이의 급격한 온도 변화를 견딜 수 있습니다. 또한 발수성이 있으며 특히 변색되지 않는다는 이점이 있습니다. 마커는 고객이 요구하는 형상 및 디자인에 맞게 맞춤형으로 제작됩니다. BLUEMARK ID 및 BLUEMARK ID COLOR 인쇄기의 검증된 UV LED 기술 덕분에 내구성이 뛰어난 마킹이 가능합니다.

RFID 마커에서 쓰고 읽기 위한 스마트폰 앱

RFID 마커에서 쓰고 읽기 위한 맞춤형 앱

스마트폰 앱

서비스 전문가가 낙뢰 보호 시스템에서 종이가 필요 없는 효율적인 유지 관리 작업을 수행할 수 있도록 마커에는 또한 NFC 트랜스폰더가 장착되어 있습니다. 트랜스폰더에는 안테나와 칩이 모두 포함되어 있습니다. 이를 통해 마킹된 물체를 비접촉식으로 명확하게 식별할 수 있습니다. 오늘날에는 NFC 인터페이스가 있는 스마트폰이 점점 더 늘어나고 있습니다. 따라서 다른 리더를 사용할 필요 없이 RFID 마커에서 읽고 쓸 수 있습니다. 이것이 Hans Thormählen GmbH & Co. KG를 위한 Microsoft Sharepoint 연결이 있는 Android 및 iOS용 맞춤형 앱이 개발된 이유입니다. 이 앱을 통해 RFID 마커와 스마트폰 간에 매우 간단하고 목표 지향적인 통신이 이루어집니다.

식별 시스템


RFID 마커 및 앱을 통해 낙뢰 보호 시스템을 테스트하는 사람

낙뢰 보호 시스템의 효율적인 테스트

식별 솔루션

특정 건물에는 지면에 가까운 곳에 "분리 또는 측정 지점"이라고도 하는 분리 가능한 연결 지점이 있는 여러 보호 장치가 있습니다. 이러한 측정 지점은 논리적 순서로 번호가 매겨지고 RFID 마커로 마킹됩니다. URL은 NFC 트랜스폰더의 칩에 저장됩니다. 이 URL을 통해 서비스 기술자는 버튼을 눌러 디지털 기술 문서(설치 계획, 테스트 인증서, 유지 관리 문서 등)에 직접 액세스할 수 있습니다. 이러한 문서는 하나의 공유 지점에 중앙 집중식으로 저장되므로 항상 최신 정보에 액세스할 수 있습니다. 문서는 필요하다고 확인된 직후 또는 즉시 변경되거나 추가될 수 있습니다. 특별히 개발된 스마트폰 앱은 권한이 있는 직원만 때로는 민감한 정보인 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다. 모든 문서의 중앙 저장 및 관리는 Hans Thormählen GmbH & Co. KG의 서비스 기술자뿐만 아니라 고객에게도 확실한 이점을 제공합니다. 관련된 건물의 소유자 또는 운영자도 모든 정보에 직접 액세스할 수 있습니다. 따라서 항상 최신 상태인 적절한 문서를 보험 회사에 매우 쉽게 제공할 수 있습니다.

“[...] 피닉스컨택트는 개별 요구 사항을 자세히 분석하고 우리와 함께 최적화된 솔루션을 개발했습니다. Hans Thormählen GmbH & Co. KG의 스마트 분리 지점 개발은 고객을 위해 특히 문서와 관련된 일들을 훨씬 더 간단하게 만들고 효율성을 크게 향상시킬 것입니다.”

Michael Kieler - Hans Thormählen GmbH & Co. KG, 공인 계약 책임자 및 수석 전기 엔지니어
빌딩에서 일하는 낙뢰 보호 전문가

풍력 터빈에서 일하는 낙뢰 보호 전문가

Hans Thormählen GmbH & Co. KG의 성공 사례

NFC 인터페이스에서 읽기와 쓰기를 위한 RFID 마커 및 스마트폰 앱을 사용하면 낙뢰 보호 시스템 테스트를 보다 빠르고 간단하게 수행할 수 있습니다. 피닉스컨택트가 개발한 식별 솔루션을 통해 고객은 테스트 및 유지 관리 작업 중에 효율성을 높일 수 있습니다. 이 솔루션을 통해 Hans Thormählen GmbH & Co. KG는 낙뢰 및 서지보호 시스템 분야에서 선도적인 위치를 더욱 견고히 할 수 있었습니다.