관리 결정은 초기 단계에서 리스크를 식별하도록 설계된 다단계 리스크 관리 개념에 기반합니다. 여기에는 의사 결정과 신속한 보고를 지원하기 위해 사용되는 비즈니스 관리 도구가 포함되어 있습니다. 전문 영역의 리스크 관리자는 운영 리스크를 최소화하고 리스크 발생 가능성을 줄이기 위해 적절한 조치를 취합니다. 이는 부가 가치 사슬을 보호합니다. 업데이트된 예측과 적절한 계획을 통해 중요한 편차를 적시에 식별할 수 있습니다. 지속적인 제어 프로세스를 통해 리스크를 모니터링하고 필요한 조치 단계를 수행합니다.
거버넌스
모든 법률 조항, 기업 원칙 및 기업 규정 준수 사항을 준수하는 것은 회사 내부는 물론 고객 및 파트너와의 원활한 협력을 보장합니다. 기업가적 자유, 혁신에 대한 용기, 지속 가능한 의사 결정을 바탕으로 신중하게 행동하는 균형 잡힌 경영은 피닉스컨택트가 지향하는 독립적 경영 방식의 특징을 보여줍니다.
리스크 관리
리스크 관리는 초기 단계에서 현존하는 리스크를 식별, 분석 및 평가합니다. 기본적인 리스크를 자세히 설명하고 분류합니다. 목표는 내부 투명성을 높이고 리스크에 대한 인식을 높이는 것입니다. 그룹의 리스크 매뉴얼은 개념, 방법 및 구현에 대해 설명합니다. 그룹 이사회와 자문 위원회는 리스크 상황과 실행된 조치에 대한 정기적인 보고를 받습니다.
피닉스컨택트의 주요 목표는 리스크와 기회 간의 균형 잡힌 관계를 통해 지속 가능하고 수익성 있는 성장을 달성하는 것입니다. 피닉스컨택트는 현재 에너지 혁명과 기후 변화 문제를 해결하는 데 도움이 되는 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 상황을 목격하고 있습니다. 이러한 현상은 기존 제품 라인의 아직 개발되지 않은 시장 잠재력과 맞춤형 솔루션을 사용하는 비즈니스에도 동일하게 나타나고 있습니다. 또한, 지구 온난화를 제한하기 위한 디지털화 및 에너지 혁신은 이와 관련한 개발 및 제품 전문 지식을 보유하고 있는 피닉스컨택트에게 장기적인 기회를 제공합니다. 피닉스컨택트는 재생 가능한 에너지, 에너지 효율성, 섹터 커플링, 스마트 그리드 및 e-mobility 시장에서 지속 가능한 성장 가능성을 확신하고 있습니다.
피닉스컨택트의 미래 비전인 All Electric Society는 전기 에너지를 1차 에너지 형태로 기후 중립적인 방식으로 무제한 사용할 수 있는 사회입니다. 전기화, 네트워킹 및 자동화는 피닉스컨택트에 새로운 판매 잠재력을 제공하여 피닉스컨택트가 업계 혁신을 이룩하는 데 중요한 역할을 할 수 있도록 해줍니다.
피닉스컨택트에 있어 표준 및 규범을 준수하는 제품 설계는 필수적입니다. 피닉스컨택트는 관련 표준 내의 변경 사항을 중앙에서 모니터링하고 이를 즉시 사업부에 전달합니다. EU 및 기타 경제 지역에서는 제품에서 납 사용을 줄이기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 피닉스컨택트는 합금에 포함된 납을 대체하기 위해 많은 시간과 자원을 투자하여 테스트를 수행하고 소재를 교체합니다. 제조 비용의 증가를 고려할 경우, 무연* 제품으로의 변경은 수익에 일시적으로 낮은 한 자릿수 백만 범위의 영향을 미칠 것입니다. 이와 동시에 새로운 합금이 시장에 출시되고 있으며 가격적 약점은 중기적으로 줄어들 것으로 예상됩니다.
피닉스컨택트는 또한 제품의 사이버 보안에 영향을 미치는 새로운 규제 요구 사항을 준비하고 있습니다.
기업 규정 준수
피닉스컨택트의 지속 가능한 행동과 지속 가능한 협력을 입증하고 강화하기 위해서는 구조적으로 견고해야 합니다. 많은 경우 법적 사양과 보고 라인이 첫 번째 지침을 제공합니다.
또한 환경적, 사회적 행동의 영향과 회사에 대한 관련 위험 및 기회를 식별해야 합니다. 피닉스컨택트 기업 규정 준수 관리팀은 이러한 복잡한 작업을 감독하고 전 세계적으로 피닉스컨택트 그룹의 규정 준수 관리 시스템을 확립하는 일을 담당합니다.
세금 전략
피닉스컨택트는 기업 원칙과 행동 강령에서 파생되었고 세 가지 원칙에 기반한 세금 전략을 적용하여 세금 요구 사항을 충족합니다.
세금 납부 준수는 절대적으로 필요합니다. 지속 가능성 개념과 기업 원칙에 따라 세법 요구 사항을 체계적이고 적절하게 이행하는 것은 피닉스컨택트 세무 전략의 최우선 원칙입니다. 피닉스컨택트는 일반 대중이 가족 기업을 인식하는 방식에 영향을 미칠 수 있는 어떠한 공격적 세금 구조화 활동도 하지 않습니다. 피닉스컨택트는 우리의 평판에 나쁜 영향을 줄 수 있는 어떠한 행동도 하지 않습니다. 피닉스컨택트의 세무 담당자는 세무 당국과 전문적인 관계를 유지하며 세금 부담을 가능한 한 낮게 유지하려는 그룹과 가족 소유자의 정당한 이익을 항상 염두에 두고 있습니다.
이 원칙에 따라, 비과세 사업 개발 목표와 조세 목표 사이에 상충되는 목표가 있는 경우에는 명확하지 않다면 규정 준수 목표를 저해하지 않는 범위에서 "세금은 사업을 따른다" 원칙이 항상 우선순위를 갖습니다. 비즈니스의 장기적이고 건전한 발전은 단기적인 세금 고려 사항보다 우선합니다.
원칙 준수 여부를 평가할 때 지불 및 비용 측면의 세금과 계정 지불 및 비용 절감에 따른 세금 절감이 비즈니스 개발의 핵심 성과 지표(KPI)에 영향을 미친다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 세금 납부 자체와 프로세스 구조에 의해 발생하는 프로세스 관련 비용 모두와 관련하여 발생하며, 어떤 경우에는 세무 조사 결과로 몇 년이 지연된 후에 발생합니다. 이는 “세금은 사업을 따른다”는 원칙을 제한합니다.
피닉스컨택트의 세금 전략은 그룹 전체에 적용되는 세금 정책에 요약되어 있습니다. 이러한 원칙 외에도 모든 그룹 내 회사에 대한 그룹의 조세 정책은 원격/지방 단위와 중앙 세무 부서 간에 책임이 어떻게 규제되는지를 보여줍니다. 이 경우 원격/지방 단위는 중앙 세무 부서를 참여시켜야 하며, 외부 세무 자문가와 협력하는 경우 이 원칙이 적용됩니다. 그룹의 세금 정책은 업데이트 필요 여부를 결정하기 위해 매년 검토됩니다.
세금 납부 원칙은 그룹의 세금 정책뿐만 아니라 다른 지침에도 확고하게 자리잡고 있습니다. 한 가지 예는 그룹 전체에 적용되는 일반 이전가격(General Transfer Pricing) 가이드라인입니다. 중앙 세무 부서는 전 세계 정책 데이터베이스와 인트라넷에서 액세스할 수 있습니다. 중앙 세무 부서는 이전가격이나 부가가치세에 대한 교육 과정과 같은 형식을 통해 이러한 지침과 기타 특별 조세 문제에 대한 필수 및 선택 교육을 전 세계적으로 제공합니다. 이는 피닉스컨택트의 중앙 세금 납부 준수 관리 시스템의 핵심 부분입니다. 피닉스컨택트의 전체 규정 준수 시스템에는 세금과 관련한 부분도 포함되어 있습니다. 따라서 피닉스컨택트는 전체 리스크 관리 시스템의 일환으로 중요한 세금 위험을 6개월마다 검토, 재평가 및 업데이트합니다. 외부 감사인은 내부 감사 부서와 마찬가지로 독일 및 해외의 연간 재무제표 검토 시 세금과 관련한 측면을 평가하고 보고합니다. BKMS® 내부 고발자 시스템은 세금 납부 준수와 관련된 문제에 대한 정보도 제공합니다.
이와 동시에, 현재 수많은 비즈니스 프로세스를 더욱 현대화하고 디지털화 및 자동화하기 위한 디지털 혁신 로드맵(DTR)의 일환으로 다양한 기업 프로젝트가 계획되어 있습니다. 세금 납부 준수의 명확한 목표는 이 기회를 활용하는 것입니다. DTR의 진행에 맞춰 세금 납부 준수 관리 시스템을 국내 및 국제 비즈니스 프로세스와 더욱 긴밀하게 통합할 계획이 마련되어 있습니다. 이는 프로세스 신뢰성을 더욱 강화할 것입니다. 이를 통해 얻을 수 있는 주요 이점은 점점 통합되는 데이터 구조, 표준화되고 자동화된 프로세스 흐름, IT 기반 및 자동화된 제어입니다.