Potenza elevata in una custodia compatta per il montaggio a parete

12.11.2024
TRIO POWER per montaggio a parete

L'alimentatore TRIO POWER per il montaggio a parete offre prestazioni elevate fino a 2,5 kW in una custodia compatta. Grazie alla flessibilità del montaggio a parete e alle ampie funzioni, i robusti dispositivi possono essere utilizzati per svariate applicazioni in settori quali la costruzione di macchine, la robotica e le batterie di accumulo.

Gli alimentatori fino a 2,5 kW sono caratterizzati da un montaggio flessibile sulla parete del quadro elettrico. Diverse varianti di montaggio consentono di personalizzare l'impiego dei dispositivi. È possibile sia il fissaggio laterale che un montaggio sulla parete posteriore della custodia. Le funzioni di protezione integrate contro tensioni e correnti impreviste e dannose rendono i dispositivi particolarmente robusti e affidabili. La possibilità di un collegamento diretto in parallelo grazie al diodo O-Ring integrato consente di creare un sistema ridondante che contribuisce alla sicurezza dell'alimentazione nelle applicazioni. Inoltre, è possibile aumentare la potenza fino a 10 kW. Sia il boost statico al 120% che il boost dinamico al 140% per 5 secondi consentono un efficiente aumento di potenza. Attraverso il collegamento in serie è inoltre possibile aumentare la tensione di uscita. Il monitoraggio completo consente di intervenire prima che un sistema si guasti: la segnalazione a LED, l'interfaccia CAN bus e il promemoria EOL (end of life) indicano lo stato dell'alimentatore.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications