Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Protezione, monitoraggio e commutazione di carichi DC senza arco voltaico

12.11.2024
Interruttore di potenza DC multifunzione CONTACTRON ELR HDC

La produzione sostenibile che utilizza le energie rinnovabili inizia con la creazione di una rete industriale a corrente continua. Con il CONTACTRON ELR HDC, Phoenix Contact offre un dispositivo di commutazione in DC multifunzione la cui moderna tecnologia a semiconduttori, in combinazione con i collaudati relè in DC, commuta senza creare archi e garantisce quindi una lunga durata.

Quando sono spenti, i relè del percorso di alimentazione garantiscono l'isolamento galvanico su entrambi i poli. Il CONTACTRON ELR HDC viene utilizzato nell'alimentazione in DC ovunque sia necessario scambiare energia tra le fonti, le utenze e la rete stessa e sulle cosiddette diramazioni in DC. Oltre a commutare fino a 55 A con una tensione massima di 810 V, il dispositivo svolge altri compiti necessari per il funzionamento di una rete in DC: durante il funzionamento, l'interruttore monitora quei parametri particolarmente importanti e li mette a disposizione anche per l'acquisizione dei dati operativi. Se la corrente d'esercizio supera il valore massimo impostato, il CONTACTRON ELR HDC si interrompe con ritardo, fino a uno spegnimento molto rapido causato da un cortocircuito. In caso di sottotensione o sovratensione in ingresso, il dispositivo si spegne.

L'interruttore precarica i condensatori in uscita sulla tensione d'ingresso in modo da evitare picchi di corrente all'accensione. Il CONTACTRON ELR HDC dispone anche di un ingresso/uscita digitale e di un'interfaccia di comunicazione per l'integrazione in ambienti di rete. Gli utenti possono adattare i parametri del dispositivo alle loro esigenze comodamente tramite la rete o con il software di applicazione clipx ENGINEER di Phoenix Contact.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications