Nuova famiglia di controllori per l'automazione di edifici e ambienti

20.02.2025
Applicazione di Catan C1 EN

Nell'automazione degli edifici e degli ambienti, si utilizzano spesso quadri di distribuzione compatti che offrono poco spazio per l'installazione dell'hardware. Phoenix Contact ha quindi ampliato la propria gamma di prodotti includendo dispositivi in formato modulare per guida DIN. Oltre al collaudato sistema di controllo degli edifici ILC 2050 BI, è ora disponibile il nuovo controllore Catan C1 EN.

Con una larghezza di installazione di soli sei UM, questo controllore compatto è caratterizzato da un mix flessibile di 14 ingressi e uscite configurabili singolarmente, che consente di risparmiare ulteriormente spazio e costi. Gli otto ingressi universali sono adatti, tra l'altro, per sensori di temperatura, interfacce 0 ... 10 V o come contatori. In alternativa, i due canali universali e i quattro canali digitali possono essere impostati come uscite o ingressi. Il Catan C1 EN, dotato di switch Managed Ethernet, comprende tre interfacce Ethernet, due seriali RS-485 e due USB-C per il collegamento di un pannello di controllo e di periferiche USB. È anche il primo controllore Niagara ad avere a bordo un'interfaccia KNX-TP. Il pannello di controllo a innesto supporta la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione a livello locale. Sono inoltre presenti due interfacce SPE per i vari moduli di espansione di Catan. Emalytics e il Niagara Framework forniscono un potente ambiente di programmazione e uno strumento di visualizzazione che viene utilizzato anche dal consolidato ILC 2050 BI. Con questa apparecchiatura è possibile integrare protocolli come BACnet, KNX o Modbus e il controllore può essere facilmente inserito in un ambiente cloud.

Il Catan C1 EN contribuisce a ridurre il fabbisogno energetico degli edifici, un tassello importante sulla strada verso una All Electric Society in cui l'energia generata in modo rigenerativo sia disponibile in tutto il mondo in quantità sufficienti e in modo del tutto economico come forma di energia primaria.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications