Siglatura efficiente con l'innovativa stampante a getto d'inchiostro UV

31.03.2025
Persona con la stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD davanti a un quadro elettrico

La stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD di Phoenix Contact fissa nuovi standard nella siglatura industriale. Si distingue per l'efficiente lavorazione dei materiali, la tecnologia di stampa a ridotta manutenzione e i risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici.

La siglatura chiara di tutti i dispositivi, componenti e circuiti elettrici in un ambiente industriale rappresenta una sfida importante per i costruttori di quadri elettrici e di impianti. Esistono numerosi requisiti specifici a seconda dell'area di applicazione della siglatura e delle condizioni ambientali associate. Questo dispositivo sigla i materiali in formato card grazie a una combinazione innovativa di tecnologia a getto d'inchiostro termico (TIJ) e inchiostri UV LED. Con l'aiuto del rilevamento automatico del materiale, la stampante determina una composizione di inchiostro adatta al materiale di base e stampa utilizzando parametri di siglatura specifici. Il sistema di inchiostri modulare e la polimerizzazione dell'inchiostro con luce UV producono stampe su materiali di siglatura in plastica e metallo ottimizzate per l'applicazione con scritte di alta qualità. La stampante a getto d'inchiostro UV convince per le dimensioni compatte e l'elevato volume di stampa. La lavorazione automatica dei materiali consente di ricaricarli senza interrompere il lavoro di stampa. In questo modo si ottiene un risparmio di tempo fino al 40% rispetto alle stampanti senza caricatore. La stampa termica a getto d'inchiostro garantisce un processo di siglatura che richiede poca manutenzione, in quanto con la semplice sostituzione delle cartucce viene sostituita anche la testina di stampa. Con l'aiuto di una guida intuitiva e soluzioni software efficienti, è possibile realizzare progetti di stampa di grande volume in modo facile e veloce. Grazie all'interfaccia di comunicazione bidirezionale OPC UA, sono sempre disponibili tutte le informazioni necessarie per la pianificazione e il monitoraggio del lavoro di stampa e dello stato del dispositivo.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications