Massima disponibilità in caso di interruzione dell'alimentazione con il gruppo di continuità

31.03.2025
TRIO UPS su guida DIN

La novità nel campo dei gruppi di continuità è TRIO DC UPS di Phoenix Contact per la costruzione di macchine automatiche. L'alimentatore switching combinato unisce le funzioni di un UPS a quelle di un alimentatore in una custodia compatta, facendo risparmiare spazio nel quadro elettrico.

Il dispositivo consente una diagnostica diretta grazie a LED multicolore e contatti di segnale che forniscono una chiara visualizzazione dello stato. Grazie al cablaggio senza utensili con tecnologia di connessione Push-in, risulterà più facile e rapido da maneggiare. Grazie al boost dinamico e al comportamento di carica intelligente delle batterie, TRIO DC UPS è particolarmente robusto e affidabile. La combinazione di alimentatore e UPS in un'unica custodia consente di risparmiare spazio e, allo stesso tempo, offre un'efficienza particolarmente elevata. In opzione, l'UPS può essere parametrizzato e monitorato tramite interfacce come RS-485 o USB-C smart. Lo stato della batteria (SOH) è facilmente leggibile tramite i LED e la batteria può essere controllata tramite un pulsante sul frontale. Un sensore di temperatura esterno assicura un comportamento di carica intelligente della batteria. Il boost dinamico con una capacità di sovraccarico del 150% dall'alimentatore e fino al 400% dalla batteria assicura che i sistemi possano continuare a funzionare in modo affidabile anche nei momenti critici.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications