Integrated Energy Solutions: decarbonizzare le aziende in modo economico

20.02.2025
Integrated Energy Solutions

Un breve studio commissionato dalla Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff) presso la Hochschule Niederrhein ha rilevato che le aziende tedesche potrebbero risparmiare fino a 21 miliardi di euro all'anno in costi energetici grazie a misure mirate. Secondo Christian Noll, CEO di Deneff, per le applicazioni di riscaldamento industriale si consuma la stessa quantità di energia utilizzata per il riscaldamento degli edifici, e la maggior parte è ancora alimentata da combustibili fossili. Allo stesso tempo, la direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sta cambiando in modo significativo i requisiti per la rendicontazione della sostenibilità da parte delle aziende.

In futuro, dovranno essere fornite informazioni più complete e unitarie. Le informazioni devono inoltre essere misurabili e comparabili attraverso degli indicatori ed essere verificate esternamente, ad esempio dai consulenti fiscali.

Per unire tra loro gli obiettivi di decarbonizzazione, le misure volte all'efficienza e i requisiti di legge, Phoenix Contact offre il concetto di Integrated Energy Solutions (soluzioni energetiche integrate, IES). Tale concetto si rivolge alle aziende con un consumo energetico superiore a 1 GWh. La soluzione si articola in quattro fasi. Nella prima fase il cliente riceve una consulenza esauriente sulle misure di miglioramento dopo un inventario. A seguito di un servizio di consulenza, con il benestare del cliente verrà effettuata una pianificazione del progetto di trasformazione seguito dall'implementazione delle misure necessarie da parte delle aziende partner. Le misure comprendono, ad esempio, la registrazione e l'analisi automatica dei dati energetici e l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia (EMS) per garantire un funzionamento degli impianti ottimizzato e basato sulla domanda. Anche gli indicatori CSRD derivano dall'EMS. I primi progetti con le aziende MDAX sono attualmente in fase di realizzazione.

Una visita all'All Electric Society Park, che Phoenix Contact ha costruito nella sua sede di Blomberg, è la prova evidente del successo della decarbonizzazione e fornisce molti spunti di riflessione per i progetti aziendali.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications