È un po' più grande di un campo di calcio. Il Padiglione All Electric Society è il fulcro del parco e illustra cosa significhi l'All Electric Society per Phoenix Contact e come l'accoppiamento settoriale contribuisca a un flusso ottimale dell'energia rigenerativa.
Ti diamo il benvenuto all'All Electric Society Park
Sperimentare, scoprire ed esplorare il futuro:
Quanto sono affidabili le fonti di energia rinnovabili? Da dove prendiamo l'energia quando il sole non splende e il vento non soffia? Perché esistono diversi modi per ricaricare un'auto elettrica? E come fa l'elettricità verde a entrare nell'auto, in un edificio o nella produzione?
Le risposte a queste e ad altre domande interessanti si possono trovare nel nostro Parco All Electric Society: sperimenta dal vivo con noi a Blomberg come l'energia viene generata, immagazzinata, distribuita e come il consumo energetico viene ottimizzato – e come tutte queste aree sono interconnesse.
Pianifica la tua visita con noi
- Orari di apertura Padiglione All Electric Society e cubi: dal lunedì alla domenica dalle 7:00 alle 21:00.
- L'accesso all'All Electric Society Park è libero ____ ed è possibile visitarlo in qualsiasi momento.
- Ingresso: la visita è gratuita.
- Età: il parco è adatto a persone di tutte le età. La spiegazione delle applicazioni è pensata in particolare per aiutare i bambini e i visitatori non esperti a comprendere i temi della All Electric Society.
- Indirizzo: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg
L'All Electric Society Park in sintesi
L'All Electric Society Park è stato progettato in modo che tu possa capirlo in autonomia. A questo scopo sono disponibili diverse fonti di informazione.
Sui monitor presente nei cubi di vetro e nel padiglione si trovano le seguenti informazioni:
- Panoramica dell'All Electric Society Park con tutti i flussi di energia e dati, oltre alle finestre informative nella vista "PARK".
- Video esplicativi corrispondenti al tema del cubo nella vista "CUBE".
- La vista "EXPERTS" fornisce informazioni tecniche più dettagliate.
Sono tutti monitor touch, quindi è possibile scegliere cosa vedere. Le interazioni sono integrate nei cubi di vetro per adattarsi al rispettivo tema. Grazie a questi elementi ludici, puoi provare personalmente cosa può fare la tecnologia di All Electric Society.
I codici QR si trovano sui vari oggetti presenti nel parco. Questi possono essere scansionati con uno smartphone per ottenere ulteriori informazioni sull'oggetto.
Il luogo migliore per iniziare la visita è il padiglione della All Electric Society. Sei libero di scegliere come proseguire verso le altre stazioni.
Cos'è la All Electric Society?
Nella All Electric Society si utilizza solo energia elettrica generata in modo rigenerativo. Le azioni sostenibili non significano automaticamente solo una rinuncia. Si tratta piuttosto di garantire che le risorse esistenti siano utilizzate in modo ottimale e siano ugualmente disponibili per tutte le persone del mondo.
Ciò è reso possibile dal cosiddetto accoppiamento settoriale: la connessione di tutte le aree rilevanti della vita e del lavoro, come la mobilità, l'energia, le infrastrutture e l'industria, per formare un sistema complessivo. In questo modo, l'energia verde viene distribuita in base alla domanda e in modo automatizzato, affinché sia sempre disponibile dove serve.
Una grande idea per il futuro, presentata in modo compatto
Garantisce il funzionamento di un impianto a energia eolica a un'altezza elevata: la turbina eolica. Normalmente quest'area così delicata è accessibile solo agli specialisti, ma nel nostro parco non solo si ha la possibilità di osservare da vicino la sala macchine, ma anche di entrarvi.
Nel parco, cubi di vetro interattivi permetteranno ai visitatori di sperimentare i temi della All Electric Society in modo giocoso. Tutti i cubi sono collegati in rete tra loro in modo intelligente. Ciò significa che si sa sempre quanta energia è disponibile e dove è necessaria.
I circa 550 moduli fotovoltaici nell'All Electric Society Park assicurano l'approvvigionamento di energia completamente rinnovabile. Ai moduli sul tetto o ai moduli fotovoltaici integrati nelle finestre, si aggiungono 26 m² di lastrico solare calpestabile integrato nei marciapiedi.
Collega tra loro tutti i componenti dell'All Electric Society Park. La corrente attraversa cavi per una lunghezza totale di 7 km. Gli altri 12 km di cavi sono necessari per la connessione dati.
All Electric Society Park – Making Of
FAQ
Sì. L'accesso è possibile anche con sedie a rotelle, passeggini, carrozzine, ecc.
No. Nel Parco All Electric Society, le basi per un mondo sostenibile e vivibile sono spiegate in modo tale che le soluzioni tecniche possono essere comprese anche senza avere conoscenze pregresse.
Sì, sono disponibili due colonnine di ricarica AC di tipo 2 da 22 kW (32 A / 400 V) a pagamento. Queste colonnine di ricarica offrono la possibilità di ricaricare ad hoc tramite una Giro Card e di ricaricare tramite una tariffa di roaming.
Per la visita dovresti programmare dai 60 ai 90 minuti, in modo da poter vedere tutto con calma. Naturalmente, ciò varia a seconda dell'interesse per i singoli temi.
I servizi igienici si trovano nel seminterrato del Padiglione All Electric Society. L'accesso avviene tramite la scala esterna sul lato dell'edificio.
Le persone con difficoltà motorie possono suonare il campanello presente presso la porta della scala al piano terra del padiglione. Ci dirigiamo quindi verso l'ascensore.