Esempio applicativo
09.10.2024

Accoppiamento termico presso l'All Electric Society Park Perfetta interazione tra accumulatore di ghiaccio e pompe di calore.

Conversazione tra una donna e un uomo presso l'All Electric Society Park

Sintesi

In molte industrie e nel settore privato, i costi di riscaldamento e il consumo di energia sono fattori di costo significativi. Secondo l'Agenzia Federale per l'Ambiente, il settore del riscaldamento rappresenta oltre il 50% del consumo finale di energia totale della Germania. Questo potenziale offre un'ampia gamma di opportunità di ottimizzazione del business e di azioni sostenibili.

L'accoppiamento termico è una soluzione promettente. Combina diversi sistemi di energia termica per massimizzare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle risorse. Presso l'All Electric Society Park di Blomberg, svolge un ruolo centrale nell'accoppiamento settoriale per garantire l'indipendenza energetica del parco.

Recinto di ghiaccio nell'All Electric Society Park

Uno dei componenti della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento è un recinto energetico di ghiaccio con 12 kWp

Fornitura efficiente di calore attraverso la rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Nell'All Electric Society Park, una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento di quinta generazione (5GDHC) garantisce la massima efficienza e sostenibilità nella fornitura di calore. Questa rete di alimentazione centrale copre l'intero fabbisogno di riscaldamento e raffreddamento di tutte le applicazioni del parco, compresi i cubi, il padiglione e il parco di ricarica. È progettata per basse temperature di sistema e può funzionare fino a una temperatura massima di 35 °C.

Una rete, tutti i vantaggi

La rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento di quinta generazione (5GDHC) offre
numerosi vantaggi:

  • Bassa temperatura di esercizio: la rete 5GDHC funziona a temperature di esercizio molto più basse (da 5 a 35 °C) rispetto ai sistemi tradizionali (circa 70 °C). La riduzione consente di aumentare notevolmente l'efficienza delle pompe di calore.

__- __Alta efficienza: COP è l'acronimo di "Coefficient of Performance" ed è il rapporto tra la potenza termica/capacità di raffreddamento generata o trasferita e la potenza di azionamento richiesta. Un valore COP pari a sei indica che la pompa di calore genera sei unità di energia termica da una sola unità di energia elettrica.

  • Gestione complessa delle fonti energetiche: nell'All Electric Society Park vengono utilizzate sette diverse fonti energetiche per ottimizzare il fattore di rendimento annuale (APF). Questo include il calore di scarto del processo di processo derivante dalla produzione (300 kWp), due scambiatori di calore (1.400 kWp), nonché il calore di scarto dell'E-Mobility Technical Center (76 kWp), il calore di scarto dell'Energy Storage (50 kWp), un recinto energetica di ghiaccio (12 kWp) e un accumulatore di ghiaccio (55 kWp).

  • Minori perdite di calore, minori costi di installazione: temperature di esercizio più basse riducono le perdite di calore nella rete di tubazioni, ottimizzando così l'efficienza. Ciò si traduce anche in un risparmio sui costi, grazie alla riduzione del materiale isolante e del lavoro correlato.

  • 365 giorni di massima flessibilità: il sistema a 6 tubi della rete 5GDHC (2 x riscaldamento, 2 x raffreddamento, 2 x recupero di calore) consente di fornire contemporaneamente raffreddamento, riscaldamento e recupero di calore. Bilancia i carichi di riscaldamento e raffreddamento simultanei e ottimizza la distribuzione dell'alimentazione, soprattutto nelle stagioni di transizione.

Tutto inizia con i dati

Una completa trasparenza dei dati e il monitoraggio di tutti i flussi di energia sono essenziali per il funzionamento efficiente del sistema. Oltre 60 punti di misura termici e 100 elettrici registrano continuamente i dati necessari. La gestione passiva dell'energia valuta questi flussi energetici, mentre la gestione attiva dell'energia li monitora e li ottimizza continuamente.

Panoramica del Thermodynamical Center presso l'All Electric Society Park di Blomberg

Il Thermodynamical Center dell'All Electric Society Park di Blomberg dimostra chiaramente come il sistema a 6 linee della rete 5GDHC sia in grado di compensare anche i carichi di riscaldamento e raffreddamento simultanei

Un cuore di ghiaccio

Il Thermodynamical Center, composto da un accumulatore di ghiaccio, due pompe di calore e un sistema intelligente di gestione delle fonti, costituisce il cuore del sistema. Assicura la fornitura centralizzata di raffreddamento e riscaldamento per l'intero parco. Le due
pompe di calore hanno una capacità di riscaldamento di 85,6 kW e una capacità di raffreddamento di 134 kW.

Queste pompe di calore sono alimentate dall'elettricità rinnovabile generata dal parco. Se gli impianti fotovoltaici e l'energia eolica non sono sufficienti, si utilizza l'energia elettrica stoccata o si preleva elettricità verde dalla rete pubblica. L'obiettivo è quello di rendere il parco ampiamente autosufficiente dal punto di vista energetico.

Fusione flessibile

L'accumulatore di ghiaccio è costituito da una cisterna riempita d'acqua e interrata sotto la superficie del suolo. È dotato di numerosi piccoli tubi attraverso i quali circola una salamoia antigelo. L'energia termica viene estratta dall'acqua tramite uno scambiatore di calore di estrazione, con conseguente formazione di ghiaccio. Se necessario, tramite uno scambiatore di calore di rigenerazione viene fornito al serbatoio di accumulo il calore, ottenuto da varie fonti come un recinto energetico nel parco o un edificio di produzione collegato (calore di scarto del processo, due scambiatori di calore).

L'accumulatore di ghiaccio sfrutta la proprietà specifica dell'acqua di stoccare o rilasciare quantità significative di energia quando cambia fase da liquida a solida. Nel processo vengono rilasciati o assorbiti circa 334 J/g di energia. Ciò consente di stoccare e rilasciare in modo efficiente l'energia termica. L'accumulatore di ghiaccio è adatto come fonte di energia per le pompe di calore del parco. L'accumulatore di ghiaccio ha una capacità totale di 103 m³. Il grado di formazione di ghiaccio target è compreso tra l'80 e il 90 %. A seconda della stagione, l'intervallo di temperatura varia da 0 a 20 °C.

Dati caratteristici

  • Capacità di raffreddamento di 8.600 kWh
  • Potenza termica WP 2 x 42,8 kW (da 5 a 7 K)
  • Capacità di raffreddamento HP 2 x 41,6 kW (3 K)
  • Capacità di raffreddamento pompa di calore e accumulatore di ghiaccio 134 kW (5 K)

La sfida principale nella gestione dell'energia di questo "accumulatore a pendolo" è quella di fornire sempre una quantità di freddo o di calore sufficiente per raffreddare o riscaldare le utenze. Ciò significa che, idealmente, il blocco di ghiaccio si forma completamente alla fine del periodo di riscaldamento (inverno) (grado di formazione del ghiaccio dall'80 al 90%) e si decompone di nuovo alla fine del periodo di raffreddamento (estate) (temperatura dell'acqua di 20 °C). Solo in questo modo l'accumulatore di ghiaccio può fungere da fonte efficiente per le pompe di calore.

Autore: Phoenix Contact

E-mail:

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Saremo lieti di consigliarti sulla All Electric Society e sull'accoppiamento settoriale".

Ulteriori contributi