All Electric Society Factory: efficiente dal punto di vista energetico e intelligente grazie alla progettazione integrale Come la progettazione integrale degli edifici e la digitalizzazione stanno rivoluzionando l'edilizia.

Edificio di Phoenix Contact a Blomberg con la progettazione integrale degli edifici

Sintesi

Parallelamente ai crescenti requisiti di efficienza, comfort e collegamento in rete nella gestione degli edifici, anche il processo di pianificazione sta subendo una profonda trasformazione e sta diventando parte integrante. Uno sguardo alla pratica mostra come può essere la progettazione integrale degli edifici e perché tutti i soggetti coinvolti nella costruzione devono collaborare strettamente fin dalle prime fasi.

Phoenix Contact ha investito 35 milioni di euro in un nuovo edificio presso la sua sede centrale di Blomberg, che ha una superficie di circa 18.500 m² per 400 posti di lavoro. È la All Electric Society Factory, inaugurata nel 2023, una pietra miliare in termini di sostenibilità: grazie all'accoppiamento bidirezionale di tutti i flussi energetici, tutte le utenze che generano e consumano energia sono in una rete elettrica, termica e comunicativa. L'investimento serve quindi come progetto e prova tangibile di una realistica All Electric Society, un mondo in cui l'elettricità generata senza emissioni di CO₂ è la forma principale di energia.

Vista aerea della All Electric Society Factory durante la fase di costruzione

Per accoppiamento bidirezionale di tutti i flussi energetici si intende che tutte le utenze che generano e consumano energia nella All Electric Society Factory di Phoenix Contact a Blomberg sono collegate in una rete elettrica, termica e comunicativa

Nessuna interconnessione senza progettazione integrale

Oggi gli edifici sono molto più di un semplice tetto sopra la testa. Questa affermazione è supportata da un gran numero di altre funzioni che vanno oltre i noti compiti di vivere, lavorare, produrre o conservare nel corso dell'accoppiamento settoriale. Con l'accoppiamento settoriale all'interno di una All Electric Society, in futuro sempre più edifici saranno direttamente collegati a sistemi di generazione di energia rinnovabile, stazioni di ricarica, macchine di produzione e sistemi a batteria elettrici. Lo stesso vale per la All Electric Society Factory di Phoenix Contact: il collegamento in rete di diverse attività e settori può essere realizzato solo con l'ausilio di una progettazione integrale.

Per Florian Brandstetter, una visione olistica dell'economia, dell'ecologia e della cultura sociale costituisce il fulcro della progettazione integrale degli edifici. Per raggiungere questo obiettivo, l'architetto di Bad Pyrmont, specializzato in edifici industriali, si lascia alle spalle la "tradizionale progettazione cronologica". Brandstetter parla invece di un processo di progettazione che fin dall'inizio fa sedere "a uno stesso tavolo" tutti i soggetti coinvolti nella costruzione. "Questo differenzia chiaramente la collaborazione rispetto al passato". Ad oggi, l'architetto non ha notato alcun conflitto nel suo settore di lavoro a causa delle diverse competenze, ma ha notato un cambiamento nel ruolo della propria professione. "Abbiamo ancora l'obbligo di coordinare un progetto di costruzione. Tuttavia, abbiamo anche sempre più margine di modifica in cui possiamo muoverci durante l'implementazione. E dobbiamo saperne di più per poter partecipare alle discussioni come architetti a parità di condizioni". Brandstetter si riferisce in particolare all'equipaggiamento tecnico di edifici (TGA), che sta acquisendo sempre più importanza negli edifici progettati in modo sostenibile, come la All Electric Society Factory di Blomberg. "Si tratta senza dubbio di una nuova sfida per noi architetti".

Veduta aerea della All Electric Society Factory (sistema di accumulo di ghiaccio) durante la fase di costruzione

Nella All Electric Society Factory, l'energia termica è integrata in una rete di riscaldamento a livello locale, realizzata con pompe di calore e un serbatoio di stoccaggio del ghiaccio da 1.500 m³ (qui in fase di costruzione)

Fasi di progettazione parallele e disaccoppiate

La stretta collaborazione in una fase iniziale modifica anche il lavoro degli esperti di TGA. "Non aspettiamo più di ricevere la planimetria finita dell'architetto" spiega Matthias Harland, responsabile di progetto presso ELPLAN. L'azienda di Minden si è aggiudicata il contratto per il progetto di TGA da parte di Phoenix Contact.

Il nuovo approccio rende inoltre possibile una progettazione modulare, con conseguente risparmio di tempo. Matthias Harland cita come prova la progettazione del sistema di generazione di energia, che è disaccoppiata dall'architettura dell'edificio. "Abbiamo potuto iniziare presto a determinare quale tecnologia fosse la più adatta all'edificio. Abbiamo pensato prima all'energia geotermica e poi optato per una combinazione di pompa di calore e sistema di accumulo di ghiaccio".

"Se voglio costruire e utilizzare un edificio intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico, è possibile solo con una progettazione integrale" sottolinea Matthias Unruhe dal punto di vista del cliente. Ecco perché "l'interazione tra architettura e tecnologia deve semplicemente essere perfetta". Il capogruppo del reparto Technical Engineering del Facility Management presso il sito di Blomberg riferisce inoltre che la sua azienda ha fatto un ulteriore passo avanti in termini di integrazione della tecnologia. Phoenix Contact ha coinvolto attivamente i futuri utenti nella progettazione. "Abbiamo chiesto quali fossero i loro desideri. Questo ha portato alla luce alcune idee davvero valide, che ora sono in fase di attuazione. È stato un processo molto interessante". Sotto il titolo "New Work", Phoenix Contact ha intrapreso per la prima volta un'indagine tra gli utenti di questo tipo.

Quali informazioni può fornire la cisterna

L'unione di discipline individuali molto diverse in un processo di progettazione congiunta porta a edifici sostenibili, flessibili e intelligenti. Ma quali sono i dettagli delle soluzioni intelligenti? Quali sono i benefici tangibili che si possono ottenere con la digitalizzazione, affinché l'intera questione non si riduca a una mera parola vuota?

Matthias Harland prende come esempio il collegamento di tutti gli impianti sanitari al sistema di gestione dell'edificio nella All Electric Society Factory. Questo esempio mirato può sembrare molto specifico a prima vista, ma uno sguardo più attento rivela l'intera dimensione di ciò che la tecnologia dei sensori e del controllo può raggiungere nella gestione degli edifici. In primo luogo, i rubinetti forniscono semplicemente dati sul consumo di acqua e sui tempi di risciacquo. A loro volta, non dovrebbero fornire informazioni sulla frequenza con cui vengono utilizzati i servizi igienici. Tuttavia, forniscono informazioni su quali camere sono utilizzate, con quale frequenza, e quali sono forse solo disponibili. "Queste informazioni sono molto preziose per noi in termini di igiene della rete" afferma Matthias Unruhe. "Possiamo vedere dove l'acqua viene prelevata in quantità sufficiente e anche dove possono sorgere problemi a causa di tubazioni con acqua stagnante".

Utilizzo flessibile anche dopo anni

Gli obiettivi delle sale riunioni previste sono simili. Secondo Matthias Unruhe, la valutazione dei dati dei sensori consente di stabilire con esattezza se le camere prenotate vengono effettivamente utilizzate in seguito e, soprattutto, quali sono preferite dal personale. "La vicinanza alla cucina può essere il fattore decisivo". Anche in questo caso, il risultato è evidente: se sono disponibili dati adeguati grazie alla digitalizzazione dell'edificio, il Facility Management ha l'opportunità di generare informazioni sul comportamento d'uso.

"Riconosciamo le zone preferite e abbiamo la possibilità di intervenire su questa base". Ciò può portare a un riallestimento mirato delle camere al più tardi quando avvengono le prime riorganizzazioni degli spazi. In questo modo, i gestori degli edifici sono in grado di utilizzare lo spazio disponibile in modo più efficiente. Oltre alle possibilità offerte dalla digitalizzazione in generale, l'edificio deve anche essere flessibile dal punto di vista strutturale e costruttivo per i cambi di destinazione d'uso, senza la necessità di serie e costose conversioni complete.

Prospettive: armonizzazione e bilanciamento dei flussi energetici a livello globale

Phoenix Contact sta anche lavorando per collegare in rete l'edificio oltre l'involucro esterno all'intera proprietà di Blomberg. Ad esempio, i flussi di energia possono essere armonizzati e bilanciati in modo trasversale. Anche in questo caso entra in gioco la All Electric Society, che Phoenix Contact ha dichiarato essere parte del suo scopo aziendale in un'ottica di sostenibilità. Si tratta di stabilire una pietra miliare nella tecnologia degli edifici e di creare uno spazio in cui sia divertente lavorare. Inoltre, la tecnologia della sostenibilità può essere sperimentata in prima persona durante la fase operativa. Per l'azienda di Vestfalia orientale-Lippe, la All Electric Society Factory rappresenta quindi anche un importante modello, ovvero un vero edificio con un grande potenziale da copiare.

Autore: Thorsten Sienk

E-mail:

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Saremo lieti di consigliarti sulla All Electric Society e sull'accoppiamento settoriale".

Ulteriori contributi