Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connettore per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende da sole

20.02.2024
Connettore per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende da sole

I connettori di installazione assemblabili QPD STAK 3 e QPD STAS 3 di Phoenix Contact semplificano l'installazione di impianti elettrici. Sono stati sviluppati appositamente per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende da sole.

Il collegamento all'alimentazione si realizza in modo semplice e rapido lato campo utilizzando il connettore QPD STAK 3. Il QPD STAS 3 viene utilizzato lato dispositivo. Sono facilmente assemblabili grazie alla tecnologia di connessione IDC, senza bisogno di utensili speciali o di spelatura. L'installazione di impianti elettrici viene completata in modo sicuro e senza errori in pochissimo tempo. Le installazioni con punti spesso difficili da raggiungere richiedono non solo un collegamento semplice, ma anche una connessione salda e duratura. I connettori di installazione QPD STAK/STAS 3 sono progettati per soddisfare questi requisiti. Le custodie a prova di polvere e di schizzi di acqua garantiscono un elevato livello di protezione nella zona esterna, sono sicure contro i carichi di trazione e dimostrano un'elevata resistenza agli urti. Anche temperature estreme o raggi UV non possono danneggiare la distribuzione dell'alimentazione.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications