Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Ampliamento della gamma prodotti per la sicurezza - Moduli Safe IO per Failsafe over Ethercat

20.02.2024
Modulo IO sicuro

Per implementare un sistema sicuro, Phoenix Contact offre due nuovi moduli IO per la sicurezza per Safety over Ethercat (FSoE) in un design compatto.

Safety over Ethercat (FSoE) si è affermato come importante protocollo di sicurezza insieme a PROFIsafe. Phoenix Contact risponde a questa tendenza del mercato con la famiglia compatta AXL SE. In combinazione con l'accoppiatore bus Ethercat le soluzioni per la sicurezza basate su FSoE possono essere realizzate facilmente e risultano poco ingombranti. Il modulo AXL SE FSDI8/3 comprende otto ingressi digitali sicuri con tecnologia di connessione a tre fili. Il modulo AXL SE FSDO4/2 è dotato di quattro uscite digitali fino a 2 A.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications