Historie
30.01.2025

Uprintet: så enkelt, så bæredygtigt I den nye emballage er grå det nye farverige.

Almindelig, grå papkasse uden print

Resumé

Er farverig trykt forsendelsesemballage stadig i tidens ånd, når det gælder bæredygtighed og klimabeskyttelse? Phoenix Contact har besvaret dette spørgsmål for sig selv og skiftet sin produktemballage internationalt til utrykte foldeæsker. Minimalisme giver håndgribelige besparelser, især med hensyn til energi, vand og CO₂.

Printerenhed med robot til fuldautomatisk påsætning af fragtlabels på pakker

Fremover vil Phoenix Contacts branding blive anvendt på forsendelsesetiketterne, som sættes på pakkerne helt automatisk i logistikcentret

Udtalelse til fordel for mere bæredygtighed

De, der tænker grønt, bør undgå at svinge en pensel med grøn maling. Bæredygtighed betyder snarere at spare på ressourcerne. Det er det, der er mindre af, der gør forskellen. Og dermed vil Phoenix Contacts farverige, trykte emballage, som har været brugt i mange årtier, fremover høre fortiden til. Det er slut med at designe papemballage til international varetransport i farverne majgrøn og blågrøn og med signalkæden som et velkendt formsprog.

To grunde til skiftet til mere enkelhed: bæredygtighed og forsyningssikkerhed.

Funktion før farve

Grå er det nye farverige med et nyt look, der er subtilt minimalistisk, ensartet og moderne. Omstillingen har her ingen indflydelse på emballagens tekniske egenskaber, dimensioner eller de automatiserede processer. I stedet forfølger Phoenix Contact målet om at forbedre ressourceeffektiviteten og reducere CO₂ inden for sin egen bæredygtighedsstrategi. "Emballage uden print er bedre for genbrugscyklusserne, da der ikke længere er nogen farve, der forurener," forklarer Christin Schlieker, projektleder for logistik på hovedkontoret i Blomberg.

Logistiklinje til håndtering af pakker

Emballage uden print gør globale logistikprocesser lettere

Bedre global tilgængelighed

Desuden kan forsendelsesemballage lettere genbruges uden for Phoenix Contact uden kompleks branding, hvilket i sidste ende reducerer behovet for emballagemateriale.

Med hensyn til materialets tilgængelighed er foldeæsker uden print også hurtigere i den internationale godstrafik og frem for alt lokalt tilgængelige. Christin Schlieker: "Vi behøver ikke at bekymre os om, hvor og om der findes et trykkeri i et land for vores materiale, som kan producere bølgepap i vores farvekrav."

Medarbejder viser farverig og grå emballage side om side

Gråt er det nye farverige: "Rent funktionelt ændrer emballagen sig ikke," siger Christin Schlieker

Hold emballagen i omløb i længere tid

Og hvor er brandidentiteten? Selv efter overgangen vil Phoenix Contact-produkter ikke blive sendt ud i verden uden et logo. Virksomheden fra Ostwestfalen-Lippe bruger forsendelsesetiketten til dette. Det kan der nemt klistres noget over senere. "Det kostede os et par tårer," siger Louisa Sonntag fra Logistics Marketing, når hun ser tilbage.

Selv i business-to-business-sammenhæng er "emballage ikke kun en funktion, men også en følelse". Men man kan også opnå en god følelse og et godt brandimage ved ikke længere at behandle emballagematerialet som affald. "Vi ønsker, at emballagen skal forblive i kredsløbet i længere tid ved at gøre det muligt at genbruge den. Vi tørrer gerne en lille tåre væk til gengæld," siger Louisa Sonntag med et glimt i øjet.

Konklusion

Det nye design, som overflødiggør dyrt tryk, er et fremragende eksempel på, hvordan bæredygtighed, omkostningseffektivitet og forsyningssikkerhed kan harmoniseres til gavn for klimabeskyttelsen. Det skal indrømmes: Det kræver også en vis portion mod og overtalelsesevne at vende sig væk fra etablerede marketingelementer og Corporate Design. Men alle, der ønsker at handle bæredygtigt, gør klogt i at indse, at brandidentitet kommer fra produkterne og serviceekspertisen og ikke fra smukt designet emballage.

Forfatter: Thorsten Sienk

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag