Reference ·
13.09.2024

Såning af fremtiden Hvad en fælles passion for teknologisk innovation har at gøre med landbrugets fremtid, kan man se på mejeriet Alztaler Hofmolkerei i det sydlige Tyskland.

To mennesker foran en e-traktor i et grønt landskab

Resumé

Elektrisk kørsel over markerne: Tadus-traktoren viser praktisk talt vejen til en CO₂-neutral fremtid. Det er også historien om mennesker som Dr. Thaddäus Baier, grundlægger af Tadus GmbH, og Frank Bulmahn, Solution Engineer hos Phoenix Contact Deutschland GmbH, som er overbeviste om, at CO₂-neutralt landbrug allerede er muligt i dag.

To mænd står ved en elektrisk traktor

For Dr. Thaddäus Baier er landbrugets fremtid elektrisk

Fossile brændstoffer er ikke engang nødvendige

En af dem har studeret rumfartsteknik og arbejder sammen med et dedikeret team på at udvikle en elektrisk traktor til serieproduktion. Den anden er uddannet værktøjsmager og har i 14 år specialiseret sig i salg af kundespecifikke løsninger inden for elektromobilitet hos Phoenix Contact.

I det moderne landbrug er brugen af fossile brændstoffer til energiforsyning af maskiner, vandingssystemer og bygninger stadig udbredt. Skal det være sådan? "Nej," siger Dr. Thaddäus Baier bestemt. Udvikleren af Tadus-traktoren er overbevist om, at mange gårde allerede har den nødvendige infrastruktur til at arbejde på en miljøvenlig og energieffektiv måde. Aktuelle tal fra det statistiske forbundsamt i Tyskland beviser dette: I 2023 producerede 26 % af de tyske landmænd vedvarende energi. 94 % bruger solcelleanlæg til dette formål. 61.200 solcelleanlæg er installeret på tyske gårde.

Mand sætter ladestik i ladestikdåsen på en e-traktor

Efter testkørslen tester Frank Bulmahn også Tadus' opladningstilstand

E-traktor lukker hullet til bæredygtigt landbrug

Solcelleanlægget på taget, vægboksen på væggen - Tadus-traktoren kan være en afgørende brik i puslespillet om at lukke hullet til et bæredygtigt landbrug. Den udnytter, lagrer og frigiver bæredygtigt produceret energi og kan dermed gøre All Electric Society til en realitet på en gård. Det gør det også til et perfekt eksempel på sektorkobling, hvor energi fra vedvarende kilder bruges i overensstemmelse med efterspørgslen.

Den eldrevne traktor testes i øjeblikket som forsøgskøretøj på mejeriet Alztaler Hofmolkerei. Med en effekt på 100 kW er den perfekt til høfremstilling og får Frank Bulmahn, salgsekspert hos Phoenix Contact Deutschland GmbH, til at stråle efter en tur hen over græsmarken: "Den farer afsted som Schmidts kat."

Denne prøvekørsel er ikke Frank Bulmahns første besøg hos Dr. Thaddäus Baier og Tadus. De to forenes af deres begejstring for tekniske innovationer og visionære ideer. "Vi havde et lille problem med opladningsstikket, da vi satte Tadus i drift. Det krævede blot et hurtigt opkald til Phoenix Contact, og så var Frank Bulmahn på pletten, fuld af begejstring for vores projekt," siger Baier. Han var imponeret over den dedikerede og ukomplicerede support. "Det er ikke en selvfølge for en virksomhed af denne størrelse."

To mænd i en landbrugsbygning

Høtørringssystemet drives af solcelleanlægget og af Tadus, når det ikke er i brug på marken.

"Vi har brug for folk med visioner"

"Landbruget bliver gentænkt her," siger Frank Bulmahn og forklarer sit engagement i Tadus-projektet. "Vi har brug for mennesker og idéer som disse for at drive All Electric Society fremad." For salgseksperten er den direkte kontakt med udviklere som Thaddäus Baier et ægte højdepunkt i hans arbejde. "At bringe de rigtige produkter sammen med de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt og aktivt støtte dem - det er min passion."

CCS type 2-ladestikdåsen fra Phoenix Contact er det rigtige produkt til Tadus-traktoren. Den kan belastes med 250 A vedvarende strøm og 500 A midlertidigt. Med beskyttelsesklasserne IP6K9K i frontområdet og IP67 er den særligt velegnet til de barske forhold i landbruget.

Frank Bulmahn så det med egne øjne under sit besøg på Alztaler Hofmolkerei. Den økologiske familiegård ligger 30 kilometer fra søen Chiemsee. 60 køer leverer den økologiske hømælk til forskellige produkter som smør, yoghurt og ost, som produceres direkte på gården.

Om vinteren kommer foderhøet fra gårdens eget høtørringsanlæg. Det er også en af virksomhedens største energiforbrugere. Blæseren på 30 kW og affugteren på 25 kW kører døgnet rundt for at sikre optimal tørring. I princippet overtager gårdens eget solcelleanlæg energiforsyningen. Men når der ikke er brug for Tadus på marken, er det også her, den kommer til sin ret. Ud over mobil brug kan den også integreres i bygningsstyringssystemet som et energilager. Takket være det udskiftelige batterisystem er den altid klar til brug.

Hånd holder ladestik

I fremtiden kan det være lige så naturligt at gå til ladestikdåsen i landbruget som at gå til malkemaskinen

Besparelsespotentiale på op til 80 %

"Hvis man tænker på, at en traktor kun flyttes i 500 til 1.000 ud af 8.000 timer om året, åbner det helt nye muligheder", siger Thaddäus Baier. Potentialet er enormt. Forbundamtet for brændstofkørsel i Tyskland tæller mere end 300.000 traktorer i det tyske landbrug, og der kommer omkring 30.000 nye til hvert år. Og presset på landmændene om at arbejde mere omkostningseffektivt er stigende, og ikke kun på grund af den forestående afskaffelse af dieselstøtten. "Under forhold som dem på dette gårdmejeri kan traktorens driftsomkostninger reduceres med op til 80 % blot ved at bruge solcelleanlægget. Og så er der ikke engang taget højde for merværdien af integrationen i bygningsstyringen."

Tadus-teamet arbejder i øjeblikket på højtryk for at få traktoren klar til serieproduktion. En prototype med en batterikapacitet på 200 kWh skal rulle over markerne i midten af 2025, og den skal være klar til markedet i slutningen af 2025. Frank Bulmahn havde den rigtige ladestikdåse med på sit besøg i Sydtyskland, for han ved præcis: "På vejen mod en bæredygtig fremtid er det kun handling, der hjælper, ikke snak."

Konklusion

Samarbejdet mellem Dr. Thaddäus Baier og Frank Bulmahn viser på imponerende vis, hvordan tekniske innovationer kan bane vejen for et CO₂-neutralt landbrug. Tadus-traktoren, som er et symbol på bæredygtigt landbrug, viser potentialet i vedvarende energi og moderne teknologi. Forsøgsdriften på Alztaler Hofmolkerei er et eksempel på, hvordan landbrugsvirksomheder kan reducere deres driftsomkostninger betydeligt ved at bruge solcelleanlæg og elektriske traktorer og samtidig yde et vigtigt bidrag til klimabeskyttelsen. Visionen og engagementet hos folk som Baier og Bulmahn er afgørende for at gøre fremtidens landbrug bæredygtigt og effektivt og for at realisere idéen om All Electric Society.

Forfatter: Nicole Koch

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag