Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Energieffektivt belysningskoncept til NorthConnex-tunnelen Prisbelønnet tunnelbelysning øger sikkerheden og energieffektiviteten med intelligente belysningsscenarier.

NorthConnex-tunnelen, Australien

Kundeprofil


NorthConnex-tunnelen

Vejoperatør Transurban Limited

  • Australiens dybeste vejtunnel, der løber i en dybde helt ned til 90 m under jorden.
  • Den 9 kilometer lange dobbeltrørstunnel aflaster de mest overbelastede veje i det nordlige Sydney.
  • Ca. 37.000 køretøjer kører hver dag gennem denne konstruktion, som har to rør med hver to baner og et nødspor.

Udfordring


Belyst ind- og udkørsel i tunnelen

Svingende lysforhold

Operatører og planlæggere af lystekniske anlæg samt installationsvirksomheder skal sørge for ensartet belysning af tunneler iht. CIE88 og styre belysningens intensitet situationsafhængigt. Trafikmængden og eventuelle nødsituationer, der måtte opstå, har indflydelse på det rigtige lysniveau. For at modvirke risici for uheld er en følsom justering af lysforholdene til tunnelens tiltagende mørke nødvendig ved indkørslen til tunnelen.

Løsning


Tunnelens kontrolrum

Styring og overvågning af tunnelbelysning

For at opnå maksimal sikkerhed i NorthConnex-tunnelen kræves der et innovativt belysningskoncept. Det er beregnet til at støtte trafikanternes øjne, når de skal tilpasse sig de mørkere lysforhold.

Med hensyn til energibehovet giver belysningsanlægget som den største forbruger i tunnelen et stort potentiale for besparelser. Det er også her, applikationen går ind og regulerer dæmpningsværdien for hvert lys efter behov.

Sammen med belysningsspecialisten Schréder og systemintegratoren Betacom har Phoenix Contact, i sin egenskab af ekspert inden for automations- og tilslutningsteknik, implementeret en intelligent belysningsløsning i NorthConnex.

Baggrundsbelyste skovsilhuetter og stjernehimmel i NorthConnex-tunnelen
Tunnelbelysning med QPD-ledningsforbindere og tilslutningsstik
Idriftsættelse af tunnelbelysning i NorthConnex-tunnelen
Baggrundsbelyste skovsilhuetter og stjernehimmel i NorthConnex-tunnelen

Phoenix Contact har sammen med Schréder udviklet en løsning, der genererer en konstant lysintensitet over hele installationens levetid. Der er her blevet taget højde for rengøringsintervallerne for tunnellygterne samt de aldersrelaterede tab i LED'erne.

De nævnte påvirkningsfaktorer resulterer i flere tusinde parametre, der strømmer ind i styringen og stilles til rådighed for systemintegratoren i en foruddefineret form.

Tunnelbelysning med QPD-ledningsforbindere og tilslutningsstik

Parallelt med de forberedende arbejder blev der sendt 110 t færdigkonfektionerede effektkabler og busstrenge til byggepladsen. Hvert kabel er skåret til på forhånd, forsynet med de nødvendige stik og opmærket.

På grund af den konsekvente brug af QPD-installationssystemet med den gennemprøvede QUICKON-lyntilslutningsteknik, kan alle komponenter installeres hurtigt og uden værktøj.

Idriftsættelse af tunnelbelysning i NorthConnex-tunnelen

Tilslutningen bidrager også til nem idriftsættelse. Takket være en indstilling i styringssystemet registreres straks en defekt eller forkert tilsluttet deltager under installationen.

Så snart driverboksen har startet kommunikationen med styringen, sætter den sig selv i drift. I den sammenhæng gennemgår den en sekvens, hvor LED-lysene gentagne gange dæmpes fra mørkt til lyst. Montører får således direkte feedback på deres arbejde.

Kontakt

Kontaktperson: Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jeg vil med glæde hjælpe dig med at etablere intelligente belysningskoncepter.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.

Konklusion


Levering i tunnelen

Energieffektiv, omkostningsbesparende og sikker

Alt i alt har integrationen af ​​styringssystemet i tunnelens hovednet vist sig at være let. Idriftsættelsen blev støttet ikke kun af medarbejdere fra det lokale datterselskab, men også af de tekniske eksperter fra Schréder og Phoenix Contact fra Belgien og Tyskland. Takket være fjernadgang via en valgfri router var dette muligt på trods af Corona-rejserestriktioner.

Ud over de lave installationsomkostninger på grund af den intelligente tilslutningsteknik er belysningsløsningen kendetegnet ved høj energieffektivitet og lave driftsomkostninger. Og ikke at forglemme er der et højt sikkerhedsniveau i NorthConnex-tunnelen takket være situationsspecifik, pålidelig belysning i tunnelrørene.