The smarter E Europe: modelarea tranziției energetice împreună cu soluții tehnice

07.05.2025
Angajați în parcul solar cu logoul Smarter E

Pentru a atinge obiectivele climatice, emisiile de CO2 trebuie reduse la minimum în următorii ani. Phoenix Contact face față acestei provocări prin intermediul viziunii All Electric Society. Aceasta descrie o lume în care energia electrică obținută din surse regenerabile este disponibilă în cantități suficiente și la un preț accesibil în orice moment. Pentru a atinge acest obiectiv, compania oferă soluții tehnice, produse și servicii.

Părțile interesate pot afla mai multe despre portofoliul extins în cadrul târgului The smarter E Europe organizat în perioada 7 – 9 mai 2025. Ne vei găsi în sala B5, standul 110 din salonul expozițional din München.

Soluțiile de monitorizare, control și software pentru sistemele fotovoltaice vor fi un punct central al prezentării de la târg. Printre altele, vor fi prezentate managementul conexiunii de alimentare cu sisteme de control pentru generarea energiei, monitorizarea energiei și cutii de conexiuni pentru dispozitive pentru sisteme montate pe acoperiș și la sol. Acest lucru este completat de blocuri terminale modulare, conectori, surse de alimentare, descărcătoare și unelte adecvate. Târgul se va axa, de asemenea, pe tema mobilității electrice. Vizitatorii acestei zone pot participa la o premieră exclusivă de produs la standul Phoenix Contact pe 7 mai 2025, la ora 11:00, intitulată „Încărcare în megawați cu cabluri de încărcare CCS”. În plus, vor fi prezentate noi dezvoltări de produse pentru încărcarea rapidă a autovehiculelor electrice și a vehiculelor utilitare electrice și pentru crearea unei infrastructuri de încărcare performante și interconectate. Portofoliul extins de tehnologii de încărcare Charx a fost dezvoltat special pentru aplicații complexe de mobilitate electrică. Cu prize și cabluri de încărcare, controlere și elemente electronice de putere cu curent continuu și distribuția puterii, acesta acoperă întregul proces de încărcare.

Datorită interconectării diferitelor sectoare și elemente – cum ar fi rețelele de energie, clădirile, generatoarele locale, stațiile de încărcare și vehiculele electrice – transmiterea datelor relevante este din ce în ce mai importantă. Comunicarea trebuie să fie întotdeauna proiectată astfel încât să fie rezistentă împotriva accesului neautorizat. Phoenix Contact activează de mulți ani în domeniul securității cibernetice. La The smarter E Europe, experții vor prezenta soluții corespunzătoare pentru protecția împotriva atacurilor cibernetice. Acestea includ un router de securitate certificat și confirmat de TÜV Rheinland în conformitate cu IEC 62443-4-2. Vizitatorii interesați ai târgului pot vedea interacțiunea componentelor și sistemelor expuse în contextul interconectării sectoarelor în direct în parcul All Electric Society din Blomberg.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications