Proiect de sustenabilitate

Reînnoirea și modernizarea alimentării cu energie la cabana Sarotla

Proiect rural specific, cu beneficii pentru societate.
Cabana Sarotla din Austria

Obiectivul proiectului

Phoenix Contact Austria a dorit să realizeze un proiect rural specific pentru această țară, în care aspecte individuale ale obiectivului All Electric Society au fost făcute vizibile într-un mod izbitor și a fost creat un beneficiu pentru societate. Pentru aceasta a fost aleasă cabana Sarotla – o cabană de munte administrată de Clubul Alpin Austriac non-profit – situată la 1.611 metri deasupra nivelului mării, în Alpii care traversează Vorarlberg. În urma unei avalanșe și a reconstrucției ulterioare, alimentarea cabanei cu energie electrică a fost refăcută inadecvat.

Puncte de reper

  • Întâlniri interne și sesiuni de brainstorming pentru a genera idei
  • Contactarea Clubului Alpin Austriac
  • Cooperarea cu Universitatea de Științe Aplicate Vorarlberg
  • Colaborarea cu planificatorul, instalatorul electric și integratorul de sistem

1.611 m

La cabană se poate ajunge doar pe jos sau cu elicopterul

5 kW

Puterea noii microhidrocentrale (anterior 0,7 kW)

11,5 kWp

Puterea de vârf datorită sistemului fotovoltaic nou instalat (cu o baterie de stocare de 58 kWh)

Cabana Sarotla din Austria

Utilizarea optimă a energiei

Ca parte a modernizării, o nouă microhidrocentrală, cu o creștere a puterii de la 0,7 kW la aproximativ 5 kW, a fost complet integrată cu sprijinul Phoenix Contact. De asemenea, au fost instalate un sistem fotovoltaic cu o putere de vârf de 11,5 kWp și o baterie de stocare de 58 kWh. Unul dintre punctele cheie a fost conectarea inteligentă a alimentării celor mai mari doi consumatori (bateriile de stocare a energiei și acumulatorii de apă caldă), astfel încât energia electrică produsă să fie utilizată în cel mai bun mod posibil, iar confortul să fie ridicat. „Energia limitată disponibilă trebuie, prin urmare, să fie utilizată în mod optim și nu trebuie să fie niciodată irosită. În acest sens, a fost o provocare interesantă să proiectăm generarea de energie în mod corespunzător și să utilizăm în mod optim cele două surse de energie diferite în paralel”, explică inginerul Gebhard Lorenz, Technisches Büro Lorenz, responsabil cu planificarea electrică. Gestionarea inteligentă și flexibilă a sarcinii oferită de Phoenix Contact oferă aici servicii valoroase: pe de o parte, surplusurile de energie pot fi utilizate în orice moment, iar, pe de altă parte, în cazul unor penurii de energie (cauzate de condițiile meteorologice), energia electrică este alocată în mod eficient consumatorilor esențiali.

Doi colegi cu un laptop în fața tabloului electric al sistemului fotovoltaic de la cabana Sarotla

Routerul de întreținere la distanță FL mGuard a permis stabilirea unei conexiuni securizate de la șes la cabană. „Phoenix Contact a oferit asistență în ceea ce privește lucrările de programare pentru conexiunea Modbus a dispozitivelor de măsurare, optimizarea energiei, vizualizarea, configurarea întreținerii la distanță, afișarea grafică a datelor energetice în Proficloud.io și selectarea componentelor, printre altele”, explică Michael Schuler, director de vânzări IMA și manager de proiect.

Image for sustainability development goal number 07
Energie curată și la prețuri accesibile

Alimentare cu energie sustenabilă în mijlocul naturii

Împreună cu toți cei implicați în proiect, am demonstrat că este posibil să realizăm o alimentare cu energie sustenabilă și autonomă. Acest proiect corespunde pe deplin crezului nostru de a obține reducerea emisiilor de CO₂ prin tehnologie și nu prin renunțare.

Thomas Lutzky, Director executiv

Persoană de contact pentru acest proiect

Martin Reissig, Phoenix Contact Austria
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Austria

Te-ar putea interesa și următoarele