Informații relevante
07.02.2024

Energie verde protejată Hauke Kästing și Phoenix Contact protejează turbinele eoliene împotriva infracțiunilor cibernetice.

Persoană cu cască în mână care privește de jos o turbină eoliană

Rezumat

Într-o lume în care energiile regenerabile joacă un rol tot mai important, turbinele eoliene devin, de asemenea, tot mai frecvent ținta infractorilor cibernetici. Acest articol prezintă provocările și activitatea lui Hauke Kästing, specialist în securitate IT la Phoenix Contact, specializat în protecția turbinelor eoliene și a altor generatoare de energie regenerabilă împotriva atacurilor cibernetice. De la interconectarea în creștere a turbinelor la necesitatea de a implica angajații în practicile de securitate, află cum Kästing și echipa sa contribuie la o tranziție energetică mai sigură.

Articol principal

Energiile regenerabile devin tot mai importate. În același timp, turbinele eoliene devin tot mai frecvent ținta infractorilor cibernetici. În acest articol, analizăm provocările și activitatea lui Hauke Kästing, un specialist în securitate IT la Phoenix Contact, specializat în protecția turbinelor eoliene și a altor generatoare de energie regenerabilă împotriva atacurilor cibernetice. Află cum Kästing și echipa sa contribuie la o tranziție energetică mai sigură, de la interconectarea tot mai mare a turbinelor până la implicarea angajaților în practicile de securitate.

Performanța energiei eoliene are un preț

Turbinele eoliene sunt esențiale pentru tranziția energetică. Acestea furnizează energia curată de care avem nevoie pentru a influența schimbările climatice. Tehnologia de automatizare joacă un rol important în creșterea eficienței acestor turbine. Cu toate acestea, creșterea automatizării prezintă și riscuri, deoarece persoanele neautorizate pot interveni în sistemele de control. Acest lucru ar putea duce la oprirea sau chiar la deteriorarea turbinelor.

Progresul tehnologic aduce riscuri noi

Turbinele eoliene au evoluat considerabil de-a lungul anilor. De la micile turbine eoliene comunitare din anii '90 la turbine moderne, de înaltă performanță, cu o putere de 3,5 MW. Totuși, această dezvoltare a adus cu sine și noi provocări, în special în domeniul siguranței.

Amenințările cibernetice în domeniul energiei eoliene: un pericol tot mai frecvent

Interconectarea tot mai frecventă a turbinelor eoliene și integrarea sistemelor de comunicații au crescut incidența atacurilor cibernetice. Hauke Kästing, inițial pasionat de energia eoliană, se concentrează acum pe a face aceste instalații mai sigure. Securitatea IT în domeniul generării energiei din surse regenerabile necesită o abordare cuprinzătoare, deoarece efectele atacurilor cibernetice pot fi extinse.

Amenințarea reprezentată de infracțiunile cibernetice este reală și în continuă creștere. În trecut, turbinele eoliene erau sisteme izolate și, prin urmare, rezistente la infracțiunile cibernetice. Dacă ceva nu funcționa, cineva trebuia să fie la fața locului. În prezent, sistemele moderne interconectate nu numai că trimit jurnale de erori, date de funcționare sau alarme, dar permit și accesul de la distanță pentru optimizarea funcționării. Pentru hackeri, aceasta este o invitație de a provoca daune sau de a șantaja operatorii prin introducerea de ransomware și paralizarea turbinelor.

Colaborare și concepte de securitate unitare

Hauke Kästing colaborează îndeaproape cu producătorii de turbine, investitorii și operatorii pentru a proteja turbinele eoliene împotriva atacurilor cibernetice. Phoenix Contact oferă analize complete de securitate și actualizări pentru instalațiile existente, deoarece o soluție tehnică singulară nu este suficientă.

Hauke Kästing, expert IT

Hauke Kästing, specialist în securitate IT la Phoenix Contact

Mission Heartbeat: securitatea cibernetică ca pasiune personală

Subiectul securității devine din ce în ce mai important. Interesul este în creștere vizibilă, iar cererile de informații către Phoenix Contact au crescut masiv din toamna anului 2021. Securitatea turbinelor eoliene nu este doar o necesitate de afaceri, ci și o pasiune personală pentru Hauke Kästing. Fiind fiul unui fermier care înțelege importanța turbinelor eoliene pentru nevoile de bază ale oamenilor, acesta susține cu pasiune securitatea și succesul energiilor regenerabile.

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”

Contribuții suplimentare