안전과 보안의 만남 기계를 안전하게 설치하는 방법: 기계에 포괄적이고 표준을 준수하는 보호 기능을 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.

사이버 보안 메시지: 시스템 해킹됨

기계류 및 시스템의 점진적인 디지털화와 네트워킹으로 인해 안전과 보안이 점차 융합되고 있습니다. 또한 인터넷상의 범죄로 인해 기업에 대한 잠재적 위협이 점점 더 커지고 있습니다. 이미 수많은 회사들이 사이버 공격으로 인한 생산 중단을 경험했습니다. 따라서 사이버 범죄는 기업의 가장 큰 리스크 중 하나로 간주됩니다.

사이버 범죄

새로운 EU 규정 전과 사이버 보안은 동반됩니다.

현재 유럽연합에서는 이러한 위협 가능성을 해결하기 위해 규제 개발을 추진하고 있습니다. 특히 새로운 기계류 규정, 사이버복원력법, NIS2는 이와 관련한 중요한 규정입니다.
2027년 1월 20일부터 적용되는 __기계류 규정__은 기계의 설계 및 제작에 대한 EU 전역의 보호 대상을 명시합니다. 이는 새로운 위험을 고려하고 보안 사양을 최신 기술 발전 상황에 맞춰 조정합니다. 한편, __사이버복원력법(CRA)__은 디지털 제품과 소프트웨어를 구매하거나 사용하는 소비자와 기업을 보호합니다. 그 일환으로 제조업체와 판매업자를 위한 구속력 있는 사이버 보안 표준이 정의되었으며, 유럽 경제 지역에서 사용할 수 있는 사이버 보안 제품에 대해 CE 마킹이 지정되었습니다.

기능 안전과 보안은 더 이상 별개로 생각할 수 없습니다. 이는 머신 및 시스템 보안의 상호 보완적인 측면입니다. 기계와 시스템의 보안은 물리적 보호 조치(안전)와 사이버 위협을 방지하는 조치(보안) 모두에 달려 있습니다. 새로운 기계류 규정과 사이버복원력법은 두 측면 모두를 고려하고 시너지 효과를 활용하는 __전체적인 접근 방식__이 권장됩니다.

EN 50742에 따른 데이터 변조로부터의 보호 기계 제조업체가 기계류 규정의 보안 요건을 충족하는 방법

"Protection against corruption(데이터 변조로부터의 보호)"에 관한 EN 50742 표준은 기계 및 시스템 제조업체가 기계류 규정 (EU) 2023/1230의 사이버 보안 요건을 이행하는 데 도움을 줍니다. 이 표준은 기능, 소프트웨어, 데이터 및 인터페이스를 보호하는 방법을 규정합니다. 목적은 의도하지 않은 변경, 구성 오류 및 표적화된 변조/조작으로부터 시스템을 보호하는 것입니다. 기계류 규정에 따라 기능 안전과 사이버 보안을 논리적으로 함께 고려해야 합니다. EN 50742는 이러한 요구 사항을 명확히 규정하고, 기계 및 시스템의 제조사, 통합업체, 운영자를 위한 지침을 제공합니다.

EN 50742의 핵심 요구 사항에 대한 간략한 개요

데이터 변조로부터의 보호를 위해 충족해야 하는 조건은 무엇인가? 위협 분석, 안전한 통신, 그리고 보안상 중요한 기능의 보호는 어떤 역할을 수행하는가? 그렇다면 기계류 규정의 요구 사항을 실제로 어떻게 이행할 수 있는가?

본 설명 동영상은 EN 50742의 내용과 안전 및 보안 간의 관계에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야에 적용되는 새로운 요건이 미치는 영향에 대해 자세히 알아보십시오.

백서
안전과 보안의 만남

기계류에 전체적인 보호 기능을 제공하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오: 피닉스컨택트 백서에서는 해당 EU 규정에 따라 가능한 한 가지 참조 아키텍처를 설명합니다.

  • 새로운 EU 기계 규정에서 보안은 어떤 역할을 합니까?
  • 사이버복원력법(CRA)은 무엇을 규정합니까?
  • 안전 및 보안 요구 사항을 구현하기 위한 참조 아키텍처는 어떤 모습입니까?
지금 다운로드하십시오.
백서 – 안전과 보안의 만남

기능 안전 대 사이버 보안 사이버보안은 기능 안전과 어떻게 다릅니까?

__기능 안전__은 안전 관련(제어) 시스템과 기타 위험 완화 조치의 올바른 기능을 나타냅니다. 이 경우 중대한 오류가 발생하면 컨트롤러가 안전 상태를 시작합니다. 안전 관련 제어 구성 요소의 특성에 대한 요구 사항은 타입 B 표준 EN ISO 13849 및 IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061 표준 시리즈에 설명되어 있습니다. 위험의 정도에 따라, 해당 위험 완화 조치는 성능 레벨(PL)이나 안전 무결성 수준(SIL)과 같은 다양한 안전 수준으로 분류됩니다.

사이버 보안 및 기능적 세이프티 비교

Vergleich zwischen Cyber Security und funktionaler Sicherheit

반면, __사이버 보안__은 데이터의 가용성, 무결성, 기밀성에 대한 공격으로부터 데이터를 보호합니다. 이는 예방적 또는 사후적 기술 및/또는 조직적 조치를 통해 달성됩니다. 세이프티 애플리케이션의 보안 측면을 무시할 경우 생산 시설에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 이는 생산 프로세스에 간접적인 영향을 미쳐 최종 제품에도 영향을 미칠 수 있습니다. 의약품 또는 자동차 산업의 안전 관련 부품을 예로 들 수 있습니다. 여기서 변경 사항은 소비자에게 상당한 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

세이프티 및 보안에 대한 관련 법률, 조례, 지침 및 규정의 개요가 있는 피라미드

관련 법률, 조례, 지침 및 규정 개요