스마트 빌딩 클라우드로 빌딩을 효율적으로 운영하기 Emalytics Cloud 솔루션을 사용하여 소비와 프로세스를 분석 및 최적화하여 지속적으로 지출되는 운영 비용을 절감하십시오.

스마트 빌딩 클라우드를 사용하는 빌딩

과제


스마트 빌딩 클라우드로 화면에서 작업을 하고 있는 사람
태블릿으로 스마트 빌딩 클라우드의 데이터를 평가하는 사람
내부에서 본 스마트 빌딩
스마트 빌딩 클라우드로 화면에서 작업을 하고 있는 사람

전기, 난방, 유지 관리 비용과 같이 지속적으로 지출되는 운영 비용은 건물 수명 주기 동안 지출되는 총 비용의 약 80%를 차지합니다.

피닉스컨택트는 고객의 스마트 빌딩에서 소비 및 지출을 추적하고 지속 가능한 비용 절감 결과를 얻도록 돕습니다. 피닉스컨택트는 고객과 함께 빌딩 기술 데이터를 수집하고 데이터 포인트를 Emalytics 클라우드에 통합하며 지능형 네트워킹을 보장합니다.
고객은 디지털 트윈에서 파생된 자세한 권장 조치에서부터 AI 기반 운영 비용 최적화에 이르기까지 자율성의 수준을 결정합니다.

태블릿으로 스마트 빌딩 클라우드의 데이터를 평가하는 사람

많은 빌딩 관리 시스템(BMS)은 조달 비용이 많이 들고, 융통성이 없는 월별 비용 구조를 갖고 있으며 장기적인 재원 투입이 필요합니다.

Emalytics 클라우드를 사용하면 SaaS 솔루션의 완전한 유연성을 누릴 수 있습니다. 자체 서버가 필요하지 않고 선택한 라이선스 모델의 사용 기간을 결정할 수 있습니다. 운영 중에도 디지털 서비스와 라이센스를 조정할 수 있습니다. 이를 통해 추가의 데이터 포인트를 통합하고 평가할 수도 있습니다. 따라서 미래에도 유연성을 유지하고 필요한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

내부에서 본 스마트 빌딩

지출과 소비에 대한 대략적인 아이디어는 갖고 있지만 아직 비용을 올바르게 배분할 수 없습니까? 아니면 다양한 타사 시스템을 통해서만 시스템 데이터에 액세스할 수 있습니까?

피닉스컨택트는 귀하와 협력하여 빌딩 서비스 목록의 작업들을 수행합니다. 시스템 데이터의 가용성과 다른 빌딩 시스템과의 상호 운용성을 보장하기 위해 실행 계획을 수립합니다. Emalytics 클라우드를 사용하면 컨트롤러 브랜드에 관계없이 모든 데이터를 중앙에서 통합하고 확인할 수 있습니다. 이는 사물 인터넷을 위해 시스템을 제어할 수도 있음을 의미합니다.

솔루션


3단계의 운영 비용 최적화

인텔리전트 플러그 앤 플레이 인터페이스(Emalytics 커넥터)를 스마트 빌딩 클라우드에 연결하는 사람
화면에서 스마트 빌딩 클라우드 데이터를 보고 있는 사람
로봇
인텔리전트 플러그 앤 플레이 인터페이스(Emalytics 커넥터)를 스마트 빌딩 클라우드에 연결하는 사람

피닉스컨택트는 고객과 함께 모든 빌딩 기술 시스템의 체크리스트를 작성합니다. 또한 이전에는 사용할 수 없었던 빌딩 데이터에 효율적으로 액세스할 수 있도록 도와드립니다.

그런 다음 인텔리전트 플러그 앤 플레이 인터페이스(Emalytics 커넥터)를 통해 모든 데이터를 스마트 빌딩 클라우드에 연결합니다. 피닉스컨택트의 소프트웨어 아키텍처는 타사 제공업체의 데이터도 가져올 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 중앙 시스템에서 모든 관련 정보에 액세스할 수 있습니다.
표준화된 연결을 사용하면 더 이상 데이터 보안, 설치, 업데이트, 하드웨어 및 소프트웨어 가용성에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 따라서 스마트 빌딩을 방해하는 것은 아무것도 없습니다.

화면에서 스마트 빌딩 클라우드 데이터를 보고 있는 사람

피닉스컨택트의 스마트 교육 패키지를 사용하여 단 몇 단계의 과정을 통해 스마트 빌딩을 구성하십시오. BIM(빌딩 정보 모델링)을 사용하면 운영 데이터, 이벤트 및 상태 메시지를 디지털 방식으로 손쉽게 확인할 수 있습니다.

자동 분석 기능을 통해 사용 가능한 데이터에 기반한 디지털 트윈을 사용하여 스마트 빌딩의 최적 운영을 시뮬레이션합니다. 그 결과, 시스템 지원 권장 조치를 통해 운영을 최적화하여 최대 20%의 잠재적 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 시작을 위해 별도의 시설 관리 인력이나 전문 지식이 필요 없기 때문에 훨씬 더 빠르게 프로세스를 시작할 수 있습니다.

피닉스컨택트가 시스템 디지털화, 데이터 설정, 스마트 빌딩 클라우드의 권장 조치 분석을 위해 필요한 지원을 제공해 드리겠습니다.

로봇

Emalytics 클라우드를 사용하면 권장되는 수준 이상으로 스마트 빌딩을 자율적으로 최적화할 수 있습니다.

특정 시스템 파라미터에 대한 쓰기 액세스를 통해 조정이 가능하며 AI 기반 알고리즘에 의해 지속적으로 최적화됩니다.

자율 제어는 스마트 빌딩 최적화의 효율을 두 배로 높입니다. 이는 실제 시스템 기술에 비용을 지불하지 않고도 지속적인 운영 비용과 관련 에너지 소비 및 탄소 배출을 최대 40%까지 절약할 수 있다는 것을 의미합니다.

스마트 빌딩의 데이터 보안

핵심 요소인 데이터 보안 DIN ISO/IEC 27001을 뛰어넘는 보안

보안 및 데이터 보호는 스마트 빌딩용 IT 시스템의 설계 초기 단계부터 고려하는 타협할 수 없는 요구 사항입니다.

피닉스컨택트의 스마트 소프트웨어 아키텍처는 고객의 모든 데이터를 항상 안전하게 보호합니다. 이를 위해 다단계 중복 보안 메커니즘을 사용합니다. 데이터는 독일의 엄격한 데이터 보호법에 따라 독일의 여러 인증된 데이터 센터에 백업됩니다.

또한 IT 보안에 대한 포괄적인 조언을 제공하고 맞춤형 보안 솔루션을 통해 디지털 데이터 보호를 제공합니다.

이점 스마트 빌딩 클라우드를 사용한 지속 가능한 운영 비용 절감

  • 시스템 지원 권장 조치를 통해 분석 비용 절감
  • 시스템 가용성과 사용자 편의성 사이의 완벽한 균형
  • 예지 유지 관리를 통한 운영 최적화
  • ESG 전략 실현을 위한 에너지 효율성 향상

연락처

담당자: Tino Zander
Tino Zander
글로벌 산업 관리 빌딩 기술
현대화 또는 신축 프로젝트에 관해 기꺼이 상담해 드리겠습니다 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


스마트 빌딩 클라우드를 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.

빠르게 돈을 절약하는 세 가지 팁

사무 공간
사무실의 차광
내부에서 본 스마트 빌딩
사무 공간

Emalytics 클라우드를 사용하면 ISO 50001에 따라 독일에서 모듈 3 EEW 자금을 지원 받고 에너지 경영 시스템을 구현할 수 있습니다. 모든 에너지 데이터는 소프트웨어에 의해 중앙 집중 방식으로 기록되며 소비량은 자동으로 모니터링됩니다. 피닉스컨택트의 소프트웨어 도구와 AI 기반 데이터 분석을 사용하면 스마트 빌딩 운영을 통해 에너지, CO2 및 비용을 최대 40%까지 줄일 수 있습니다.

사무실의 차광

스마트 빌딩 클라우드를 사용하여 인텔리전트 빌딩의 난방과 온수를 연결하십시오. 이렇게 하면 인텔리전트 운영 관리를 통해 시스템 효율성을 높이고 에너지 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 빌딩 자동화는 관련 탄소 배출량을 최대 75%까지 줄입니다.

내부에서 본 스마트 빌딩

익숙한 상황입니다. 건물의 부품을 긴급하게 교체해야 할 때 필요한 소모품이 더 이상 제공되지 않는 다는 것을 알게 됩니다. 이로 인해 조정, 수리 및 점검에 많은 시간이 소요됩니다. 스마트빌딩 클라우드의 모니터링 기능을 사용하야 유지 관리 비용을 절감하십시오. 예측 분석을 통해 필요에 맞게 유지 관리를 수행할 수 있습니다.
언제 조치를 취할지 결정하면 됩니다. 영향을 받은 구성 요소가 더 심각한 손상을 입기 전에 부품을 교체하시겠습니까? 아니면 부품이나 구성 요소에 결함이 발생했을 때 조치를 취하고 싶습니까? 이를 통해 유지 관리 비용을 최대 50%까지 절감하고 사용자의 보상 청구를 방지할 수 있습니다.