Hannover Messe 2026

Hannover Messe 2026을 성공적으로 마칠 수 있게 해주셔서 감사합니다. 내년에도 다시 뵙기를 기대합니다. 그때까지, 피닉스컨택트의 주요 하이라이트와 주요 주제에 대한 개요는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
Hannover Messe 2026의 피닉스컨택트

Hannover Messe 2026: 통합 에너지 주도

Hannover Messe 2026에서 보낸 흥미진진했던 한 주를 되돌아봅니다. 방문해 주셔서 대단히 감사합니다! 여러분과 나눈 수많은 의미 있는 교류와 대화 덕분에 이번 박람회는 기억에 남을 만한 경험이었고 큰 성공을 거둘 수 있었습니다.

올해 피닉스컨택트는 전원 공급, 시스템 보안, 프로세스 최적화의 인텔리전트 네트워킹을 위한 총체적인 개념에 중점을 두었습니다. 피닉스컨택트의 엔드 투 엔드 시스템 솔루션이 고객사의 가치 창출을 보다 효율적이고 탄력적이며 지속 가능하게 만드는 데 어떻게 기여하는지 보여드렸습니다.

피닉스컨택트의 기술에 대해 자세히 알아보고 지속 가능한 세상을 위한 혁신 솔루션에 대해 알아보십시오.

Hannover Messe 2026의 하이라이트

Hannover Messe 2026에서 피닉스컨택트 부스를 방문한 프리드리히 메르츠 독일 총리

프리드리히 메르츠 독일 총리와 브라질 대통령의 방문

Hannover Messe에서 특히 인상 깊었던 순간은 프리드리히 메르츠 독일 총리와 루이스 이나시우 루라 다 실바 브라질 대통령이 피닉스컨택트 부스를 방문한 순간이었습니다. 두 정상은 그곳에서 Dirk Görlitzer CEO와 만나 DC 전력망의 잠재력에 대해 심도 있는 대화를 나누었습니다. 이 논의에서는 이 기술이 글로벌 에너지 인프라의 탄력적이고 효율적인 전환을 위한 핵심 요소로서 수행하는 역할에 대해 중점적으로 다루었습니다.

Hannover Messe 2026에서 진행된 피닉스컨택트의 프레젠테이션 및 마스터클래스

혁신을 위한 무대가 마련되었습니다.

피닉스컨택트는 마스터클래스와 프레젠테이션을 통해 Hannover Messe 방문객들과 적극적으로 소통하고자 했습니다. 이 인터랙티브 형식의 소통 과정에서는 인공지능 및 머신러닝에서 사이버 보안, 배터리 저장 시스템, SPE(Single Pair Ethernet)에 이르는 특정 솔루션과 미래 주제에 초점을 맞췄습니다. 이를 통해 이 박람회는 토론, 영감, 그리고 실질적인 통찰력을 얻을 수 있는 플랫폼이 되었습니다.

Hannover Messe 2026의 주요 주제


배터리 저장 시스템과 태양광 시스템 앞의 들판에 서 있는 사람

시스템 가동 효율성 극대화를 위한 안정적인 전원 공급 장치와 매우 높은 효율성

미래에 적합한 산업에는 항상 투명하게 모니터링할 수 있는 안정적인 전력 공급이 필요합니다. 피닉스컨택트는 전력 공급, 보호 및 모니터링 성능이 완벽하게 결합된 시스템을 제공하여 시스템 가동 효율성을 극대화하고 매우 높은 효율성을 보장합니다. DIN 레일에서 안정적인 24 V 전원 공급, IP67 등급의 견고한 시스템, 혁신적인 전원 전자 장치 또는 서지 보호에 이르기까지, 피닉스컨택트의 기술은 고객의 공정을 안전하게 보호하고 예기치 않은 정전을 방지합니다. 피닉스컨택트의 제품은 중단 없는 효율적인 전력 공급을 보장하여 미래 환경에 적합한 산업 분야에서 원활한 운영을 가능하게 합니다.

사내 머신 빌딩 시설의 사람들

보안. 자동화. 인텔리전트. – 미래 산업을 위한 솔루션

최신 기계에는 기계의 성장에 맞춰 확장 가능한 모듈 방식의 개방형 보안 자동화 솔루션이 필요합니다. 인텔리전트 자동화는 효율적이고 확장 가능한 프로세스를 제공하며, 보안 개념은 OT 인프라를 보호하고 생산 신뢰성을 보장합니다. AI 애플리케이션은 예측 유지 관리, 최적화된 에너지 흐름, 데이터 기반 의사결정을 가능하게 하여 생산성과 회복탄력성을 극대화합니다. 이를 통해 다운타임을 방지하고 유지 관리 비용을 절감하며 경쟁력을 높일 수 있습니다.

단자 스트립 조립 작업 중 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템에서 작업하는 직원

컨트롤 캐비닛 제작의 효율적인 프로세스를 통한 생산성 향상 및 복잡성 감소

All Electric Society는 전기화를 주도하고 있으며, 컨트롤 캐비닛에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 경쟁력을 유지하려면 프로세스 속도를 높이고 비용을 절감해야 합니다. 디지털화와 프로세스 자동화는 점점 더 커지는 숙련 인력 부족 문제와 점점 더 짧아지는 프로젝트 기간에 대응할 수 있는 수단입니다. 일관된 워크플로우와 확장 가능한 솔루션은 중소 규모에서 글로벌 규모에 이르는 모든 기업들이 효율성을 극대화하고, 생산 시간을 단축하며, 높은 프로세스 신뢰성을 확보할 수 있도록 합니다.

머신 빌딩 현장에서 HEAVYCON EVO를 연결하고 있는 두 사람

완벽한 연결 기술 - 컨트롤 캐비닛에서 네트워크화된 산업을 위한 애플리케이션까지

장치 연결 기술과 컨트롤 캐비닛의 배선에서 필드 케이블링에 이르기까지, 단자대와 연결 기술은 신호, 데이터 및 전력의 일관되고 안정적인 전송을 보장합니다. SPE는 데이터 전송을 최적화하고 산업 통신에 새로운 가능성을 열어줍니다. 이러한 솔루션은 유연한 기계 개념과 새로운 기술 통합을 가능하게 합니다. 동시에 지속 가능성, 디지털화 및 보안과 같은 문제를 해결합니다. 공구가 필요 없는 배선, 공간 절약형 시스템 및 인텔리전트 인터페이스는 자원을 절약하고 시스템 효율성과 가치 창출을 향상시킵니다.

Hannover Messe의 피닉스컨택트 부스

Hannover Messe란 무엇입니까?

Hannover Messe는 세계 최고의 산업 박람회이자 산업 혁신의 중심 플랫폼입니다. 2026년 4월 20일부터 24일까지 4,000개 이상의 머신 빌딩 및 전기, 디지털, 에너지 산업 분야의 참여 기업들이 하노버에 모여 산업의 미래를 만들어갈 예정입니다.

핵심 미래 주제

이 박람회는 다음 세 가지 주요 주제를 중심으로 진행될 예정입니다:

  • 자동화 및 디지털화: 스마트 제조, 로봇 공학, AI 및 사이버 보안을 위한 솔루션
  • 에너지 및 산업 인프라: 지속 가능한 에너지 시스템, 수소 및 전력망 솔루션을 위한 기술
  • 연구 개발 및 기술 이전: 미래 산업을 위한 연구 및 개발의 혁신

Hannover Messe는 디지털화, 자동화 및 지속 가능한 에너지가 산업 가치 창출을 어떻게 재정의하고 있는지 보여줍니다. 인공지능은 기획 및 생산에서 전력 공급에 이르는 모든 영역을 관통하는 공통 연결고리입니다. 피닉스컨택트는 27번 홀에서 네트워크 자동화, 인텔리전트 에너지 인프라 및 미래 지향적인 생산 공정을 위한 솔루션을 선보일 예정입니다.

Hannover Messe에서 고객들과 대화하고 있는 피닉스컨택트 직원들

Hannover Messe의 피닉스컨택트

피닉스컨택트에게 있어서 Hannover Messe는 단순한 산업 박람회를 뛰어넘어 70년이 넘는 기간 동안 꾸준히 이어져 온 중요한 행사입니다. Hannover Messe는 피닉스컨택트가 파트너들과 협력하여 산업 변혁을 주도해 나가는 곳입니다.

최대 규모 참가업체 중 하나인 피닉스컨택트는 27번 홀에서 산업 전반의 주요 이슈에 대한 솔루션을 선보일 예정입니다.

  1. 안전한 전력 공급 및 스마트 에너지 관리 – 종합적인 전력 공급 시스템, 혁신적인 배터리 저장 솔루션 및 DC 기술

  2. 자동화, 사이버 보안 및 AI – 통합된 개념으로 관련 인프라를 안정적으로 보호하는 동시에 유연하고 효율적이며 네트워크로 연결된 프로세스를 실현

  3. 효율적인 생산 프로세스 - 일관된 워크플로우, 포괄적인 디지털화 및 확장 가능한 솔루션을 통한 효율적인 컨트롤 캐비닛 제작

  4. 안정적인 연결 기술 - 모듈 방식의 안전한 신호, 데이터 및 전력 전송

피닉스컨택트는 100년이 넘는 경험을 바탕으로 산업의 미래를 적극적으로 만들어가고 있습니다. 피닉스컨택트는 Hannover Messe 2026에서 데이터, 자동화 및 에너지 전문 지식을 지능적으로 결합하여 효율성, 지속 가능성 및 경쟁력을 향상시키는 방법을 선보일 예정입니다.

피닉스컨택트를 방문하고 산업 변혁을 현실로 만들기 위해 어떤 방식으로 협업하고 있는지 직접 확인해 보십시오.

Hannover Messe의 역사

기원

세계 최대 규모 산업 박람회의 모토는 "전통과 혁신"입니다. "1947년 하노버 수출 박람회(Hannover Export Fair 1947)"라는 이름으로 독일 회사인 Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG, Hannover-Laatzen의 기치 아래 설립되었습니다. 2차 세계 대전 이후 새로운 산업 박람회는 이전 독일 민주 공화국(GDR)에서 열렸던 라이프지히 산업 박람회(Leipziger Messe)에 맞서서 서독의 혁신 기술을 강조하기 위한 것이었습니다.

세계적인 박람회로 성장

Hannover Messe는 국제적인 소통의 장으로서 세계 방문객들의 주목을 받았습니다. 1950년대 초에 미국을 포함한 10개국의 기업들이 제품을 출품했습니다. 이 산업 박람회는 수년에 걸쳐 점차 국제적인 산업 박람회로 성장했습니다. 최초 파트너 국가는 1980년 브라질이었습니다. 이후 다양한 국가의 기업들이 매년 제품을 출품했습니다.

Hannover Messe의 현재

Hannover Messe는 이제 세계 최고의 산업 혁신 플랫폼이 되었습니다. 주요 주제는 자동화 및 디지털화, 에너지 및 산업 인프라, 연구 및 기술 이전과 같은 분야입니다. 인공지능은 스마트 제조와 사이버 보안에서 지속 가능한 에너지 시스템에 이르는 모든 분야를 관통하는 공통 요소입니다.

Hannover Messe FAQ – 티켓 및 여행 정보

FAQ라는 글자가 배경에 차가 많은 여러 차선의 도로와 도시 이미지
FAQ라는 글자가 배경에 차가 많은 여러 차선의 도로와 도시 이미지
그림에 FAQ가 적혀 있는 배경에 많은 자동차가 있는 다차선 도로와 도시
그림에 FAQ라는 문구가 적혀 있는 배경의 많은 자동차와 도시
그림에 FAQ라는 문구가 적혀 있는 배경의 많은 자동차와 도시
그림에 FAQ라는 문구가 적혀 있는 배경의 많은 자동차와 도시
FAQ라는 글자가 배경에 차가 많은 여러 차선의 도로와 도시 이미지

Hannover Messe 2027은 세계 최대 산업 무역 박람회 중 하나입니다. 다음 박람회는 2027년 4월 5일부터 9일까지 개최될 예정입니다. 박람회는 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영됩니다.

FAQ라는 글자가 배경에 차가 많은 여러 차선의 도로와 도시 이미지

2027년 3월부터 이 웹사이트를 통해 Hannover Messe 2027의 무료 티켓을 신청하실 수 있습니다.

여기에서 무료 티켓 받기
그림에 FAQ가 적혀 있는 배경에 많은 자동차가 있는 다차선 도로와 도시

피닉스컨택트 주문 양식을 통해 무료 티켓과 뉴스레터를 요청하면 확인을 요청하는 전자 메일이 전송됩니다. 티켓을 확인하면 전자 메일로 티켓 코드가 전송됩니다. 이 티켓 코드를 사용하면 Hannover Messe 공식 웹사이트에서 무료 티켓을 신청할 수 있습니다.

여기에서 무료 티켓 받기
그림에 FAQ라는 문구가 적혀 있는 배경의 많은 자동차와 도시

Hannover Messe(하노버 산업 박람회)까지 전시장까지 자동차로 쉽게 가실 수 있습니다.
북쪽이나 남쪽에서 오시는 경우 A7을 타고 하노버 방향으로 오시다가 A37을 통해 하노버/산업 박람회 방향으로 오시면 무역 박람회장에 도착하실 수 있습니다.
동쪽에서 오시는 경우 A2를 타고 하노버 방향으로 오시다가, A37을 타고 하노버/산업 박람회 방향으로 오시면 무역 박람회장에 도착하실 수 있습니다.
서쪽에서 오시는 경우 A2를 타고 하노버 방향으로, 다시 A7을 타고 카셀 방향으로, 그런 다음 B65을 타고 하노버 방향으로 오신 다음, B6을 통해 Hannover Messe(하노버 산업 박람회) 방향으로 오시면 Hannover Messe(하노버 산업 박람회)에 도착하실 수 있습니다.
내비게이션에 입력할 주소는 30521 Hannover, "Hermes Allee" 또는 "Messegelände"입니다.
무역 박람회장 주변에는 유료 주차 공간이 충분합니다.
전기 자동차 충전소는 North 4 및 South 32 주차장에 있습니다.
주차에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다:

자세히 알아보기
그림에 FAQ라는 문구가 적혀 있는 배경의 많은 자동차와 도시

S-Bahn, U-Bahn 또는 버스를 이용하면 시내 중심에서 하노버 무역 박람회 센터까지 쉽게 이동할 수 있습니다.

  • S-Bahn 라인 S4 또는 S8을 타고 Hannover Messe(하노버 산업 박람회)/Laatzen까지 갑니다.
  • U-Bahn 8호선이나 18호선을 타고 Hannover Messe(하노버 산업 박람회)/Nord까지 갑니다.
  • U-Bahn 6호선 또는 16호선을 타고 Hannover Messe(하노버 산업 박람회)/Ost까지 갑니다.
  • 340번 및 341번 버스를 타고 Gutenbergstraße(남쪽 입구)까지 이동한 후 산업 박람회/Laatzen 정류장(서쪽 입구 1)에서 하차합니다.

그림에 FAQ라는 문구가 적혀 있는 배경의 많은 자동차와 도시

Deutsche Bahn 장거리 열차로 도착한 경우:
기차로 도착하는 경우 서쪽 입구에서 400m 떨어진 Hannover/Laatzen 무역 박람회 기차역을 통해 약 1km 거리에 있는 무역 박람회장까지 오실 수 있습니다. 또는 중앙역을 지나 U-Bahn 8호선 또는 18호선을 타고 무역 박람회장까지 오실 수 있습니다.

하노버 공항(HAJ)에 도착한 경우:
하노버 공항에서 Hannover Hauptbahnhof(중앙역) 방향 S-Bahn 5호선을 타고 무역 박람회장 센터까지 오실 수 있습니다. 그곳에서 U-Bahn 8호선이나 18호선을 타십시오. 총 이동 시간은 약 1시간입니다.
전시회 기간 동안 공항에서 무역 박람회장(WEST)까지 버스 셔틀 서비스도 제공됩니다. 이동 시간은 약 45분입니다.

Hannover Messe FAQ – 박람회 방문하기

FAQ라는 문구가 표시된 Hannover Messe 2023 AES 전시회의 고객
FAQ라는 문구가 표시된 Hannover Messe 2023 AES 전시회의 고객
FAQ라는 문구가 표시된 Hannover Messe 2023 AES 전시회의 고객
FAQ라는 문구가 표시된 Hannover Messe 2023 AES 전시회의 고객
FAQ라는 문구가 표시된 Hannover Messe 2023 AES 전시회의 고객
FAQ라는 문구가 표시된 Hannover Messe 2023 AES 전시회의 고객

피닉스컨택트의 메인 부스는 27번 홀 G26번 부스에 위치할 예정입니다. 또한 피닉스컨택트는 다양한 주제에 초점을 맞춘 추가 부스를 운영할 예정입니다. 부스 배치와 부스 내 정보를 확인할 수 있는 공식 피닉스컨택트 부스 지도는 개최 직전에 이곳에서 확인하실 수 있습니다.

FAQ라는 문구가 표시된 Hannover Messe 2023 AES 전시회의 고객

Hannover Messe 평면도는 박람회 시작 직전에 공개될 예정입니다. 전시장 전체와 주차장의 지도도 공개됩니다.

두 가지 모두 박람회 직전에 제공될 예정입니다.

FAQ라는 문구가 표시된 Hannover Messe 2023 AES 전시회의 고객

Hannover Messe에서는 개막식 외에도 다양한 이벤트, 컨퍼런스 무대, 시상식 및 액티비티가 진행됩니다. 전체 지원 프로그램은 산업 박람회가 시작되기 직전에 여기에서 확인할 수 있습니다:

자세히 알아보기
FAQ라는 문구가 표시된 Hannover Messe 2023 AES 전시회의 고객

일반적으로 현 독일 총리가 파트너 국가의 국가 원수와 함께 Hannover Messe를 개최합니다. Hannover Messe 2027의 파트너 국가는 스페인입니다.

Hannover Messe 2026의 파트너 국가는 브라질이었습니다. Hannover Messe 2026은 프리드리히 메르츠 독일 총리와 루이스 이나시우 루라 다 실바 브라질 대통령을 비롯한 다양한 정계 및 재계 인사들이 참석한 가운데 개최되었습니다.

FAQ라는 문구가 표시된 Hannover Messe 2023 AES 전시회의 고객

Hannover Messe의 무료 WLAN은 "MESSEfreewifi"라고 불리며 매일 최대 3시간 동안 사용할 수 있습니다. 전시장 입구, 전시장, 전시장 내 모든 곳에서 무료 Wi-Fi를 이용하실 수 있습니다.
"EBi" 안내 카운터, 입구 구역, 추가 핫스팟을 제공하는 다양한 케이터링 구역 등과 같은 다양한 장소에서 무료 Wi-Fi를 이용하실 수도 있습니다. "MESSEhotspot" WLAN을 통해 액세스할 수 있습니다.