Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Pianificazione degli spazi e concezione della postazione di lavoro Le postazioni di lavoro ergonomiche e con supporto digitale costituiscono la base per processi efficienti nella produzione di quadri elettrici riprogettata da Tobol. Insieme a Phoenix Contact, l'intera area è stata pianificata in base ai flussi di valore e dei materiali e sono state sviluppate con i dipendenti delle soluzioni per postazioni di lavoro personalizzate.

Vista del nuovo capannone di produzione di Tobol con soluzioni per postazioni di lavoro personalizzate nella costruzione di quadri elettrici
Vista esterna dello stabilimento Tobol di Leinefelde

Profilo cliente Tobol GmbH

Dal 1997 Tobol è sinonimo di soluzioni personalizzate nell'ambito dell'automazione con tecnica MCR per centri di elaborazione dati ed edifici. L'attenzione è rivolta alle applicazioni per la climatizzazione, la ventilazione, l'energia e il monitoraggio. Inoltre, nella sede high-tech di Leinefelde vengono prodotti quadri di comando di qualità eccezionalmente elevata.

Oltre alla sede centrale di Leinefelde, Tobol coordina importanti progetti nazionali e internazionali dalle sue filiali di Francoforte sul Meno e Berlino. Ogni giorno, 80 dipendenti assicurano un'affidabile qualità di progettazione, installazione e costruzione per una clientela rinomata in tutta Europa.

Consulente di Phoenix Contact a colloquio con due dipendenti Tobol con vista sul capannone di produzione

Sfida

Tobol aveva iniziato la costruzione di un nuovo edificio per la produzione di quadri elettrici. Con l'obiettivo di aumentare l'efficienza dei processi produttivi interni, sono stati presi contatti con Phoenix Contact in vista di una collaborazione. L'attenzione si è concentrata anche sul miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti. Altri obiettivi erano la riduzione dei tempi di realizzazione dei progetti e la digitalizzazione dei processi end-to-end.

Conversazione tra Phoenix Contact e i dipendenti di Tobol nel reparto di produzione dei quadri elettrici

Soluzione

All'inizio del progetto è stata effettuata una rapida verifica della situazione attuale dell'impianto. Dopo un workshop sugli obiettivi comuni, si è proceduto a un'analisi dettagliata dei materiali e all'individuazione degli sprechi nel processo produttivo. Sulla base di questi risultati, è stata effettuata l'intera pianificazione degli spazi del nuovo capannone di produzione e sono state sviluppate, insieme ai dipendenti, soluzioni per postazioni di lavoro personalizzate utilizzando i metodi della Lean Production. A tal fine, i prototipi delle postazioni di lavoro sono stati inizialmente sviluppati in cartone ondulato, secondo il cardboard engineering. Dopo una fase di test andata a buon fine, sono state realizzate le postazioni di lavoro. Inoltre, è stato introdotto un sistema di gestione della fabbrica per la comunicazione quotidiana delle regole e per il processo di miglioramento continuo all'interno della produzione. Per garantire risultati a lungo termine, due dipendenti hanno partecipato al corso di formazione con esperti "Lean Production, concezione della postazione di lavoro e digitalizzazione" di Phoenix Contact.

La collaborazione con Phoenix Contact ci ha aiutato a ottimizzare i nostri processi digitali, i percorsi dei materiali, le postazioni di lavoro e i flussi. Abbiamo potuto rendere la nostra produzione all'avanguardia e stabilire allo stesso tempo delle pratiche sostenibili.

Tobias Funke, Direttore
Foto del profilo Tobias Funke

Proficua collaborazione per processi più efficienti

Conclusione Risultati della pianificazione degli spazi e della concezione della postazione di lavoro

La produzione pianificata in base ai flussi del valore e dei materiali riduce i percorsi interni di persone e mezzi aziendali. Le postazioni di lavoro personalizzate riducono le distanze e i tempi di ricerca. Allo stesso tempo, aumentano la soddisfazione e il benessere dei dipendenti. Risultati sostenibili sono stati raggiunti grazie all'introduzione della gestione della fabbrica (Shopfloor Management) e alla formazione con esperti.

Conversazione davanti a un monitor con pianificazione spazi in 3D
Pianificazione tridimensionale dettagliata degli spazi per l'ottimizzazione dei materiali e dei percorsi
Postazione di lavoro con supporto software per la produzione di morsettiere con sistema pick-by-light
Postazione di lavoro con supporto software per la produzione di morsettiere con sistema pick-by-light
Postazione di lavoro con supporto software per la produzione di morsettiere con sistema pick-by-light e controllo diretto della stampante
Controllo diretto di THERMOMARK E.VARIO per la siglatura di morsettiere complete
Due operai in una postazione di cablaggio guardano un monitor per cablare una piastra di montaggio
Postazioni di cablaggio personalizzate, progettate secondo i metodi della Lean Production (o produzione snella)
Postazione di lavoro con diversi sistemi di stampa oltre a monitor con software apposito per la siglatura industriale
Postazione di siglatura centrale: controllo di tutti i dispositivi tramite il MARKING system Software
Dipendenti davanti a un monitor nel capannone di produzione per la gestione mattutina della fabbrica
Miglioramento della comunicazione delle regole attraverso la gestione quotidiana della fabbrica
Dipendenti di Tobol e Phoenix Contact esaminano i risultati del cardboard engineering
Concezione della postazione di lavoro personalizzata con il cardboard engineering
Carrelli personalizzati per la fornitura di materiale
Carrelli personalizzati per la fornitura di materiale
Test del quadro elettrico in una postazione di prova
Postazione di prova sviluppata congiuntamente
Team di Tobol e di Phoenix Contact
Lavorare in partnership allo stesso livello
Dipendenti al lavoro sulla concezione della postazione di lavoro con il cardboard engineering
  • Aumento della produttività
    La produzione pianificata in base ai flussi del valore e dei materiali riduce i percorsi interni di persone e mezzi aziendali. Le postazioni di lavoro personalizzate riducono le distanze e i tempi di ricerca.

  • Struttura della morsettiera disaccoppiata
    La soluzione per postazioni di lavoro sviluppata, compreso il software di assistenza operatore, guida l'utente in modo rapido e semplice attraverso l'intero processo di produzione di morsettiere. Il supporto software intuitivo consente l'utilizzo di manodopera semi-specializzata.

  • Riduzione dei tempi di lavorazione
    La centralizzazione della produzione di morsettiere ha ridotto significativamente i tempi di ricerca, di funzionamento e di inattività.

  • Ergonomia migliorata
    Le postazioni di lavoro ottimizzate dal punto di vista ergonomico danno sollievo ai dipendenti in molti modi, ad esempio grazie alle brevi distanze di accesso.

  • Processo di miglioramento continuo
    Risultati sostenibili sono stati raggiunti grazie all'introduzione della gestione della fabbrica (Shopfloor Management) e alla formazione con esperti. L'ottimizzazione continua è garantita.

Realizzazione di processi comuni
Ottimizzazione dei processi lungo la catena del valore

Dall'ingegneria alla produzione: il nostro approccio basato sulla collaborazione offre servizi di consulenza individuali per ottimizzare la catena di processo nella costruzione di quadri elettrici mediante l'applicazione di metodologie pratiche "Lean Production". La consulenza si basa su anni di esperienza nell'uso di tali metodi e comprende una vasta gamma di attività di consulenza e di corsi di formazione per i tuoi collaboratori.

Maggiori informazioni
Nell'ambito della consulenza per i processi, due persone presentano il tema del flusso di materiali su una flip chart