Maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici WITRON Logistik + Informatik GmbH utilizza il sistema di siglatura THERMOMARK E SERIES

Persona che sigla conduttori e cavi con THERMOMARK E.WIRE

WITRON è uno dei leader di mercato mondiali nella progettazione, realizzazione, assistenza e gestione di sistemi di logistica e di commissionamento meccanizzati ad alta dinamicità. Pertanto, il costante aumento dei processi automatizzati nei centri di distribuzione svolge un ruolo centrale per l'azienda. La siglatura dei singoli fili nel quadro elettrico, talvolta richiesta dalle norme o dai clienti, comporta per WITRON spese aggiuntive nella costruzione di quadri elettrici. Per ridurre al minimo i costi, Phoenix Contact con THERMOMARK E.WIRE offre una soluzione di siglatura efficiente.

Logo WITRON

WITRON Logistik + Informatik GmbH

L'azienda WITRON Logistik + Informatik GmbH

Nei suoi più di 50 anni di storia, il gruppo WITRON si è affermato a livello nazionale e internazionale come uno dei protagonisti nel settore dell'intralogistica automatizzata. In particolare, i clienti attivi nella vendita al dettaglio di generi alimentari si affidano al vasto know-how di un partner logistico di lunga data. Ogni giorno, circa 6100 collaboratori assicurano che i clienti possano ottimizzare ulteriormente i loro processi logistici attraverso soluzioni innovative complessive "end-to-end". Presso la sede centrale di Parkstein, in Baviera, sono presenti moderne aree di produzione per la realizzazione di elementi della tecnica di trasporto ad alta dinamicità e quadri elettrici.

Quadro elettrico di WITRON Logistik + Information GmbH

Costruzione di quadri elettrici presso WITRON Logistik + Information GmbH

Il requisito del cliente

Nella costruzione di quadri elettrici, vengono fornite piastre di montaggio equipaggiate e vengono messi a disposizione cavi preassemblati. Finora le siglature venivano create in un punto centrale in una cella di siglatura e poi separate e applicate a mano. Tuttavia, i progetti di produzione che richiedono una siglatura di singoli fili, in virtù di requisiti di legge o dei clienti, rappresentano per WITRON un lavoro aggiuntivo da non sottovalutare se si opta per processi convenzionali. I requisiti sempre più alti e l'aumento del fabbisogno nella costruzione di quadri elettrici rendono pertanto necessaria una soluzione di siglatura efficiente.

I prodotti


Sistema di siglatura modulare THERMOMARK E SERIES

Sistema di siglatura modulare THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Siglatura automatica

THERMOMARK E SERIES è un sistema modulare per la siglatura automatizzata di cavi e morsetti. Il sistema è composto da una potente stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico e da uno dei quattro applicatori per diverse soluzioni di siglatura. THERMOMARK E SERIES combina per la prima volta la stampa e l'applicazione delle siglature in un'unica fase del processo, consentendo così un significativo aumento dell'efficienza.

THERMOMARK E.WIRE per la siglatura automatizzata di conduttori e cavi

THERMOMARK E.WIRE: siglatura automatizzata di conduttori e cavi

THERMOMARK E.WIRE Siglatura variabile di conduttori e cavi

La stampante THERMOMARK E.300 utilizzata da WITRON, in combinazione con l'applicatore THERMOMARK E.WIRE, lavora il materiale continuo multistrato E-WM... per la siglatura di conduttori e cavi. L'applicatore stampa e applica segnacavi mobili in direzione radiale e assiale in un unico passaggio. Grazie alla siglatura su tre lati del materiale, la soluzione di siglatura offre una buona visibilità dopo l'installazione. L'applicazione attraverso una cucitura termosaldata fissa il segnacavi.

Componenti del quadro elettrico siglati su una piastra di montaggio

Materiale per la siglatura efficiente dei conduttori e dei cavi E-WM...

La soluzione di siglatura

Le sezioni del conduttore da 0,75 a 6 mm² utilizzate da WITRON sono siglate con il materiale E-WM... senza cambiare la pellicola di siglatura. Ciò è possibile grazie al rilevamento automatico del diametro dell'applicatore. THERMOMARK E.WIRE misura il diametro del conduttore e applica il segnacavo siglato con precisione in base al diametro del conduttore. La pellicola di siglatura, flessibile e robusta, si adatta alla curvatura del conduttore ed è quindi accessibile anche in spazi ristretti.

Un collaboratore spiega il software di siglatura sullo schermo

Azionamento dei sistemi di siglatura tramite l'applicazione software di WITRON Logistik + Informatik GmbH

THERMOMARK E SERIES stabilisce nuovi standard anche nel settore della continuità dei dati. L'esportazione di dati relativi all'applicazione da sistemi CAE comuni ne garantisce un'elaborazione automatica che consente di risparmiare tempo. Per il controllo della produzione, WITRON utilizza un'applicazione software di proprio sviluppo in cui sono integrati i dispositivi THERMOMARK E SERIES. La connessione WLAN delle stampanti consente di avviare e monitorare gli ordini di stampa in modo flessibile. Inviando l'ordine di stampa, vengono inviati anche dati di supporto, messi a disposizione sul display della stampante. In questo modo, i collaboratori verranno guidati in modo intuitivo nell'intero processo di siglatura.

Un collaboratore sigla conduttori e cavi con THERMOMARK E.WIRE sul posto di lavoro

Siglatura efficiente di conduttori e cavi nella costruzione di quadri elettrici

Maggiore efficienza con THERMOMARK E SERIES

I requisiti sempre più elevati dovuti all'aumento di processi automatizzati rendono l'uso di THERMOMARK E SERIES un elemento chiave per una costruzione di quadri elettrici più efficiente. Grazie alla siglatura automatizzata con THERMOMARK E.WIRE, WITRON consegue un risparmio di tempo consistente. Inoltre, l'uso decentralizzato del sistema di siglatura direttamente sul luogo di cablaggio consente di reagire in modo flessibile ai cambiamenti. A ciò si aggiunge che il sistema di stampa realizza siglature sempre di alta qualità e migliora l'ergonomia sul posto di lavoro. Per WITRON, l'utilizzo di THERMOMARK E SERIES è un ulteriore passo avanti verso un'automazione coerente e una produzione sempre più efficiente.