Funzionamento sicuro del più moderno ascensore per navi d'Europa La segnalazione diagnosticabile garantisce un'elevata disponibilità presso l'ascensore per navi di Niederfinow sul canale Oder-Havel.

Due uomini chiacchierano presso l'ascensore per navi di Niederfinow

Profilo cliente


Ascensore per navi di Niederfinow

Ascensore per navi di Niederfinow

Poiché l'ascensore per navi originale aveva raggiunto il suo limite di capacità con circa 11.000 navi all'anno ed era troppo corto per i convogli più lunghi, nel 1997 si decise di costruire un nuovo ascensore più grande. Nell'ambito dell'ampliamento della via d'acqua, il canale è stato allargato da 34 metri a 55 metri e la profondità dell'acqua è passata da 2,8 metri a quattro metri. Da ottobre 2022 le grandi motonavi da carico lunghe fino a 110 metri e larghe fino a 11,4 metri e i convogli fino a 135 metri di lunghezza possono operare qui.

Sfida


Ingresso cavi protetto e permanente sul palo della luce di segnalazione

Sistema di segnalazione sicuro e robusto

Il sistema di segnalazione che regola l'avvicinamento e l'allontanamento dall'ascensore per navi secondo l'ordinanza sulla navigazione interna deve essere conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE. Idealmente, le funzioni di sicurezza richieste dalla direttiva sono già integrate nelle lampade di segnalazione. La tecnologia LED dovrebbe essere utilizzata per garantire un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e a bassa manutenzione. A causa delle difficili condizioni ambientali, le lampade di segnalazione dovevano essere installate in una custodia robusta e resistente all'acqua di mare. Inoltre, doveva essere possibile impostare l'intensità luminosa su un valore ottimale in base alla luminosità effettiva.

Soluzione


Segnale di ingresso per vie d'acqua interne con tecnologia LED con relative visiere di protezione
Quadro elettrico decentralizzato per il controllo delle luci di segnalazione
Lampada di segnalazione con funzione di sicurezza presso l'ascensore per navi di Niederfinow
Segnale di ingresso per vie d'acqua interne con tecnologia LED con relative visiere di protezione

Il sistema di segnalazione per vie d'acqua di Phoenix Contact è una soluzione completa che comprende il controllo dell'illuminazione, il cablaggio a innesto, le lampade di segnalazione per vie d'acqua interne, i quadri elettrici preassemblati e gli accessori di montaggio necessari.

Quadro elettrico decentralizzato per il controllo delle luci di segnalazione

Per quanto riguarda l'illuminazione, l'ascensore per navi è dotato di tre segnali di ingresso, due segnali di uscita, due segnali di manutenzione delle imbarcazioni da diporto e due segnali di direzione. Per l'intero sistema di segnalazione sono state installate 27 moderne lampade di segnalazione a LED e nove unità di controllo dell'illuminazione. I componenti comunicano con il sistema di controllo centrale grazie a un collegamento I/O discreto. È possibile anche lo scambio di dati tramite il protocollo di trasmissione standardizzato PROFINET/PROFIsafe.

Lampada di segnalazione con funzione di sicurezza presso l'ascensore per navi di Niederfinow

Collegando la funzione di sicurezza alla lampada di segnalazione, certificata dal TÜV in conformità a PL d secondo EN ISO 13849-1 e SIL 2 secondo IEC 61508, e nel sistema di controllo dell'illuminazione, il sistema di segnalazione può essere facilmente integrato nella catena di sicurezza dell'ascensore. Se il sistema di illuminazione non soddisfa più il suo funzionamento previsto a causa di un controllo errato, cortocircuiti trasversali o guasti, viene commutato in uno stato sicuro. Qualora, per esempio, il segnale rosso per "chiusa bloccata" sia attivato, ma in realtà viene visualizzato un segnale verde, il dispositivo di spegnimento integrato interviene e spegne le lampade di segnalazione difettose. Lo stato sicuro, ad esempio "tutte le luci verdi spente" o "tutte le luci rosse accese", viene definito individualmente dall'utente.

Vantaggi

  • Funzioni di diagnostica e monitoraggio dettagliate
  • Montaggio e messa in produzione sicuri
  • Semplice integrazione nella catena di sicurezza e nel controllo del sistema centrale
  • Feedback affidabile sul corretto funzionamento della lampada di segnalazione
  • Archiviazione di tutti i dati rilevanti per le autorità portuali e il gestore della chiusa

Contatto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per la realizzazione di sistemi di segnalazione sicura sulle vie d'acqua.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.

Conclusione


Vista aerea ascensore per navi di Niederfinow

Sistema di segnalazione conforme alla normativa e alla legge

Grazie al concetto sistemico e al design moderno con tecnologia LED e funzione di sicurezza integrata, il sistema di segnalazione dell'ascensore per navi di Niederfinow può essere facilmente implementato nel rispetto delle normative e della legge. Da ottobre 2022 anche il pubblico può scoprire come funziona l'imponente ascensore grazie a tour e visite guidate.

L'ascensore per navi è stato consegnato al gestore all'inizio di ottobre 2022. Grazie al sistema di segnalazione, nulla ostacola il funzionamento sicuro della nuova struttura.

Dirk Beischau, Supervisore dei lavori di costruzione ascensore per navi di Niederfinow
Dirk Beischau