Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Funzionamento senza interferenze delle chiuse sul Canale di Kiel La chiusa di Kiel-Holtenau è stata dotata di un nuovo sistema di segnalazione nell'ambito di un progetto di ammodernamento. Le lampade di segnalazione sono in grado di resistere alle condizioni meteorologiche avverse e garantiscono una comunicazione affidabile con il centro di controllo.

Chiusa di Kiel-Holtenau

Modernizzazione della chiusa di Kiel-Holtenau

Profilo cliente


Dipendenti del Canale di Kiel a Kiel

Canale di Kiel, Kiel-Holtenau

Il Canale di Kiel collega la foce dell'Elba con il fiordo di Kiel e consente alle navi di evitare un giro lungo di 460 chilometri. Questa via navigabile, lunga circa 100 km, attraversa lo Schleswig-Holstein ed è uno dei canali navigabili artificiali più trafficati del mondo.

Sfida


Colonnina con lampade di segnalazione

Condizioni ambientali estreme e monitoraggio necessario

La chiusa di Kiel-Holtenau è stata dotata di un nuovo sistema di segnalazione nell'ambito di un progetto di ammodernamento. I segnalatori luminosi sono montati su colonnine e indicano alle navi in arrivo, con segnali rossi, verdi e bianchi, se l'ingresso alla chiusa è libero.

Per le funzioni di monitoraggio sono usati solo componenti che soddisfano gli standard industriali. I segnalatori luminosi sono esposti a condizioni climatiche estreme, tra cui vento, acqua salata o irradiazione diretta del sole e devono soddisfare particolari requisiti.

L'impiego della moderna tecnica di comunicazione industriale garantisce che il centro di controllo sia costantemente informato sullo stato dei segnalatori luminosi. Inoltre, la semplicità di installazione senza la richiesta di una configurazione degli indirizzi, o ID utente, assicura una facile manutenzione. Questo è particolarmente importante quando è necessario sostituire le luci nel corso della manutenzione.

Soluzione


Il personale di assistenza recupera i dati di esercizio da un dispositivo mobile

Installazione semplice e stati di impianto trasparenti

Nella chiusa sono state installate due nuove colonnine con le lampade di segnalazione a LED 300, le quali forniscono al personale della manutenzione informazioni di stato e diagnostiche. Questo è possibile grazie all'impiego delle tecnologie per la comunicazione industriale.

I segnalatori luminosi sono collegati con cavi preconfezionati e connettori ibridi M17 di Phoenix Contact. I connettori ibridi consentono di collegare contemporaneamente il cavo di alimentazione e il cavo dati ai segnalatori luminosi. Un collegamento errato è impossibile. La facilità di installazione è particolarmente importante quando è necessario sostituire i segnalatori luminosi nel corso della manutenzione. In questo caso, risultano evidenti i vantaggi della targa identificativa che può essere letta grazie al modulo di comunicazione. L'unità di controllo può così rilevare se è stato collegato il segnalatore luminoso corretto.

I dati trasmessi comprendono ad esempio il colore, le dimensioni e l'angolo di diffusione del fascio di luce. In caso di installazione o sostituzione errata, l'unità di controllo emetterà un allarme e impedirà l'accensione della luce. Le ore di esercizio dei segnalatori luminosi e dei singoli LED vengono raccolte separatamente e memorizzate ciclicamente nei segnalatori luminosi.

Lampade di segnalazione per funzionamento dell'impianto con tecnologia LED

Funzionamento dell'impianto ad alta efficienza energetica con tecnologia LED

L'illuminotecnica a LED garantisce un notevole risparmio energetico e un'elevata disponibilità. Quest'ultima risulta non soltanto da una durata prolungata ma anche dal circuito speciale dei segnalatori luminosi.

Un LED guasto viene rilevato dal sistema di monitoraggio della corrente e della tensione e segnalato al sistema sovraordinato. A seconda delle impostazioni, gli altri LED possono essere regolati dal sistema di controllo per ottenere la stessa luminosità.

Oltre al monitoraggio dei LED, le lampade di segnalazione sono provviste di due sensori di luce diffusa che rilevano l'emissione di luce da parte dei LED e l'intensità luminosa.

Per garantire l'affidabilità operativa durante il funzionamento delle lampade di segnalazione in qualsiasi condizione ambientale, viene rilevata anche la temperatura. Se la temperatura supera il limite consentito, l'emissione di luce viene ridotta o addirittura interrotta. Questa funzione è supportata da segnalazioni di avvertimento e allarme. Se la temperatura si riabbassa, il segnalatore luminoso torna in funzione, dopo aver confermato la segnalazione.

I vantaggi

  • Lampade di segnalazione resistenti all'acqua con tecnologia a LED a risparmio energetico
  • Manutenzione semplificata mediante supporto con informazioni sullo stato e diagnostiche
  • Installazione semplice grazie a cavi e connettori preconfezionati

Contatto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sono lieto di sostenerti nei progetti per aumentare la sicurezza del traffico per le chiuse, i ponti mobili e i cancelli.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.

Conclusione


Cambio delle lampade di segnalazione per le vie d'acqua

Funzionamento senza intoppi e processi efficienti

Le chiuse, che compensano il dislivello tra i due mari, rivestono un ruolo fondamentale per il funzionamento regolare del Canale di Kiel. Con i segnalatori luminosi a LED di Phoenix Contact la manutenzione delle chiuse è facilitata, essendo possibile leggere in qualsiasi momento i loro dati di esercizio.

Il personale della manutenzione è supportato dalle informazioni sullo stato e sulla diagnosi, rimanendo costantemente aggiornato sulle condizioni della segnalazione. Un ulteriore vantaggio offerto dai segnalatori luminosi è la tecnologia a LED che garantisce il risparmio energetico e una maggiore disponibilità.