La visione futura diventa realtà nell'All Electric Society Park

26.09.2023
Vista aerea All Electric Society Park

Lungo la strada di accesso a Phoenix Contact presso il sito di Blomberg, è stata creata una nuova area di ingresso su una superficie di circa 7.600 m².

Il fulcro è un parco liberamente accessibile che rende tangibile a tutti la visione futura della All Electric Society e la spiega in modo comprensibile. Un elemento distintivo è un albero solare di 12 metri di diametro sulla rotatoria adiacente al parco. Può ruotare attorno all'asse centrale in modo da essere sempre ad angolo retto rispetto al sole.

Basato sul flusso di energia dall'estrazione alla conversione, allo stoccaggio e alla distribuzione fino all'uso ottimizzato dell'energia, il parco mostra come la All Electric Society possa diventare una realtà. Applicazioni reali spiegano come funziona l'accoppiamento settoriale e quali tecnologie lo rendono possibile. Il parco rappresenta un'immagine del mondo reale in scala ridotta. Cubi di vetro per le rispettive applicazioni, installazioni all'aperto e un padiglione con sala di controllo e sale riunioni costituiscono le aree espositive del parco. Questo mostra un quadro olistico dell'uso parsimonioso delle risorse basato sulle tecnologie esistenti.

Scoprire l'accoppiamento settoriale dell'All Electric Society Park
Il filo conduttore del parco è costituito dal flusso di energia e di dati. In questo tema, le applicazioni vengono inserite in un contesto significativo e viene mostrata la loro influenza reciproca. Il punto di partenza è la generazione di energia rinnovabile con il solare e l'eolico. Nel parco stesso, i moduli fotovoltaici forniscono elettricità in modo sostenibile. Si trovano sui tetti dei cubi e delle stazioni di ricarica, integrati nella facciata del padiglione e utilizzati come pannelli per il pavimento. Nel parco sono installati circa 550 moduli fotovoltaici che forniscono 155.000 kWh di elettricità all'anno. Il tema dell'energia eolica è esemplificato da una gondola eolica accessibile nel parco e da un albero del vento. Anche piccoli movimenti del vento fanno ruotare le sue pale verdi di plastica, che funzionano come turbine, e generano energia. Con le sue 36 pale, le cosiddette Aeroleafs, l'albero del vento può generare un totale di 10,8 kWp di elettricità.
Poiché le risorse del sole e del vento non sono sempre disponibili nella stessa quantità, deve essere possibile immagazzinare l'energia in eccesso e rilasciarla nuovamente quando necessario. A questo scopo si utilizzano, ad esempio, i sistemi di accumulo a batteria. Ciò significa che i consumatori di energia possono essere riforniti di questa energia in qualsiasi momento, quando necessario. I consumatori di energia nel parco sono gli edifici, le stazioni di ricarica elettrica e le applicazioni del parco stesso. Questi consumatori sono anche utilizzati per dimostrare varie misure di ottimizzazione che servono a ridurre la domanda di energia e l'uso delle risorse.
Il collegamento elettrico di generatori di energia, dispositivi di accumulo, utenze e rete di media tensione avviene tramite una stazione di rete locale. Un sistema di gestione dell'energia garantisce l'equilibrio tra produttori, impianti di stoccaggio e consumatori. L'energia viene così fornita nei campi di tensione e corrente richiesti. Questo sistema registra tutti i dati caratteristici rilevanti e controlla i flussi di energia corrispondenti attraverso la stazione di rete locale. Nell'All Electric Society Park, tuttavia, non è necessaria solo l'energia elettrica, ma anche altre fonti di energia. I cubi e il padiglione nel parco devono essere riscaldati o raffreddati, ad esempio. Questo flusso di energia è controllato da un sistema indipendente di gestione dell'energia di riscaldamento e raffreddamento. In questo caso, vengono prese in considerazione e utilizzate anche le perdite di calore che si verificano durante la conversione dell'energia. Viene utilizzato un accumulatore di ghiaccio con due pompe di calore.

I due sistemi indipendenti di gestione dell'energia ("energia elettrica" e "riscaldamento/raffreddamento") sono combinati e gestiti centralmente in un sistema di gestione dell'energia sovrapposto. Questo controlla l'intero parco in tutte le aree energetiche.

L'efficienza energetica come blocco importante della All Electric Society
Le misure di efficienza che riducono il consumo di energia sono tanto importanti quanto la raccolta e la valutazione dei dati relativi al consumo e alla produzione di energia per poter controllare il flusso energetico. Ciò è fondamentale per trasformare in realtà la All Electric Society. Solo con un'ulteriore riduzione della domanda di energia primaria attraverso misure di efficienza può funzionare un'alimentazione di energia basata su risorse rinnovabili. Il parco mostra i punti di partenza per questo obiettivo con un funzionamento degli edifici ottimizzato dal punto di vista energetico.
Anche il tema dell'efficienza è strettamente legato alla sostenibilità. Questo aspetto è stato preso in considerazione anche nel parco: il padiglione è costruito secondo il principio "Cradle to Cradle" o della progettazione rigenerativa e sono stati utilizzati solo materiali riciclabili. Questo approccio a un'economia circolare continua e coerente mette in primo piano la produzione sostenibile.
L'All Electric Society Park è sinonimo di uso sostenibile delle risorse e costituisce quindi un esempio di realizzazione della All Electric Society.

Il parco è aperto ai visitatori dal settembre 2023. Per una prima panoramica, sono disponibili informazioni esaurienti alla pagina collegata qui di seguito. In questo modo, la visita può essere pianificata in anticipo.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications