Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sistema di connettori standardizzato per Profinet over SPE

12.11.2024
Sistema di connettori standardizzato per Profinet over SPE

Con le sue tecnologie, Profibus & Profinet International è sinonimo di una varietà di innovazioni e di interoperabilità tra produttori. A cominciare dalla connettività, con i connettori e i cavi.

Lo si può vedere già oggi con i cavi Ethernet a due e quattro coppie. La storia di successo continua ora con il Single Pair Ethernet (SPE), un connettore per l'automazione industriale. In questo modo si porta chiarezza e certezza su un argomento tanto atteso. Si tratta di un'importante pietra miliare che fa compiere un decisivo passo avanti alla miniaturizzazione con l'aiuto della tecnologia Single Pair Ethernet. Il nuovo sistema di connettori SPE, dal design pionieristico, è stato realizzato sulla base di requisiti applicativi fondamentali. Il sistema di connettori SPE è ora sottoposto a standardizzazione internazionale. L'inserto frontale standardizzato per applicazioni nel quadro elettrico, sul campo e anche nelle installazioni ibride rappresenta l'elemento di collegamento. La strada verso uno standard SPE universale è dunque spianata. Per l'industria, questa nuova generazione rappresenta un ulteriore passo verso il futuro. Numerosi produttori hanno annunciato l'implementazione di questo sistema nel prossimo futuro.
Sono in corso lavori di standardizzazione anche ad altri livelli di comunicazione SPE, come il concetto di potenza. In questo modo si ottiene una soluzione SPE coerente su tutti i livelli.
Applicando gli standard internazionali, questa soluzione sarà impiegabile in tutte le applicazioni del Single Pair Ethernet, anche a velocità più elevate. Grazie alla PI, ai suoi membri dedicati e ai molti sostenitori globali di PROFINET, il mondo sta diventando un posto più aperto.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications