Router radiomobile per esterni Cellulink: Cyber Security ora anche per le zone a potenziale rischio di esplosione
La gamma di prodotti Cellulink, router radiomobile per esterni di Phoenix Contact, viene ampliata: sono ora disponibili nuove varianti sviluppate appositamente per l'uso in zone a potenziale rischio di esplosione della Zona 2. I dispositivi sono dotati di omologazione IECEx e ATEX e consentono quindi un funzionamento sicuro in ambienti industriali difficili.
Particolarmente degna di nota è l'omologazione completa del sistema radiomobile Cellulink con antenna integrata. A differenza dei router radiomobili convenzionali con connessione all'antenna esterna, la certificazione non riguarda solo il singolo componente, ma l'intero sistema che comprende il router, il percorso dell'antenna e l'antenna, custoditi in una custodia da esterno a prova di vandalo. Gli utenti finali possono quindi mettere in funzione il prodotto in zone a potenziale rischio di esplosione senza ulteriori analisi dei rischi, ricertificazioni o misure di smorzamento.
Come tutti i dispositivi della famiglia di prodotti Cellulink, anche le nuove varianti soddisfano i requisiti dello standard internazionale di sicurezza IEC 62443-4-2. La Security certificata costituisce la base per una soluzione di investimento orientata al futuro. In combinazione con un processo di sviluppo altrettanto certificato e con l'esperienza pluriennale di Phoenix Contact, gli utenti usufruiscono di un elevato livello di Cyber Security per una protezione affidabile di dati e processi contro le minacce digitali.