Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Risparmia molto tempo con la tecnologia Push-X

21.03.2024
Connessione dei conduttori per morsetti componibili XT

La nuova tecnologia Push-X di Phoenix Contact velocizza i processi di cablaggio e aumenta l'efficienza. Il sistema è adatto a tutti i tipi di conduttori, rigidi o flessibili, con o senza puntalino.

Durante il cablaggio, una molla pretensionata viene fatta scattare creando una connessione dei conduttori sicura e a tenuta di gas. Ciò significa che anche i conduttori flessibili più piccoli possono essere collegati senza utensili. Un altro grande vantaggio della nuova tecnologia è l'utilizzo con una sola mano. Il pulsante arancione indicato con una X chiaramente riconoscibile segnala se un conduttore è collegato in base alla sua posizione a guida forzata. Per scollegare un conduttore collegato, è sufficiente riportare il pulsante nella sua posizione originale con un utensile qualsiasi. La molla si blocca nuovamente nella posizione finale e il punto di collegamento viene pretensionato per la successiva connessione dei conduttori.

La gamma di prodotti Push-X comprende vari morsetti passanti e a più conduttori, tra cui i morsetti componibili XT con sezione del conduttore da 0,5 a 4 mm² e i morsetti componibili XTV con connessione laterale dei conduttori e sezione del conduttore fino a 25 mm².
La famiglia di prodotti fa parte del noto sistema CLIPLINE complete di Phoenix Contact, in modo da poter utilizzare accessori standardizzati e risparmiare sui costi. Il passaggio ai morsetti componibili con connessione Push-X è facile e veloce.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications