Nuovo elemento di supporto per i pannelli fotovoltaici: installazione rapida, utilizzo flessibile
I nuovi elementi di supporto POS Panelfix di Phoenix Contact consentono di montare in modo rapido e semplice i pannelli fotovoltaici da 20 a 200 Wp, a prescindere dalla marca.
Il montaggio dell'elemento di supporto richiede 15 minuti al massimo. In questo modo si riduce il lavoro e si risparmia tempo prezioso per l'installazione in cantiere. Un solo utensile è sufficiente per fissare i pannelli fotovoltaici in modo permanente e stabile, aspetto ideale per le applicazioni in cui l'efficienza è un requisito fondamentale. L'elemento di supporto è compatibile con i pannelli fotovoltaici standard e supporta quindi l'uso in vari ambienti a prescindere dalla marca. È la soluzione ideale per i sistemi solari modulari. Il design resistente agli agenti atmosferici garantisce un fissaggio sicuro e a lunga durata, anche in condizioni difficili.